FLIR Voyager II / Voyager III
Mit der Weitwinkel-Wärmebildkamera von Voyager II erkennen Sie andere Schiffe oder Gefahren mühelos, und mit der 140-mm-Wärmebildkamera für große Reichweiten zoomen Sie weit entfernte Objekte heran, um die Informationen zu erhalten, anhand derer Sie rechtzeitig reagieren können.
Die einzige kommerzielle Nachtsicht-Wärmebildkamera für maritime Anwendungen mit stufenlosem thermischem Zoom, der besten Bildqualität in der Branche und der längsten Infrarotoptik auf dem Markt - da ist es keine Überraschung, dass Voyager II das bewährte System der Wahl für den Schutz vor Piraterie auf Yachten, Polizeischiffen und Frachtschiffen weltweit ist.
Voyager II / Voyager III
Nachtsicht-Wärmebildkameras mit Weitwinkel und großer Reichweite sind die optimale Kombination in puncto Bildleistung.
- Mit 4× optischem Zoom und 15x Gesamt-Zoom erreichen Sie mit Voyager II eine noch größere Sichtweite bei Nacht.
- Die leistungsstarke Farb-TV-Kamera mit großer Reichweite für Tageslicht und Restlicht und 26× optischem Zoom sowie 312× digitalem Zoom identifiziert andere Schiffe und überwacht Aktivitäten an der Küste aus großer Entfernung.
- Die aktive Kreiselstabilisierung liefert stabile Bilder auch bei rauer See; dies ist entscheidend, um das Optimum aus der großen Reichweite der Voyager II herauszuholen.
- Mit der optionalen Radarverfolgung kann Voyager II vorgegebene Radarsignale erkennen und verfolgen; dies steigert die Sicherheit des Schiffes bei schlechter Sicht.
- Mit der optionalen Fernsteuerung über Internet lässt sich Ihre Voyager II weltweit von jedem Ort aus mit entsprechendem Internetanschluss bedienen; auf diese Weise behalten Sie Ihr Schiff im Auge, auch wenn Sie nicht an Bord sind.
- Über erweiterte Schnittstellenfunktionen arbeitet Voyager II Hand in Hand mit den anderen Elektronikkomponenten an Bord.
Voyager III only
- Automatic video tracking system
The Voyager III comes with a FLIR developed video tracking system. The user can select a given target. Selecting and engaging in tracking mode is easily done by the touch of a button. Once the tracker is engaged, the Voyager III will follow the object as long as it can be seen. The tracking systems works with both the thermal and visual camera. - Temperature indication
The Voyager III provides information on hot areas in the thermal images. Pixels that exceed the user programmed threshold will appear colored on the screen. A user can for example decide to have all parts of the image that are above 100 ºC appear in a different color. When the thermal camera is completely zoomed out, when it is in the wide field of view, it will display the temperature of the center of the image on the left of the thermal image.
Automatic video tracking system and temperature indication
Voyager II: Joystick-Steuereinheit
Mit der ergonomischen Joystick-Bedieneinheit der Voyager II haben Sie per Knopfdruck Zugriff auf alle entscheidenden Systemfunktionen, ein Bildschirm-Menüsystem für die Kamerakonfiguration und die gleichmäßige, mühelose Steuerung sogar bei rauer See.
- Joystick – Gleichmäßige, ergonomische Steuerung der Blickrichtung der Voyager II sogar bei rauer See.
- Night – Schaltet die Wärmebilder der Voyager II von Schwarz-Weiß-Anzeige auf Schwarz-Rot-Anzeige um, die nicht so hell ist. Dadurch kann man in der Dunkelheit besser beobachten, und eine gute Nachtsicht ist gewährleistet.
- Scene – Stellt eine Vielzahl voreingestellter Verstärkungs- und Pegelwerte bereit (Nachtbetrieb, Tagbetrieb, Mann über Bord oder Anlegen bei Nacht), so dass Bediener die bestmögliche Bildqualität bei unterschiedlichsten Bedingungen erhalten.
- AF – Fokussiert automatisch das Teleobjektiv der Wärmebildkamera für große Reichweite auf den für Sie interessanten Bereich; dadurch lassen sich weit entfernte Objekte einfacher mit Voyager II verfolgen.
- Zoom – Aktiviert die stufenlose Zoomfunktion bei den Wärmebildkameras und den Tageslicht-/Restlichtkameras, so dass Sie problemlos von Weitwinkel auf Teleobjektiv umschalten können.
- Home – Dreht die Kamera automatisch in die anwenderseitig programmierte Stellung zurück; dies macht es einfacher, bei völliger Dunkelheit sicher zu navigieren.
- Stab – Schaltet die interne Kreiselstabilisierung ein und aus.
Voyager II joystick control unit
Voyager III: Joystick Control Unit
The ergonomic M-Series controller provides ready access to all critical system functions and smooth, effortless control, even in rough seas.
- Heated LCD Screen – Provides instant display of system status.
- User-programmable “hot key” – Lets operators have instant access to commonly-used functions.
- Home – A programmable feature that lets operators define a Home position as a reference they can use when navigating for long periods.
- Color – Different display settings let the operator choose between two black and white or three color display schemes that are easy on the eyes and help operators see better.
- Scene – Provides a variety of pre-set gain and level adjustments so that operators can get the best image quality possible throughout a wide range of conditions.
- Joystick – The sealed 8-way control knob provides precise control even in rough seas.
- Ethernet connectivity – Lets you install multiple control stations around your vessel so you can control M-Series from anywhere you want on board.
Voyager III joystick control unit