Berichte unserer Anwender - Automatisierung

FLIR veröffentlicht regelmässig Anwenderberichte, die darüber informieren wie Kunden FLIR Kameras und Wärmebildsysteme in der Praxis nutzen.
 
 T820505

FLIR-Wärmebildkameras in der Automobil-Qualitätskontrolle

"Seit 1997 beliefert FLIR das BMW Werk in Dingolfing mit Infrarotkameras für thermische Untersuchungen." erklärt Robert Halbritter von FLIR-Systems-Vertriebspartner und -Integrator TOPA GmbH. Seinerzeit war die Elektrothermografie von Schaltschränken und -räumen der primäre Einsatz für Wärmebildkameras bei BMW. Wenn ein Bauteil heiß wurde, deutete das auf Probleme hin – und dann wurde es ausgetauscht. Das gilt auch heute noch. Mittlerweile werden Infrarotkameras von FLIR aber auch bei der Qualitätskontrolle im BMW-Werk Dingolfing genutzt.

Praxisbeispiele lesen           Praxisbeispiele Herunterladen
 
 Erdinger_3d_Small

Ein Wärmebild sorgt dafür, dass bei Erdinger Weissbräu Weissbier in die Fässer kommt und nichts anderes!

Seit Herbst 2004 wird die Abfüllung des weltweit bekannten und geschätzten Erdinger Weissbiers überwacht durch eine FLIR Wärmekamera.

Praxisbeispiele lesen           Praxisbeispiele Herunterladen
 
 Food_3d_Small

Wärmebildkameras in der Nahrungsmittelindustrie

In diesem Industriesektor ist es entscheidend, die Temperatur verderblicher Güter während Produktion, Transport, Lagerung und Verkauf sorgfältig zu überwachen. Immer wieder wird vor Erkrankungen aufgrund verdorbener und nicht vorschriftsmäßig gegarter Nahrungsmittel gewarnt, und dies unterstreicht die Bedeutung einer engmaschigeren Prozessüberwachung.

Praxisbeispiele lesen           Praxisbeispiele Herunterladen
 
 Ford_3d_Small

Automatische Qualitätskontrollen mit der FLIR A320 sorgen dafür, dass die bei Ford Genk produzierten Autos perfekt funktionieren

Die Ford Motor Company ist ein multinationales Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln, da der Autohersteller im Juni 1903 von Henry Ford gegründet wurde. Ford führte Verfahren für die Großserienfertigung von Autos und den Einsatz von Industriearbeitern im großen Stil mittels ausgeklügelter Produktionsschritte ein, die durch sich bewegende Fertigungsstraßen (Fließbänder) gekennzeichnet waren.

Praxisbeispiele lesen           Praxisbeispiele Herunterladen
 

MUT_3d_Small

Die FLIR Systems ThermoVision A40 ist erste Wahl zur Vermeidung und Entdeckung von Bränden in Abfallbunkern

Abfallbeseitigung ist ein entscheidender Bereich unserer Konsumgesellschaft. Dieser Industriesektor mit einem Umsatz von 43 Milliarden US-Dollar gewinnt weiter an Bedeutung, da immer mehr Regionen ein Wachstum von Wirtschaft und Wohlstand verzeichnen und folglich mehr Hausmüll produzieren.

Praxisbeispiele lesen           Praxisbeispiele Herunterladen


 
 Steel_3d_Small

Überwachung der Feuerfestauskleidung von Gießpfannen

Stahlgießpfannen haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da es bei ihrer Feuerfestauskleidung durch Stöße zu Rissbildung kommt, ist der äußere Teil der Gießpfanne oftmals extrem hohen Temperaturen ausgesetzt. Wird das nicht rechtzeitig bemerkt, kann die Gießpfanne brechen und geschmolzenes Metall ausströmen, wodurch das Leben von Mitarbeitern gefährdet wird und Betriebsmittel zerstört werden.

Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen


 
 Pyrosmart_3d_Small

Wärmebildkameras helfen beim vorbeugenden Brandschutz

Wärmebildkameras werden bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Dank ihrer Fähigkeit, Temperaturen berührungsfrei zu messen, lassen sie sich auch problemlos für den vorbeugenden Brandschutz verwenden. Jeder Industriezweig, bei dem in irgendeiner Form Waren oder Materialien gelagert werden, muss sich mit dem Phänomen der Selbstentzündung dieser Stoffe auseinandersetzen.

Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen 


 
 SCNF_3d_Small

Die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF setzt die Thermografie im Bereich Instandhaltung ein

Die SNCF setzt die Thermografie intensiv ein, um die Funktionsfähigkeit ihres weitläufigen Strom- und Signalnetzes sicherstellen zu können. Derzeit wird mit einer auf einen Testwaggon montierten Kamera von FLIR Systems auch die Möglichkeit getestet, mittels Thermografie die mehr als 20.000 km langen Oberleitungsdrähte zu untersuchen.

Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen 



 
inprotec.png 

Beim Autobauer FIAT sorgen FLIR-Wärmebild­kameras für gleich bleibende Qualität

Autos müssen leicht sein, damit sie wenig Kraftstoff verbrauchen, und zugleich auch stabil. Um diese beiden Ziele zu erreichen, bestehen moderne Karosserieteile aus einer Metallschicht und einer darunter liegenden Trägerstruktur. Diese beiden Schichten werden mittels Induktion miteinander verklebt.

Praxisbeispiele lesen         Praxisbeispiele Herunterladen
 

Für Fragen zu Produkten und Anwendungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
T820367_EN.png     

Thermal alarm system ensures children's safety at Istanbul Sabiha Gökçen Airport

Check in areas at airports might not seem like a dangerous place, but they are more dangerous than one might think. Each year there are several accidents worldwide where someone, usually a young child, escapes the attention of their parents and sneak through the rubber flaps into the baggage belt conveyor system. Apart from frightening the child the many moving parts and conveyor belts in the baggage distribution system can cause serious injuries.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820366_EN.png    

Thermal imaging cameras prevent fires at Korean coal power plant

To avoid the risk of spontaneous combustion in the coal conveyor system at the Dangjin Coal Fired Power Complex (DCFPC) in South Korea the owner of the plant, the Korea East-West Power Company (EWP), has installed a fire warning system based on thermal imaging cameras. By detecting a rise in temperature long before it rises to the point where the coal reaches combustion the thermal imaging cameras help ensure the plant safety and continuity of power production.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820334.png   

Thermal imaging warning system helps ensure the safety at Transpole

Dwindling fossil fuel reserves and rising fuel prices give plenty of cause to look for other types of fuel. That is why the Lille Métropole Communauté Urbaine and transport company Transpole decided to start using natural gas as a fuel. To that end natural gas is stored at the Transpole bus depot in Wattrelos, near the French Belgian border. But natural gas storage can be dangerous, for if a fire breaks out there is a very small but definite risk it might cause a devastating gas explosion.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820320.png  

Volcano research enhanced with FLIR thermal imaging cameras

Volcanoes are arguably the world's most impressive heat related phenomena. Volcanic processes are intriguing and potentially extremely destructive. It is therefore no wonder that researchers all over the world are studying the different aspects of volcanoes and volcanic activity.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820342_3D.png

100% quality control of resistors with FLIR thermal imaging camera

Cutting down failure rates of electronic components is essential for companies that want to supply a perfect product to their customers. The only way to ensure this is by checking each individual component to provide 100% quality control. This requirement was addressed by Isabellenhütte - a manufacturer of resistance alloys for thermocouples, alloys for extension leads and passive components used in the automotive industry - by using a thermal imaging camera system from FLIR Systems.

Read Application Story           Download Application Story 
 
T820341_3D.png

Automatic health check in dairy farms using FLIR thermal imaging cameras

Modern farms increasingly resemble factories in their makeup as they become more and more industrialized. The present day farmer spends less time performing menial tasks and more time behind the computer.

Read Application Story            Download Application Story 
 
 Electronic_substation_3d_Small

Thermal imaging cameras for substation monitoring

Electric power utilities are faced with an aging infrastructure, increasing risk of blackouts and brownouts. A brownout is a drop in voltage in an electrical power supply, so named because it typically causes lights to dim. Utilities also face costly unplanned maintenance and rising costs.

Read Application Story           Download Application Story 
 
 
 Flare_3d_Small

Thermal imaging cameras for flare monitoring

Flare stacks are used in many industries to burn off unwanted waste gas byproducts, or flammable gasses released by pressure relief valves during unplanned over-pressuring of plant equipment.

Read Application Story           Download Application Story 
 
 Nastup_3d_Small

Thermal imaging camera keeps fire risk under control in coal pile storage site

Coal storage in large coal piles brings with it the risk of spontaneous fires. As always, prevention is better than cure. A thermal imaging camera from FLIR Systems helps to ensure safety at the Nástup Mines Cooperation in Tusimice, Czech Republic. The system provides a cost-effective solution for continuous, remote monitoring of temperatures in the coal piles.

Read Application Story           Download Application Story

 
Roadscanner_3d_Small

FLIR Thermal imaging cameras determine road conditions in Finland

The roads in Finland comprise 78,141 kilometers of highways, paved roads and gravel roads. It is therefore not surprising that Finnish road inspectors are always looking into new non-destructive testing technologies that can make their job easier and more effective.

Read Application Story            Download Application Story 
 
 Warehouse_3d_Small

Thermal imaging cameras for warehouse asset protection

Worldwide, warehouses are stocked with highly valuable goods. Protecting these goods against theft is of the utmost importance. But theft is not the only danger. An even greater danger is fire.

Read Application Story            Download Application Story  
 
 Vesuvius_3d_Small

Thermography optimizes steel flow of ladle systems

The Vesuvius Group develops, manufactures and markets high performance specialty ceramics, refractory products and flow control systems for the iron and steel, non-ferrous metal and glass manufacturing industries.

Read Application Story            Download Application Story 
 

Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!