Berichte unserer Anwender - Humanmedizin

FLIR veröffentlicht regelmässig Anwenderberichte, die darüber informieren wie Kunden FLIR Kameras und Wärmebildsysteme in der Praxis nutzen.
 
T559325_EN.png

Einsatz von infrarot zur Erkennung Erhöhter körpertemperatur

Image courtesy of the Medical Imaging Research Unit, University of Glamorgan
Mit der Infrarotthermografie werden erhöhte Körpertemperaturen erkannt, die auf mögliches Fieber hinweisen können. So kann der Einsatz von Infrarot als zusätzliches Diagnosewerkzeug zur Identifizierung der Personen, die potenziell Fieber haben, die Ausbreitung von Virenerkrankungen wie beispielsweise der Vogel-und Schweinegrippe oder bakterieller Infektionen, z. B. SARS, eindämmen bzw. eingrenzen.


Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen
 
ViralInfection_3d_Big.png

Viruserkrankungen eindämmen

Der wachsende internationale Austausch, Auslandsreisen und die Migration von Arbeitskräften hat das Risiko von Virus-Übertragungen erhöht.  Erhöhte Körpertemperatur, also Fieber, ist ein deutliches, zuverlässiges Anzeichen für die meisten Virus-infektionen beim Menschen.


Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen
 
CEAT_3d_Small

Elektronikunternehmen schützt seine mitarbeiter mit FLIR-infrarotkamera

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sechs Pandemiewarnstufen definiert, mit denen die Entwicklung der Schweinegrippe in unterschiedliche Phasen eingeteilt wird. Wenn Frankreich die WHO-Warnstufe 6 ausruft, wird das Unternehmen CEAT Electronique darauf mit einem ausgearbeiteten Maßnahmenplan reagieren, bei dem die FLIR-Infrarotkamera eine zentrale Rolle spielt. Außerdem kommt die Wärmebildkamera auch in den technischen Labors des Unternehmens zum Einsatz.


Praxisbeispiele lesen            Praxisbeispiele Herunterladen
 
   

Für Fragen zu Produkten und Anwendungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
 
 Erasmus 

FLIR thermal imaging cameras used to detect small nerve fiber dysfunction

It is estimated that about 2% of the world population suffers from small nerve fiber dysfunction, which can result in neuropathic pain; diabetic patients represent a large portion of this population. While the dysfunction of large nerve fibers can be assessed using standard neurological examination and electromyography (EMG), currently no noninvasive techniques exist to detect and quantify small fiber dysfunction.


Read Application Story            Download Application Story
 
 Regional block 3D.png 

FLIR thermal imaging cameras confirm effectiveness of local anesthetics

For many operations the use of local anesthetics is preferred to general anesthetics, since it is considered to be safer for the patient. But in some cases local anesthetics only work partially or not at all. To determine the effectiveness of local anesthetics the patient is subjected to pinpricks. If the patient indicates a pain sensation then the local anesthetics is considered to be ineffective.


Read Application Story            Download Application Story
 
 Charite_3d_Small

FLIR cameras help determine the functionality of anti-allergy medicine

FLIR thermal imaging cameras is one of the most efficient techniques for the study of skin temperature. It is an accurate, quantifiable, non-contact, non-invasive, diagnostic technique that allows the examiner to visualize and quantify changes in skin surface temperature using high performance thermal imaging cameras.


Read Application Story            Download Application Story


 
Erasmus_3d_Small

Infrared thermography helps to measure, chart and combat pain

To be able to chart pain, to describe it precisely and in accordance with clear criteria this is what doctors dream of and patients yearn for.

Read Application Story            Download Application Story


 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!