FLIR Pressezentrum |
||||
|
FLIR launches new D-Series
The D-Series outdoor dome enclosure provides precision pan/tilt control while providing fully programmable scan patterns, radar slew-to-cue, and slew-to-alarm functionality. Fully enabled for control and operation over IP and serial networks. The D-series combine a thermal imaging camera with a color CCD camera. This makes them the perfect replacement for day/night dome cameras, providing clear 24/7 imaging capability in an attractive, discrete dome-style enclosure. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR FC-Series S
Thermal imaging cameras are finding their way into more and more security installations. No other technology than thermal imaging let’s you see intruders in total darkness, in practically all weather conditions. No other technology offers you a longer range performance than thermal imaging. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR System launches MD-Series
As a navigation aid and to enhance security, few would dispute that thermal imaging is a must-have for sea-going vessels. However, whilst the benefits of the technology may be clear many boat owners see thermal imaging as a luxury purely because of its cost. With the introduction of its new MD-Series FLIR Systems is set to change that. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR System launches MLS-Series
The MLS-Series are handheld shock-resistant thermal imaging cameras. They produce a crisp image in the darkest of nights. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR launches MU- / MV-series
Thermal imaging cameras have found their way to many vessels. Captains, of both yachts and commercial vessels, have discovered the power of thermal imaging and are using it to their benefit. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems startet Werbeaktion für die FLIR i-Serie und die FLIR E-Serie
Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Punkt-Pyrometer zu ersetzen, und vor dem 30. Juni 2013 eine FLIR i-Serie oder FLIR E-Serie kaufen, bietet Ihnen FLIR die folgenden KOSTENLOSEN Bundle-Angebote Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems startet Werbeaktion für die FLIR i-Serie und die FLIR Ebx-Serie
Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Punkt-Pyrometer zu ersetzen, und vor dem 30. Juni 2013 eine FLIR i-Serie oder FLIR Ebx-Serie kaufen, bietet Ihnen FLIR die folgenden KOSTENLOSEN Bundle-Angebote Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems startet INZAHLUNGNAHME-AKTION für portable Wärmebildkameras, die bei Anwendungen zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können
Wenn Sie Ihre alten Wärmebildkameras für Anwendungen in der Brandbekämpfung, ungeachtet des Alters oder Fabrikats, in Zahlung geben, sparen Sie bis zu 400 € bei einer neuen Wärmebildkamera der K-Serie von FLIR Systems. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die K-Serie vor
Feuerwehrleute profitieren erheblich von Wärmebildkameras. Wärmebildkameras liefern nicht nur scharfe Bilder bei völliger Dunkelheit. Mit ihrer Hilfe kann man auch durch Rauch hindurch sehen. Feuerwehrleute sind dadurch in der Lage, Menschen in einem mit Rauch gefüllten Raum aufzuspüren. Wärmebildkameras unterstützen Feuerwehrleute auch dabei, den Weg in immer stärker mit Rauch verschleierten Bereichen zu finden und/oder sich in Arealen zu orientieren, die bereits gelöscht sind, aber in denen die Sicht immer noch durch Rauch eingeschränkt ist. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt kompakte Wärmebildkameras für Anwendungen in Automatisierung und Prozesssteuerung vor
Wärmebildkameras werden weltweit in verschiedensten Industriezweigen eingesetzt, um kontinuierlich ablaufende Prozesse zu überwachen. Mit der Wärmebildtechnik lassen sich auf einfache Weise Informationen zur Produktqualität und/oder Effizienz der Produktion erfassen, die mit herkömmlichen Methoden, wie Thermoelementen oder Tageslichtkameras, nicht oder nur unzureichend erfasst werden können. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches new webshop
Order refurbished thermal imaging cameras directly from the world leader in thermal imaging cameras Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die Pakete SC650 und SC450 für F&E sowie wissenschaftliche Anwendungen vor
In vielen Fällen entscheiden sich professionelle Anwender aus Forschung und Entwicklung für eine fest installierte Wärmebildkamera. Zunehmend entscheiden sich diese Ingenieure und Wisschenschaftler jedoch für eine portable Wärmebildkamera, die sich von einem Experiment zum nächsten leichter mitführen lässt und insgesamt noch universeller einsetzbar ist. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt äußerst preisgünstige SC35, SC15 und SC5-Pakete für F&E-Anwendungen vor
Wärmebildkameras können bei einer Vielzahl von Anwendungen in Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. Bislang war die Ausstattung mit einer Wärmebildkamera häufig das Privileg großer F&E-Abteilungen. Mit den neuen und äußerst preisgünstigen SC35, SC15 und SC5-Paketen bringt FLIR Systems jetzt die Vorteile der Wärmebildtechnik in Reichweite der Prüfstände eines jeden F&E-Ingenieurs. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems veröffentlicht eine neue Garantieerklärung für Sicherheitsprodukte
Erweiterte Garantiezeit für die Wärmebildkamera und 10 Jahre auf den ungekühlten Mikrobolometer-Detektor in fest montierten Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR stellt die LS-Serie vor: Extrem kompakte, portable Nachtsicht-Wärmebildkameras
Die neuen FLIR-Wärmebildkameras der LS-Serie verhelfen jedem Strafverfolgungsbeamten auch bei völliger Dunkelheit zu klarer Sicht. Sie liefern Strafverfolgungsbeamten, Sicherheitspatrouillen und allen, die bei Dunkelheit sehen müssen, ohne selbst gesehen zu werden, die Informationen, die sie für schwierige Entscheidungen brauchen, verbessern ihre Einsatzeffizienz, optimieren ihre Aktionsmöglichkeiten und erhöhen ihre Sicherheit. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
![]() |
FLIR offers unique packages for industrial and building inspections
Bis einschließlich 31. Dezember 2012 macht Ihnen FLIR Systems ein einzigartiges Angebot. Wenn Sie sich für eine FLIR T440/T440bx oder FLIR T640/T640bx entscheiden, erhalten Sie folgendes KOSTENLOS dazu:
Pressemitteilung lesen für Industrie Pressemitteilung herunterladen für Industrie Pressemitteilung lesen für Gebäude Pressemitteilung herunterladen für Gebäude |
|||
![]() |
FLIR Systems startet INZAHLUNGNAHME-AKTIONWenn Sie Ihre alte Wärmebildkamera, ungeachtet des Alters oder Fabrikats, in Zahlung geben, sparen Sie 20 % bei bestimmten Wärmebildkameramodellen von FLIR Systems. Auf Zubehörteile und Software, die zusammen mit der neuen FLIR-Wärmebildkamera bestellt werden, gewähren wir ebenfalls 20% Rabatt. Pressemitteilung lesen für Industrie Pressemitteilung herunterladen for Industrie Pressemitteilung lesen für Gebäude Pressemitteilung herunterladen für Gebäude |
|||
![]() |
FLIR Systems startet Werbeaktion für FLIR i7 und FLIR E60 / FLIR E60bx
Immer mehr Anwender wechseln von einem Punkt-Pyrometer zu einer Wärmebildkamera, um Temperaturen berührungsfrei zu messen. Pressemitteilung lesen für Industrie Pressemitteilung herunterladen für Industrie Pressemitteilung lesen für Gebäude Pressemitteilung herunterladen für Gebäude |
|||
|
FLIR bietet einmalige Komplettangebote für VersorgungsunternehmenElektrische Anlagen erwärmen sich in der Regel, bevor sie ausfallen. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR T640 bzw. FLIR P6xx lassen sich bei Energieversorgern potentielle Problembereiche durch Inspektionen an Hoch- und Niederspannungsanlagen erkennen und so deren Ausfälle vermeiden. Werden Probleme dieser Art nicht erkannt, können sogar Brände entstehen. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches PT-602CZ
As thermal imaging cameras are becoming increasingly popular for security and surveillance applications, more and more security professionals are integrating thermal imaging cameras into their new or existing security networks. Many security professionals are having the need to detect man-sized targets at several kilometers away in order to protect their perimeter. Early detection gives them more time to react; day and night. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Wärmebildkameras für Sicherheitsanwendungen zu ONVIF konformen Produkten deklariert
FLIR Systems bietet eine umfassende Reihe von Wärmebildkameras für die anspruchsvollsten Sicherheitsanwendungen. Wärmebildkameras benötigen überhaupt kein Licht, um Aufnahmen machen zu können. Vielfach werden sie von Sicherheitsprofis eingesetzt, die ein Areal rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwachen sollen. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems thermal imaging cameras work together with Milestone Video Management Software (VMS)
Thermal imaging cameras need no light whatsoever to operate. They are widely used by security professionals that want to secure a perimeter 24/7. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR launches new version of FLIR Sensors Manager: FLIR Sensors Manager 2012
FLIR Systems Sensors Manager software is being used by numerous security professionals worldwide. It offers powerful and efficient management capabilities for any security installation with FLIR Systems thermal imaging cameras. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches thermal imaging camera for traffic monitoring applications: FLIR FC-Series T
As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches thermal imaging camera for early fire prevention applications: FLIR FC-Series FDetecting areas that can lead to a fire in a very early stage is extremely important. Thermal imaging cameras can prevent spontaneous fires by identifying fire pockets in an early stage so that a fire alarm can be triggered. Spontaneous self combustion of for example coal or waste piles can generate fires that are putting lives and valuable assets at risk. Also the inclusion of highly combustible objects in warehouses is a fire hazard. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches A f- and A pt-Series
lthough most of the thermal imaging cameras that are being used in a Security & Surveillance environment do not need to measure temperatures there are some cases in which the ability to measure temperature offers advantages. Definitely when Security & Surveillance needs to be combined with temperature monitoring of critical installations. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
![]()
|
FLIR Systems startet Schulungspaket
Damit möglichst viele Schulen und Bildungseinrichtungen Wärmebildkameras in ihren Kursen einsetzen können, startet FLIR Systems das Schulungspaket. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
![]()
|
FLIR Systems stellt Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) vor
FLIR Systems führt eine High-Tech-Funktion ein: Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX). Dieses neue Leistungsmerkmal sorgt für extrem detailreiche Wärmebilder. MSX verbessert die Struktur eines Wärmebildes. Dank dieser neuen Funktion lassen sich mehr Anomalien entdecken, detaillierte Analysen durchführen und Bewertungen im Bruchteil einer Sekunde abgeben. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die FLIR T400-Serie vor
FLIR Systems will die Wärmebildtechnik für erfahrene Nutzer wie auch für Einsteiger attraktiver als je zuvor machen. Darum präsentiert FLIR Systems seine neue T400-Serie. Auch sehr erfahrene Anwender von Wärmebildkameras wie Dienstleister, aber auch Instandhaltungsmanager in der Industrie und bei Stromversorgern erwarten immer mehr von einer guten Wärmebildkamera. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die FLIR T400bx-Serie vor
FLIR Systems will die Wärmebildtechnik für erfahrene Nutzer wie auch für Einsteiger attraktiver als je zuvor machen. Darum präsentiert FLIR Systems seine neue T400bx-Serie. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die FLIR T600 vor
FLIR Systems möchte Experten den Einsatz von Wärmebildtechnik noch einfacher und attraktiver machen. Die FLIR-Wärmebildkameras T620/T640 wurden im Jahr 2011 eingeführt. Diese Kamerabaureihe ist für Experten konzipiert, die viel Leistung und neueste Technologie erwarten, und wurde von mehreren Zeitschriften und Organisationen lobend erwähnt und empfohlen. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die FLIR T600bx vor
FLIR Systems möchte Experten den Einsatz von Wärmebildtechnik noch einfacher und attraktiver machen. Die FLIR-Wärmebildkameras T620bx/T640bx wurden im Jahr 2011 eingeführt. Diese Kamerabaureihe ist für Experten konzipiert, die viel Leistung und neueste Technologie erwarten, und wurde von mehreren Zeitschriften und Organisationen lobend erwähnt und empfohlen. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches FLIR GF304
The FLIR GF304 is a gas imaging camera which was especially developed for the detection of refrigerant gases without the need to shut down the operation. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
Begleiten Sie FLIR auf der Tech Tour 2012 für innovative Wärmebildkameras
Anwendungen in F&E - ob in der Industrie oder am Campus - können von leistungsfähiger Infrarotkameratechnik profitieren. FLIR Systems möchte von neuester IR-Technik und anspruchsvollen Anwendungen berichten und sucht den Dialog mit allen Interessierten. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die neue FLIR i-Serie vor - Industrielle AnwendungenFLIR Systems wants to bring the advantages of thermal imaging cameras to as many users as possible. Therefore it is continuously introducing new and improved products to the market, at the best possible price. Today, FLIR Systems is launching improved versions of its successful FLIR i-Series thermal imaging cameras. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt die neue FLIR i-Serie vor - Bau & Erneuerbare EnergienFLIR Systems wants to bring the advantages of thermal imaging cameras to as many users as possible. Therefore it is continuously introducing new and improved products to the market, at the best possible price. Today, FLIR Systems is launching improved versions of its successful FLIR i-Series thermal imaging cameras. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
![]() |
FLIR Systems stellt neue FLIR E30 vor
Nach der erfolgreichen Einführung der E-Serie im Jahr 2011 präsentiert FLIR Systems nun ein überarbeitetes Einstiegsmodell dieser Kamerabaureihe: die FLIR E30. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems stellt neue FLIR E30bx vorNach der erfolgreichen Einführung der Ebx-Serie im Jahr 2011 präsentiert FLIR Systems nun ein überarbeitetes Einstiegsmodell dieser Kamerabaureihe: die FLIR E30bx. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR stellt FLIR ResearchIR vor
FLIR Systems produziert nicht nicht nur die besten Wärmebildkamerasysteme, sondern trägt auch dazu bei, dass Anwender von Wärmebildsystemen effizienter und produktiver arbeiten. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||
|
FLIR Systems launches FLIR SC8000 / SC6000 Series
As from today, R&D and Science professionals can see the world of thermal imaging in HD. High quality thermal images of 1280 x 1024 pixels will reveal the smallest thermal anomalies and allow to see the smallest of details. Pressemitteilung lesen Pressemitteilung herunterladen |
|||