FLIR Application Stories - Solar
|
|||||
| FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions. | |||||
![]() |
Thermografie-Drohne für Luftaufnahmen mit der Wärmebildkamera FLIR T640bx
Thermografie ist in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Thema in Industrie und Bausektor geworden. Eine neue Entwicklung stellen dabei thermografische Untersuchungen aus der Luft dar. Mittels einer Drohne können Infrarotkameras insbesondere bei Inspektionen von Photovoltaik-Anlagen wertvolle Dienste leisten. |
||||
![]() |
Thermografie von Photovoltaik-Anlagen mit Drohnen aus der LuftDie paul kitawa (www.kitawa.de) aus dem brandenburgischen Calau ist spezialisiert auf Filmproduktionen. Seinen Kunden bietet das Unternehmen neben Werbe-, Schulungs-, Image- und Produktfilmen auch Aufnahmen mit Drohnen aus der Luft an. Über diese Luftaufnahmen kam paul kitawa Inhaber Mario Hambsch im Jahr 2011 auch mit dem Thema Thermografie in Kontakt und entwickelte auf Basis der FLIR T620 eine Wärmebildkamera-Drohne.Praxisbeispiele lesen Praxisbeispiele Herunterladen |
||||
![]() |
FLIR Wärmebildkameras sichern die hervorragende Qualität der SOLON SolarmoduleOMit einem Sonnenkraftwerk auf Ihrem Dach können Sie Sonnenenergie in Strom umwandeln. Und damit auch in bares Geld Sonnenkraftwerke sind eine lukrative Investition. Um maximalen Gewinn und hohe Erträge über Jahrzehnte hinweg zu erhalten, ist jedoch eine hervorragende Qualität Grundvoraussetzung. Das Solarmodul, der wichtigste Teil eines Solarsystems, muss zuverlässig sein und kontinuierlich für viele Jahre Strom produzieren.Praxisbeispiele lesen Praxisbeispiele Herunterladen |
||||
![]() |
Wärmebildkameras - ein schnelles und zuverlässiges Werkzeug für die Überprüfung von Solarmodulen.Qualitätssicherung ist bei Solarmodulen von größter Wichtigkeit. Der störungsfreie Betrieb der Module ist Grundvoraussetzung für effiziente Stromerzeugung, lange Betriebsdauer und schnelle Amortisierung der Investition. Um diesen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, bedarf es einer schnellen, einfachen und zuverlässigen Methode zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit eines Solarmoduls, sowohl während der Fertigung als auch nach seiner Montage. Praxisbeispiele lesen Praxisbeispiele Herunterladen
|
||||
Contacter FLIR en envoyant vos questions sur nos produits, nos applications ou sur tout autre demande! |
|||||
![]() |
|||||
| The following application stories are currently only available in English | |||||
|
Thermal imaging inspections of roof-mounted solar panels FLIR T640 mounted on retractable pole allows to inspect hard to reach areasAs solar panels are becoming increasingly affordable, and therefore increasingly profitable, many residential homes have been fitted with solar panels in recent years. Mounting solar panels on the roof has advantages in avoiding shadows and maximizing the amount of sunlight that falls upon them, but there’s a downside as well. The high location makes it difficult to reach for thermal imaging maintenance inspections. One company came up with a creative solution to this problem: mounting the camera on a retractable mast. |
||||
![]() |
Inspecting roof mounted solar panels with thermal imagingThe sales of solar panels are soaring, which helps to reduce CO2 emissions at electricity plants. Over time solar panels may develop defects which can be easily fixed if detected on time, but can cause a severe drop in energy production and in some cases even start a fire if left unchecked. That is why more and more solar panel installers cooperate with experienced thermographers that offer regular thermal imaging inspections to ensure the safety and effective deployment of solar systems. |
||||
![]() |
Ikaros Solar uses FLIR thermal imaging camerasMore and more solar panel professionals are discovering thermal imaging as a solar panel inspection tool. One of the companies that has embraced the use of a thermal imaging camera for this purpose is the in Schoten, Belgium based Ikaros Solar. |
||||
![]() |
Solartechnik Stiens uses FLIR thermal imaging camerasMany people look to the sun for a renewable power source. To make sure that the solar panels they deliver perform well, Solartechnik Stiens uses a thermal imaging camera from FLIR to look for flaws. |
||||
| Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries! |
|||||