FLIR Technical Notes |
||||
| FLIR regularly publishes technical notes about FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions. | ||||
|
How far can you see
Often, the first question that people interested in buying a thermal imaging camera ask is “How far can I see?” This is a very reasonable question to ask, but it defies any simple answer. All FLIR Systems thermal imaging cameras are able to see the sun which is more than 146 million kilometers away from Earth. But it would be totally wrong to say that all FLIR Systems thermal imaging cameras can detect security threats at this distance. Download Technical Note |
|||
|
Digital Detail Enhancement (DDE)
Die Leistung eines Wärmebildsystems wird häufig anhand seiner Erfassungsreichweite klassifiziert. Bei Sicherheits- und Überwachungssystemen ist dies natürlich sehr sinnvoll, da der Anwender wissen möchte, wie weit er denn „sehen“ oder ein Objekt wie einen Menschen oder ein Fahrzeug erkennen kann. In der Praxis kann es jedoch äußerst schwierig sein, Ziele zu entdecken, sogar wenn sie noch innerhalb der theoretischen Grenzen des Systems liegen. Ein oft vernachlässigter Faktor ist das Problem, das durch Szenen mit hohem Dynamikbereich entsteht. Download Technical Note |
|||
![]() |
Seeing through fog and rain with a thermal imaging camera
Thermal imaging cameras can produce a clear image in total darkness. They need no light at all to produce a crisp image in which the smallest of details can be seen. It makes them an excellent instrument for numerous night vision applications.Download Technical Note |
|||
![]() |
Using wipers for thermal imaging cameras.Today, more and more people are discovering thermal imaging cameras and the benefits they have to offer. Thermal imaging cameras are being used for security and surveillance applications, to help drivers and captains navigate in the darkest of nights, help firefighters locate people in burning buildings and many other useful and sometimes even life-saving applications. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.Download Technical Note |
|||
|
Gekühlte oder ungekühlte Kameras für Überwachungsanwendungen mit großer Reichweite?
Überwachungsanwendungen mit großer Reichweite, bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei völliger Dunkelheit sind ideale Anwendungen für die Wärmebildtechnik. Diese Art der Video-Überwachung ist häufig bei Grenzschutzanwendungen erforderlich oder bei großen Sicherheitsbereichen, wo die meisten Bedrohungen während der Nachtstunden zu erwarten sind.Download Technical Note |
|||
| Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries! | ||||