Pressemitteilung

FLIR stellt FLIR ResearchIR vor

Software für Anwendungen in Forschung und Entwicklung sowie Grundlagenforschung

FLIR Systems produziert nicht nicht nur die besten Wärmebildkamerasysteme, sondern trägt auch dazu bei, dass Anwender von Wärmebildsystemen effizienter und produktiver arbeiten. Mit dieser Zielsetzung stellt FLIR Systems die Software FLIR ResearchIR vor.

 

Diese Software richtet sich an F&E-Anwender von Wärmebildkameras mit gekühlten oder ungekühlten Detektoren. FLIR ResearchIR holt das Beste aus einer Wärmebildkamera heraus, erlaubt Aufzeichnungen mit Hochgeschwindigkeitsrecorder sowie umfassende Analysen von Temperaturmustern. ResearchIR ist das optimale Werkzeug für Forschung und Entwicklung in der Industrie. Anwender, die noch anspruchsvollere wissenschaftliche Projekte realisieren möchten, können sich für die Software ResearchIR Max entscheiden.

 

FLIR ResearchIR Hauptleistungsmerkmale

Als wichtigste Funktionen sind zu nennen:

  • Erfassung, Aufzeichnung und Speicherung von Bildern mit hoher Geschwindigkeit
  • Nachbearbeitung schneller thermischer Ereignisse
  • Erstellung von Zeit-Temperatur-Grafiken, auf der Basis von Live-Aufnahmen oder aufgezeichneten Bildern
  • Erweiterte Bedingungen für Start/Stopp der Aufzeichnungen
  • Unbegrenzte Zahl von Analysefunktionen (Punkt, Linie, Bereich)
  • Dateimanager mit Schnellsammlung und Bildvorschau
  • Bessere Aufnahmequalität dank Zoom und Schwenkfunktion
  • Mehrere anwenderseitig konfigurierbare Registerkarten für Live-Bilder, aufgezeichnete Bilder oder Plots

 

FLIR ResearchIR Max Hauptleistungsmerkmale

FLIR ResearchIR Max besitzt alle Leistungsmerkmale von FLIR ResearchIR. Darüber hinaus verfügt diese Software über Funktionen für weitergehende thermische Analysen, z. B.:

  • Trigger-Funktionen vor und nach dem definierten Ereignis
  • Toolbox für mathematische Verarbeitung
  • Toolbox für das Filtern von Bildern
  • Unterstützung mehrerer parallel aufzeichnender Kameras
  • Radiometrisches Digital Detail Enhancement (DDE) für deutlich besseres Verständnis von thermischen Vorgängen bei Erhaltung der radiometrischen Messgenauigkeit.

 

Das perfekte Paar

FLIR ResearchIR in Kombination mit einer FLIR Wärmebildkamera ist die perfekte Lösung für F&E / wissenschaftliche Anwendungen. Damit können Forscher aller Disziplinen geringste Temperaturunterschiede sichtbar machen und thermische Prozesse in Echtzeit umfassend analysieren.

 

Informationen über die Wärmebildtechnik

Unter Wärmebildtechnik versteht man die Verwendung von Kameras mit speziellen Sensoren, die die von einem Objekt abgestrahlte Wärmeenergie "sehen". Wärme- oder Infrarotenergie zählt zum unsichtbaren Lichtspektrum, da die Wellenlänge zu lang ist, um vom menschlichen Auge erkannt zu werden. Sie ist der Teil des elektromagnetischen Spektrums, den Menschen als Wärme bzw. Hitze empfinden. Mit Infrarot sehen wir das, was für unsere Augen verborgen bleibt. Wärmebildkameras erzeugen Bilder von unsichtbarer Infrarot- oder Wärmestrahlung. Mit Hilfe der Temperaturunterschiede zwischen Objekten generiert die Wärmebildkamera ein klares Bild. Sie ist ein ausgezeichnetes Tool für die vorbeugende Instandhaltung, Gebäudeinspektionen, Forschung und Entwicklung sowie Automatisierungsanwendungen. Eine Wärmebildkamera kann bei völliger Dunkelheit, in tiefster Nacht, durch leichten Nebel, in großer Entfernung und durch Rauch sehen. Auch für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen, Anwendungen auf Schiffen, in der Automobilindustrie, der Brandbekämpfung und in vielen anderen Bereichen wird sie eingesetzt.

 

Informationen über FLIR Systems

FLIR Systems ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Wärmebildkameras für eine große Zahl von Anwendungen. Das Unternehmen hat über 50 Jahre Erfahrung und tausende Wärmebildkameras produziert, die zur Zeit überall auf dem Globus für vorbeugende Instandhaltung, Gebäudeinspektionen, Forschung und Entwicklung, Sicherheit und Überwachung, Anwendungen auf Schiffen, in der Automobilindustrie und anderen Nachtsichtapplikationen im Einsatz sind. FLIR Systems besitzt acht Produktionsstätten, die sich in den USA (Portland, Boston, Santa Barbara und Bozeman), in Schweden (Stockholm), in Estland (Tallinn) und in Frankreich in der Nähe von Paris befinden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Australien, Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Dubai, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, Russland, Spanien und den USA. FLIR Systems beschäftigt über 3.200 ausgewiesene Infrarotspezialisten und beliefert die internationalen Märkte über ein Netz von internationalen Distributoren, die lokale Vertriebs- und Kundendienstaufgaben wahrnehmen.

 

Weitere Informationen zu FLIR Systems und unseren Produkten finden Sie unter www.flir.com

 

Marieke Kers

PR & Advertising Manager EMEA

 

FLIR Commercial Systems BV

Charles Petitweg 21

4847 NW Breda

Niederlande

Telefon: +31 (0)765 794 190

Fax: +31 (0)765 794 199

eMail: marieke.kers@flir.com