FLIR Application Stories - Building

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
 Bottcher_3d_Small

La imagen térmica muestra problemas de edificación ocultos

En los edificios pueden producirse daños que no se ven a simple vista, pero con una cámara de imagen térmica FLIR estos problemas son relativamente fáciles de identificar. Tanto si se está intentando detectar un aislamiento deficiente o inadecuado, una filtración de aire, problemas de calefacción o fontanería, daños de agua ocasionados por goteras o condensación o problemas de mohos, la imagen térmica es un instrumento de valor incalculable para identificarlos y localizarlos, lo que es el primer paso para poder resolverlos.


Lea una historia de aplicación             Descarge una historia de aplicación

 

   
 Globus_3d_Small

La imagen térmica facilita a Globus Baumarkt la identificación de problemas de aislamiento

La imagen térmica es un instrumento muy eficaz para determinar la eficiencia energética de los edificios. El minorista alemán de bricolaje Globus Baumarkt se ha dado cuenta de sus posibilidades y ha adquirido una cámara de imagen térmica FLIR B365 y 24 cámaras FLIR B335 para emplearlas en auditorías de energía.


Lea una historia de aplicación             Descarge una historia de aplicación


 
   

Contacte con FLIR si necesita información de línea de productos, aplicaciones, o para cualquier otra pregunta!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
T820489

Inspection of climate control ceilings using thermal imaging cameras

Many companies and offices develop new and contemporary working styles characterised by flexibility and efficiency. For this, the quality of the interior climate is of great importance.  Architects are responding to this with ceilings that can be quickly adapted. Climate control ceilings offer unparalleled freedom of choice in this and surprising application possibilities in style, appearance, size, function and performance.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820368_EN.png 

Swedish hospital maintains heating and ventilation system with thermal imaging

In hospitals climate control is of critical importance, to ensure both hygiene and comfort for the patients and personnel. That is why the technical staff of a Swedish hospital, has acquired a FLIR thermal imaging camera to inspect and maintain the Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) system. The FLIR thermal imaging camera is an ideal tool for this, but it also sees use in other areas such as building insulation inspections and electrical maintenance inspections. It has certainly proven its worth, according to the maintenance technicians of the hospital.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820365_EN.png 

Thermal imaging cameras help preserve Italy’s cultural heritage

Historical architecture is an important part of Italy’s cultural heritage, so good maintenance of these buildings is crucial for their preservation. No-one would want the Cathedral of Gravina in Puglia to deteriorate into a ruin, for instance. That is why the Altamura, Italy, based survey company IR HotSpot investigates historical buildings with a FLIR thermal imaging camera, looking for water damage and other building defects.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820349.png

Inspecting building insulation, HVAC systems and refridgeration units with thermal imaging

Building inspectors have been using FLIR thermal imaging cameras for energy audits for decades, but the investment cost prevented many building and installation companies from buying one. In recent years increasingly affordable models have entered the market. One of the building professionals that leaped at the opportunity is Björn Blomgren of the Nybro, Sweden, based service company Hammarstedts.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820328_3D.png

Thermal imaging cameras from FLIR help optimize low-cost housing solution

As part of its many charity projects ArcelorMittal has developed steel based housing solutions for Romanian families in need. The houses needed to be simple, safe, decent, and above all: well insulated. That is where FLIR thermal imaging plays an important role. Research and development professionals at ArcelorMittal Liège Research used FLIR thermal imaging cameras to optimize the design of this housing solution.


Read Application Story             Download Application Story


 
rockwool_3d_Small.png

Worldwide stonewool insulation market leader recommends FLIR thermal imaging cameras

Insulation material manufacturer Rockwool has establishments all over the world and is considered by many to be the global market leader in the insulation business. Recently Rockwool Germany has started a thermography project, recommending FLIR thermal imaging cameras. "As the stonewool insulation market leader we wanted to work with the market leader in thermal imaging, so that's why we turned to FLIR", explains Verena Pieper, the marketing manager responsible for the thermography program at Rockwool.


Read Application Story             Download Application Story


 
swimming_3d_Small.png

FLIR thermal imaging camera helps find water leakage at Italian swimming pool

The administrator of a holiday apartment on the Italian island of Sardinia noticed there
was a problem with the swimming pool: it was leaking. Badly. The pool was leaking at a
rate of almost 19,000 liters of water per day. This particular apartment is located at the
village Porto Rotondo, at the Costa Smeralda, the northeast coast of Sardinia, which is a
very popular – and thus relatively expensive – holiday destination. He made this discovery
at the beginning of the summer, just before the high season started, so the problem had to
be fixed – and soon – before the guests would arrive.


Read Application Story             Download Application Story


 
 Airoptima_3d_Small

FLIR B-Series infrared camera optimizes housing construction

As energy prices soar, the market for low-energy house building is becoming promising all over Europe. Infrared cameras are used to check the building substance and air circulation during and after the construction phase.

Read Application Story             Download Application Story
 
 Buchstaller_3d_Small

FLIR B-Series infrared camera tells truth about walls and facades

Building insulation quality becomes a pressing issue as heating costs soar. An infrared camera for building applications and the expert's eye can do a lot to save on energy.

Read Application Story             Download Application Story
 
 Earthquake_3d_Small

Post-earthquake aided by IR Thermography applied to cultural heritage

Monuments carrying centuries of history, Important buildings, like Churches, palaces or castles, in the city of Aquila or smaller villages nearby needs to be quickly restored, but first of all checked. Unfortunately, not only human beings, but even precious frescoes must be evaluated in order to be saved. The emergency needs fast, safe, reliable tools.


Read Application Story              Download Application Story


 
 Hospital_3d_Small

FLIR cameras save repair time and heating costs at hospital group

A hospital is good example of a facility management-intensive object. Its core business is a clear priority: healing people. And secondary processes, such as power supply, heating, ventilation, and maintenance are vital to support this main business. Moreover, economic laws of market and efficiency increasingly apply to the medical sector and its facilities, especially in times of high energy costs and strained public spending budgets.

Read Application Story               Download Application Story

 
 Multites_3d_Small

FLIR thermal imaging cameras provide solid proof for Italian court case

All over the world building issues lead to court cases. The biggest challenge in finding out the truth is to obtain solid facts. In many cases related to building issues, thermal imaging cameras from FLIR systems can provide exactly the kind of information needed to draw the right conclusions.


Read Application Story               Download Application Story

 
 Vatican_3d_Small

The Vatican is getting a face-lift with the help of infrared thermography.

Infrared thermography is being used to control the physical characteristics and to determine the state of preservation of the Façade of the St. Peter's Basilica in Rome. This Basilica is widely recognised as the centrepiece of Christianity and the Vatican City.

Read Application Story               Download Application Story
 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!