FLIR Application Stories - Commercial Security

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
conquer.png

Termografía Una tecnología preparada para conquistar el mundo

Vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías se incorporan al mercado más rápido que nunca. Un avance tecnológico suele conducir rápidamente a otro. Las nuevas tecnologías se introducen en el mercado incluso antes de que podamos familiarizarnos con las anteriores. Nuevos productos, basados en estas nuevas tecnologías, se lanzan continuamente.

Lea una historia de aplicación            Descarge una historia de aplicación
 
Estate_3d_Small

Cámaras de imagen térmica para la seguridad de la vivienday

En todas partes del mundo, los perímetros de los parques industriales, los puertos y los aeropuertos son protegidos por cámaras de imagen térmica de FLIR Systems. Pero la solución de seguridad elegida por las grandes compañías para proteger sus activos también puede utilizarse para la seguridad del hogar.

Lea una historia de aplicación           Descarge una historia de aplicación
 
 Infraserv_3d_Small

Las cámaras de imagen térmica de FLIR protegen el perímetro del Industriepark Höchst

Debido a su infraestructura técnica de vanguardia, el perfecto acceso a las rutas internacionales de transporte y su proximidad a los principales proveedores y los mercados financieros, no es sorprendente que muchas de las principales empresas químicas y farmacéuticas hayan establecido sus instalaciones en el Industriepark Höchst, cerca de Frankfurt. El parque industrial presta servicios a más de 90 compañías en una superficie de más de cuatro kilómetros cuadrados.

Lea una historia de aplicación           Descarge una historia de aplicación
   
Munichairport_3d_Small

Seguridad en el aeropuerto de Múnich

El aeropuerto de Múnich, denominado oficialmente Franz Josef Strauss Airport, está ubicado a 28 km al noreste de Múnich, en Alemania. El aeropuerto de Múnich es el segundo aeropuerto más concurrido de Alemania en términos de tráfico de pasajeros (34,5 millones en 2008), después del Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Es el séptimo más grande de Europa y ocupa el puesto 28 en la lista de aeropuertos mundiales más transitados.

Lea una historia de aplicación           Descarge una historia de aplicación
   
Portofcalais_3d_Small

El puerto de Calais instala cámaras térmicas para aplicaciones de seguridad y vigilancia

Detección de intrusiones y cumplimiento de la normativ internacional en materia de protección de buques e Instalaciones portuarias y de "Le Touquet Treaty".

Lea una historia de aplicación           Descarge una historia de aplicación
   
   

Contacte con FLIR si necesita información de línea de productos, aplicaciones, o para cualquier otra pregunta!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
  AS_0058

FLIR thermal imaging cameras and Aimetis Symphony™ analytics software for improved and cost saving perimeter protection

Solarpack is a multinational integrated management company focusing on electricity generation projects in the field of solar photovoltaic energy and is specialized in the development, financing, construction, operation and management of these projects. Controlling a large area where high valuable equipment is deployed all over the site, is not an easy task and it usually requires investing a great amount of money to keep the facility well protected.

Read Application Story           Download Application Story
 
as_0054_en

French solar park protected with 110 FLIR thermal imaging cameras

Solar power is becoming increasingly popular and more and more solar power plants are installed every year, but solar panels are a costly and vulnerable commodity. Good security is therefore a must, but more often than not these parks are located in isolated areas, making perimeter protection a challenge. To protect their investment many solar park owners opt for a security system based on thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0050_EN.png    

Solar farm surveillance enhanced with thermal imaging cameras

The number of solar parks in Europe is increasing as the demand for renewable energy is rising. Many of these solar parks are in remote locations, so protecting them properly can be a challenge. One of the security companies that have come up with an answer to this challenge is Reading, UK, based Westronics Fire & Security Ltd. To ensure good visibility of intruders in the surveillance system, even at night or in adverse weather conditions, Westronics includes thermal imaging cameras in its solar park protection systems.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0050_EN.png    

FLIR thermal imaging cameras help secure the perimeter at BASF

In 1865, Friedrich Engelhorn founded the initially small scale chemical company ‘Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG’. The company grew over the years into the world’s leading chemical company nowadays known under the name ‘the BASF Group’ with a portfolio ranging from oil and gas to chemicals, plastics, performance product and agricultural products.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0028_EN.png   

Thermal imaging cameras: a cost effective solution for perimeter protection

Today, the challenge to CCTV professionals is to make sure that video footage is effective on a 24/7 basis, 365 days a year. Securing an area during the daytime is one thing. But what happens during the night? And in weather conditions like fog, rain and snow? What can be detected if CCTV cameras are blinded by the sun?

Read Application Story           Download Application Story
 
  Emerging_IR 3D small.png 

Emerging applications for miniature thermal imaging cameras

The use of thermal imaging technology and the public's awareness of its capabilities has increased dramatically in the last decade. Thermal imaging used to be a very expensive technology for military users only. Today, more and more people are discovering the technology and the benefits it has to offer. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.

Read Application Story           Download Application Story
 
 AS_0049_3d_Small.png

FLIR thermal imaging cameras for 24/7 traffic monitoring and roadway surveillance

As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day.



Read Application Story          Download Application Story

 
 fossil_3d_Small.png

FLIR thermal imaging cameras help secure Fossil Europe headquarters

FLIR thermal imaging cameras have proved to be a premium security solution for companies throughout the world. One company that utilizes thermal imaging cameras from FLIR to secure its premises is the well known watchmaker Fossil.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Copenhagenairport_3d_Small

Copenhagen Airport installs thermal imaging cameras

With the threat of intruders, or even worse, terrorist attacks, making sure that all passengers are safe within an airport is of the utmost importance to commercial airlines and airport authorities. But not only passengers, also personnel and valuable equipment need to be protected. FLIR Systems SR-100 thermal imaging cameras help to make Copenhagen Airport an even safer airport than before.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Developmentbank_3d_Small

Development Bank of Southern Africa installs thermal imaging

Located in South Africa, between Johannesburg and Pretoria, security threats are real for the DBSA. The building contains a lot of valuable material and artwork that a lot of people would like to steal. In order to protect the building, the DBSA recently decided to expand its security network with 4 FLIR Systems SR-50 thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story

 
Diamondmine_3d_Small

Diamonds are a thief's best friend

A big sign, stating: "Diamond theft hurts us all – Don't do it", is one of the first things visitors see when they arrive at the small airport of Oranjemund, Namibia. Diamond theft is a big concern, for Oranjemund which is located within one of the richest diamond fields in the world. In order to prevent diamond theft, Namdeb has installed FLIR Systems thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story

 
Londoneye_3d_Small

Thermal imaging finds its way to The London Eye

Paris has the Eiffel Tower, New York the Empire State, Sydney its Opera House, Rome the Coliseum and London has the London Eye. An extraordinary symbol for an extraordinary city. The world's largest cantilevered observation wheel offers a spectacular way to take in over 55 of London's most famous landmarks in just 30 minutes!

Read Application Story           Download Application Story

 
 Orlen_3d_Small

ORLEN refinery deploys FLIR Systems SR-100 thermal imaging cameras

Polski Koncern Naftowy ORLEN, better known as PKN ORLEN is a Polish company. It is one of Central Europe's largest refiners of crude oil. ORLEN specializes in processing crude oil into world-class unleaded petrol, diesel, heating oil, and aviation fuel as well as plastics and other petroleum related products.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Oubaai_3d_Small

Oubaai Golf Estate, in the heart of the famous South African Garden Route

Recently, The Oubaai Homeowners Association, as part of a five year integrated security plan, has installed 6 FLIR Systems thermal imaging cameras to form part of its active protection plan for its residents, members and guests.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Ravenna_3d_Small

Port Authority of Ravenna installs FLIR Systems HRC-S MS Multi-Sensor.

Thermal imaging camera raises security level at the port of Ravenna. The port of Ravenna
is the most important centre for offshore activities in the Adriatic Sea. One third of the
methane gas consumed in Italy is produced offshore from Ravenna.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Securingg8_3d_Small

Securing the G8

The Group of Eight (G8) is an international forum for the governments of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom and the United States. The European Commission is also represented at all the meetings. Together, these countries represent more than half of the world economy. It is one of the most important forums for dealing with global issues.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Securingmarinas_3d_Small

Thermal imaging cameras: a new tool for securing marinas

Providing secure facilities, and keeping marinas a safe environment, should be a basic responsibility of marina management. Protection can be achieved through a combination of security policies, controlled access, observation and user awareness.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Turinairport_3d_Small

FLIR Systems Thermal Imagers enhance security at Turin Airport

SAGAT Turin airport in Italy recently decided to increase its security even further by installing FLIR Systems thermal imagers. The airfield lies next to a military facility and the problem had been to detect intrusion along the 9 km long perimeter fence in darkness, haze and fog.

Read Application Story           Download Application Story

 
 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!