Las cámaras de imagen térmica de FLIR protegen el perímetro del Industriepark Höchst

Debido a su infraestructura técnica de vanguardia, el perfecto acceso a las rutas internacionales de transporte y su proximidad a los principales proveedores y los mercados financieros, no es sorprendente que muchas de las principales empresas químicas y farmacéuticas hayan establecido sus instalaciones en el Industriepark Höchst, cerca de Frankfurt. El parque industrial presta servicios a más de 90 compañías en una superficie de más de cuatro kilómetros cuadrados.

 

Dentro de las instalaciones del Industriepark Höchst hay más de 800 propiedades en alquiler, 120 fábricas y más de 80 edificios de oficinas y laboratorios con capacidad para los 22.000 empleados que allí trabajan. El recinto tiene una extensión de 460 hectáreas, de las que 50 aún están disponibles para empresas que deseen trasladar allí su domicilio o ampliarse. Hay tres medios de transporte de entrada y salida del parque: coche, tren o barco.

Seguridad: una gran prioridad

Teniendo en cuenta la importancia y, en ciertos casos, la sensibilidad de las instalaciones de producción química y farmacéutica y las industrias de procesos relacionados localizadas en el Industriepark Höchst, la seguridad es una gran prioridad. Proteger una superficie tan amplia, con tantas vías de acceso, no es una tarea fácil. Como empresa de servicios del parque industrial, Infraserv Höchst es la responsable de garantizar la protección y la seguridad del parque.


Presta servicios de suministro eléctrico y eliminación de residuos a las empresas domiciliadas en el parque industrial y les proporciona acceso al espacio y la infraestructura empresarial. Su catálogo de servicios abarca desde el ámbito del medio ambiente, la protección y la seguridad hasta los productos sanitarios, las comunicaciones y la informática. Para poder proteger con eficacia todo el perímetro de este gran complejo industrial, incluso durante la noche, Infraserv utiliza las cámaras de imagen térmica de FLIR.

 

SR_Series
  Nighttime_Vision

Para proteger el perímetro del parque industrial, Infraserv Höchst utiliza cámaras de imagen térmica de FLIR.

 

Las cámaras de imagen térmica de la serie SR ofrecen una visión nocturna perfecta, incluso en total oscuridad.


«Hemos instalado cámaras de seguridad de diferentes tipos para proteger todo el perímetro del parque industrial, entre ellas varias cámaras de imagen térmica», explica Thomas Krüger, director del centro de control de Infraserv. «Las cámaras de imagen térmica que utilizamos son la FLIR SR-313, con una lente de 35 mm, y la FLIR SR-324, con una lente de 19 mm. Elegimos estas cámaras porque eran una solución eficaz y asequible para hacer frente a los problemas de protección de este dinámico parque industrial».


Visión nocturna perfecta

Las cámaras de imagen térmica brindan una visión nocturna perfecta incluso en las noches más oscuras. En una imagen térmica nítida se ven muy claramente los intrusos debido al contraste de temperatura entre una persona y su entorno. Pero eso no es todo; las cámaras de imagen térmica también permiten una mejor visión que las cámaras de CCTV a través de elementos que obstaculizan la visión, como el humo, el polvo, el follaje y la niebla.


Krüger está muy contento con sus cámaras de imagen térmica FLIR. «Algunas veces pienso que me habría gustado poder contar con esta tecnología cuando comenzamos a instalar nuestra red de seguridad. Es probable que hubiese instalado muchas más cámaras térmicas de las que tenemos ahora, porque en la mayor parte de las situaciones son mucho mejores que las cámaras de CCTV».


Krüger compró las cámaras de imagen térmica FLIR al distribuidor de productos FLIR VIDEOR. Como uno de los distribuidores europeos líderes de tecnología vídeo profesional, VIDEOR tiene una experiencia de más de treinta años en el mercado. La amplia gama de productos de la empresa ubicada cerca de Frankfurt comprende componentes y sistemas integrados de los sectores de seguridad, redes, imágen y retransmisión, basados en estrictos niveles de calidad.


A vista de pájaro

Debido a la experiencia satisfactoria que ha tenido con las imágenes térmicas, ahora Krüger está contemplando la posibilidad de instalar una en un emplazamiento alto. Es probable que la mejor solución para esa ubicación sea la PTZ-35x140 MS de FLIR. Con sus dos cámaras de imagen térmica y una cámara para baja luminosidad, proporciona una visión perfecta, incluso en total oscuridad. Las dos cámaras de imagen térmica están dotadas de un zoom óptico continuo, con un generador de imágenes térmicas de gran ángulo para la percepción global del entorno y un generador de imágenes de campo visual estrecho concebido para el reconocimiento de objetivos situados a media distancia.

 

Covers_Fence_1
  Covers_Fence_2

La cámara de imagen térmica SR 324 de FLIR protege toda esta valla.


Si Krüger optase por la FLIR PTZ-35x140 MS, sería capaz de utilizar su amplio rango de rendimiento en todo su potencial desde su aventajado punto de mira y, gracias a su capacidad de visualización de 360°, podría observar todo el parque. «Sería muy útil», explica Krüger. «Podríamos utilizarla para detectar intrusos y además hacer un buen uso de ella en caso de incendio o vertido, controlando o dirigiendo la extinción del incendio o la operación de rescate».

 

Four_CCTV_1   Four_CCTV_2

En una situación similar cercana, se necesitan cuatro cámaras de CCTV para proteger una superficie del mismo tamaño.


No necesita luz

Las cámaras de imagen térmica que están actualmente en uso han demostrado su utilidad. «Las hemos colocado en sitios en los que podría verse dificultada la eficacia de las CCTV», explica Krüger. «Por ejemplo, debido a la infraestructura en ciertas áreas es difícil poner una iluminación adecuada. Con una cámara de imagen térmica, no se necesita iluminación».


Las cámaras de imagen térmica son increíblemente útiles para ver por la noche, pero según Krüger esa no es su única ventaja. «Tanto la FLIR SR-313 como la FLIR SR-324 tienen un excelente rango de rendimiento». Según las condiciones, estas dos cámaras de imagen térmica pueden detectar intrusos hasta una distancia de 450 y 780 metros, respectivamente.

 

Controlroom   Controlroom_2

Desde esta sala de control Krüger y su equipo hacen un seguimiento de todas las cámaras de CCTV y las cámaras de imagen térmica de FLIR.

 

Mejor alcance con cámaras de imagen térmica

En general, las cámaras de imagen térmica tienen mayor alcance que las cámaras de CCTV, explica Krüger. «Con una cámara de CCTV dependemos del contraste visual poder ver un intruso, por lo que puede ser bastante difícil, en especial cuando las condiciones de iluminación no son perfectas, como por ejemplo en un día nublado. «En una imagen térmica el contraste es mucho mayor debido a la diferencia de temperatura y de radiación térmica entre una persona y su entorno». Por eso, es posible detectar una persona con una cámara de imagen térmica a una distancia mayor que con una cámara de CCTV. Y como una sola cámara permite ver más lejos, se necesitan menos cámaras para abarcar la misma superficie».

 

Video_Analysis_2
  Video_analysis

Infraserv utiliza un software de vídeo avanzado (Aimetis Symphony) para captar un movimiento no autorizado.

 

Graffiti
   Graffiti_2 

Las marcas rojas indican una alarma, en este caso una alarma no deseada, provocada por un graffiti pintado en el lateral del tren. Con una cámara de imagen térmica la alarma no se hubiese disparado.


«Muy buena rentablilidad de inversión»

Según Krüger este hecho hace que las cámaras de imagen térmica sean muy rentables. «No solo porque se necesitan menos cámaras. La instalación de una solución de seguridad completa involucra muchas más cosas que la propia cámara. Hay que tener en cuenta toda una infraestructura. Por cada cámara que se instala se necesita una línea eléctrica, un mástil sobre el que montar la cámara y con una cámara de CCTV también se debe instalar un alumbrado público para hacerla eficaz por la noche. Una cámara de imagen térmica solo necesita mástil y no necesita iluminación. El coste total para los propietarios de una cámara de imagen térmica es sumamente bajo; por tanto, aun cuando el precio de una cámara térmica sea mayor, al final es más económico instalarla que instalar varias cámaras de CCTV. En mi opinión, la rentabilidad de la inversión en cámaras de imagen térmica es realmente una muy alta».

 

Software   Spiderweb

El software de análisis visual es mucho más eficaz cuando se lo conecta a cámaras de imagen térmica. «Un intruso se ve con mucha claridad debido al contraste térmico», explica Krüger.

 

La luz del sol reflejada en una telaraña situada frente a la lente deslumbra esta cámara de CCTV.

 

Control de áreas inaccesibles

El mayor alcance de una cámara de imagen térmica no es solo importante por la rentabilidad, explica Krüger: «Como las cámaras de imagen térmica tienen un alcance mayor, pueden utilizarse para controlar áreas inaccesibles a las que es difícil llegar con las cámaras de CCTV. Aquí en Infraserv Höchst tenemos el problema de que algunas partes del perímetro que vigilamos están expuestas a un riesgo constante de inundaciones, porque estamos a orillas del río Main.


Esa situación dificulta mucho la protección de esas áreas. Los detectores o vallas terrestres no son una opción adecuada debido a las inundaciones y las cámaras de CCTV combinadas con iluminación también han demostrado ser una solución ineficaz, porque las inundaciones interrumpen el suministro eléctrico a las cámaras y la iluminación. Pero con las cámaras de imagen térmica es posible colocar una cámara fuera de la superficie amenazada por inundaciones, mirando hacia adentro y, de este modo, proteger toda el área sin riesgo de daños debidos a las inundaciones».


Menos alarmas no deseadas con las cámaras de imagen térmica

Según la experiencia de Krüger también hay una diferencia considerable entre las cámaras de imagen térmica y las cámaras de CCTV en la cantidad de alarmas no deseadas. «Con nuestras cámaras de CCTV se produce una alarma no deseada por semana. Con nuestras cámaras de imagen térmica, tenemos una al año, si es que tenemos alguna».


«Nuestro software de análisis de vídeos, Aimetis Symphony, utiliza complicados algoritmos para detectar y analizar el movimiento, explica Krüger. «El software luego compara el movimiento percibido con parámetros antes definidos y si sus valores no se encuentran comprendidos entre esos parámetros, se dispara una alarma. Pero no todo movimiento no autorizado es un intruso. La causa de esas alarmas no deseadas puede ser una abeja que anda por la lente de la cámara, las ramas de un árbol que se mueven con el viento o incluso un graffiti en un tren en movimiento».

 

Según Krüger, las cámaras de imagen térmica producen menos alarmas indeseadas. «La diferencia entre las cámaras de imagen térmica y las cámaras de CCTV es el contraste. Las cámaras de CCTV se basan en el contraste visual mientras que las cámaras de imagen térmica se basan en el contraste térmico y la diferencia es muy importante porque este último contraste es mucho mayor que el visual. En la imagen térmica, la rama de un árbol que se mueve con el viento no se ve con tanta claridad como una persona. Esto significa que es más fácil para el software de análisis de vídeo diferenciar a los intrusos reales de otros tipos de movimiento en las secuencias de una cámara de imagen térmica, por lo que se reduce la cantidad de alarmas indeseadas y, a su vez, nos ahorra mucho tiempo y dinero».   Map

Krüger señala en un mapa las zonas sujetas a inundaciones.



Las telarañas y el deslumbramiento causado por el sol

El problema de las alarmas indeseadas no es el único aspecto en que las cámaras de imagen térmica superan a las cámaras de CCTV, incluso durante el día: también está la cuestión del deslumbramiento provocado por el sol. «Cuando el sol impacta directamente en la lente de una cámara de CCTV, la vuelve totalmente inútil», explica Krüger. Pero este problema no sólo ocurre cuando la lente recibe luz solar directa sino también cuando recibe luz solar indirecta por reflexión. Según Krüger, esto último ocurre con bastante frecuencia con las telarañas. «En algunas ocasiones hay una telaraña tan pequeña frente a la cámara que casi no se ve. Pero cuando el sol impacta sobre ella con un cierto ángulo, se refleja en la lente y deslumbra la cámara de CCTV exactamente igual que cuando un rayo del sol incide de manera directa sobre ella. En esos casos, uno de nuestros empleados debe ir a quitar la telaraña si queremos usar la cámara eficazmente».

 

Cam_Action_1   Cam_Action_2

Estas cámaras de imagen térmica de FLIR vigilan una de las áreas sujetas a inundaciones. Para ser eficaces no necesitan iluminación y, debido a su gran rango de rendimiento, pueden proteger toda el área desde una distancia segura.

 

Cam_Action_3
  Cam_Action_4

En este lugar, las ramas que se mueven con el viento producen alarmas indeseadas; por lo tanto, Krüger ha decidido reemplazar la cámara de CCTV por una cámara de imagen
térmica. Desde entonces no se han vuelto a producir alarmas indeseadas.

 

Identificación de intrusos

Según Krüger, las cámaras de imagen térmica son superiores a las cámaras de CCTV en todos los aspectos. «De hecho, la única razón por la que sigo empleando cámaras de CCTV es que pueden ser más eficaces para identificar intrusos. Esa información es importante, porque podemos valorar mejor la situación si conocemos el tipo de intruso con el que estamos tratando y si decidimos denunciar al intruso entregamos la secuencia a la policía. Si pudiésemos utilizar las cámaras de imagen térmica para hacerlo, las cámaras de CCTV normales estarían obsoletas».


Lea  más historias de aplicaciones