Comunicado de prensa
FLIR Systems pone a la venta la nueva FLIR E30
Cámara visual integrada y un rango de temperatura ampliado
Tras la exitosa presentación lanzamiento en 2011 de la serie FLIR E, FLIR Systems lanza ahora una versión mejorada del modelo básico de la serie FLIR E: FLIR E30.
Cámara visual incorporada
La nueva FLIR E30 viene equipada con una cámara visual. La imagen visual se suele utilizar como referencia junto a la imagen térmica. Muestra claramente la ubicación exacta del problema a quien debe realizar la reparación real.
La cámara visual produce imágenes de 2 megapíxeles.
Con solo pulsar un botón, la cámara almacena la imagen térmica y la imagen visual simultáneamente. Una lámpara LED instalada en la parte delantera de la cámara garantiza la buena calidad de las imágenes visuales en entornos de poca luz. Como todos los modelos de la serie FLIR E, la FLIR E30 viene equipada con un puntero láser que ayuda al usuario in situ a asociar el punto caliente de la imagen térmica con el objetivo físico.
Rango de temperatura ampliado
La FLIR E30 está equipada con un de detector microbolómetro de óxido de vanadio de última generación sin refrigerar que genera imágenes térmicas nítidas de 160 x 120 píxeles. Diferencias de temperaturas tan imperceptibles como 0,1 ˚C aparecen claramente visibles en una nítida imagen térmica.
La nueva FLIR E30 puede medir temperaturas de -20 ˚C a +350 ˚C.
Robusta y fácil de usar
La FLIR E30 es extremadamente robusta, para soportar las más duras condiciones de uso diario. El núcleo vital interno está muy bien protegida (nivel IP54). Extremadamente fáciles de usar, todos los botones de control de las cámaras de la FLIR E30 están situados en la posición exacta de los dedos. Su amplia pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas muestra imágenes térmicas claras y permite acceder a todas las funciones de la cámara.
Se incluye FLIR Tools
Todas las cámaras de la serie FLIR E incluyen el software FLIR Tools.
FLIR Tools permite importar imágenes térmicas directamente de las cámaras de la serie FLIR E a un PC, para poder realizar acciones básicas de informes y análisis de sus conclusiones.
Características principales de FLIR Tools:
- Importar imágenes de la cámara termográfica a un PC.
- Herramientas para exponer, mover y cambiar tamaño sobre cualquier imagen térmica.
- Crear archivos PDF de imágenes específicas.
- Añadir encabezados, pies y logotipos a los informes.
- Aplicar filtros al buscar imágenes.
Los usuarios que necesiten más funciones para informes pueden optar por el software FLIR Reporter, que también es compatible con la serie FLIR E.
Acerca de las termografías
La termografía es el uso de cámaras construidas con sensores especiales que “ven” la energía
térmica que emiten los objetos. La energía térmica o de infrarrojos es una luz que no resulta visible
para el ojo humano porque su longitud de onda es demasiado larga para detectarla. Es la parte del espectro electromagnético que percibimos como calor. Los infrarrojos nos permiten ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cámaras termográficas producen imágenes de radiación de infrarrojos o “calor” invisible. Gracias a las diferencias de temperatura entre los objetos, las termografías producen imágenes nítidas. Es una herramienta excelente para mantenimiento predictivo, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo y aplicaciones de automatización. Puede ver en total oscuridad, en la noche más oscura, a través de niebla, a grandes distancias y a través del humo. También se puede utilizar para seguridad y vigilancia, aplicaciones marítimas, de la automoción, en la lucha contra incendios y otras muchas.
Acerca de FLIR Systems
FLIR Systems es líder mundial en el diseño y la fabricación de cámaras termográficas para una amplia variedad de aplicaciones. Cuenta con más de 50 años de experiencia y miles de cámaras de imagen actualmente en uso en todo el mundo para mantenimiento industrial, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo, seguridad y vigilancia y aplicaciones marítimas, de la automoción y otras de visión nocturna.
FLIR Systems posee ocho plantas de fabricación situadas en EE.UU. (Portland, Boston, Santa Bárbara
y Bozeman), Estocolmo, Suecia, Tallin, Estonia y cerca de París, Francia. Cuenta con oficinas en Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, China, Corea, Dubái, EE.UU., España, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Rusia. La empresa da empleo a más de 3200 especialistas
en infrarrojos y atiende a los mercados internacionales a través de una red de distribuidores internacionales que cumplen con funciones de ventas y asistencia local.
Visite www.flir.com si desea más información sobre FLIR Systems y nuestros productos.
FLIR Commercial Systems B.V.
Marieke Kers
Relaciones públicas y director de publicidad EMEA
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 765 79 41 94
Fax: +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com