Comunicado de prensa
FLIR Systems pone a la venta FLIR T600
FLIR lanza una nueva cámara termográfica y actualiza las exitosas FLIR T620 y FLIR T640
El objetivo de FLIR Systems es conseguir que la termografía resulte más accesible y atractiva que nunca para los expertos.
Las cámaras termográficas FLIR T620 y FLIR T640 se introdujeron en 2011. Estas cámaras están diseñadas para los expertos que requieren un alto rendimiento y las más avanzadas tecnologías disponibles, y han recibido diversas nominaciones y galardones de distintas revistas y organizaciones.
Para los usuarios que no necesitan la alta calidad de imagen de 640 x 480 píxeles que las cámaras FLIR T620 y FLIR T640 proporcionan, pero que desean disfrutar de la mayoría de las funciones que estas tienen que ofrecer, FLIR Systems ahora presenta FLIR T600. Al igual que las cámaras T620 y T640, la FLIR T600 incluye una unidad óptica abatible, lo que permite medir y tomar imágenes de objetos en todos los ángulos desde una cómoda posición operativa.
Cámara termográfica FLIR T600
La cámara FLIR T600 produce imágenes térmicas de 480 x 360 píxeles. El rango de medición se sitúa entre -40˚C y +650˚C. La FLIR T600 también incorpora una cámara visual de 5 megapíxeles. Genera nítidas imágenes visuales que se pueden utilizar como referencia en comparación con la imagen térmica en todas las condiciones.
Las imágenes térmicas y las visuales se almacenan simultáneamente al presionar un botón. Una luz LED permite tomar imágenes visuales también en condiciones de máxima oscuridad.
Cámara multifuncional
Al igual que las cámaras termográficas FLIR T620 y FLIR T640, la T600 incluye una amplia cantidad de funciones que resultan muy útiles para inspecciones eléctricas y de mantenimiento.
- Imagen-en-imagen: una función que superpone la imagen térmica sobre la imagen visual
- Fusión térmica: combina las imágenes visual y térmica para aumentar la precisión del análisis
- Anotaciones de texto y voz
- Enfoque automático rápido
- Anotaciones en bocetos: toque la pantalla y añada las notas que necesite en los bocetos
- MeterLink: transfiere por vía inalámbrica los datos que obtiene un multímetro Extech a la cámara FLIR T600
- Informes instantáneos: permite crear informes directamente
dentro de la cámara - Interfaz WiFi: permite enviar imágenes de manera inalámbrica a un PC, tablet PC o teléfono inteligente, así como el control remoto de la cámara
Las cámaras FLIR T620 y FLIR T640 se actualizan con las más avanzadas funciones del sector
Las exitosas cámaras FLIR T620 y FLIR T640 producen imágenes térmicas de 640 x 480 píxeles. Las cámaras termográficas incorporan todas las funciones de la FLIR T600 y además ofrecen nuevas e innovadoras características.
GPS
Las cámaras FLIR T620 y FLIR T640 incorporan una función GPS que permite georreferenciar imágenes térmicas para determinar su ubicación geográfica. A partir de ahora, es posible determinar fácilmente el lugar exacto de posibles anomalías.
Informe instantáneo
En las cámaras FLIR T620 y FLIR T640 es posible crear un "informe instantáneo" de la inspección (con bocetos u otros comentarios textuales). Un botón programable ofrece un acceso sencillo a las funciones favoritas.
Boceto de la imagen*
Permite indicar claramente en una imagen guardada la ubicación del problema, tanto en la imagen térmica como en la visual. Esto puede realizarse inmediatamente en la pantalla táctil de la cámara. Las indicaciones que haga aparecerán automáticamente en el informe.
Enfoque automático continuo*
Una solución con dos cámaras digitales permite el enfoque automático continuo de las imágenes térmicas. La función de enfoque automático continuo convierte a la FLIR T640 en la primera cámara termográfica completamente automática del mercado.
Imagen multiespectral dinámica (MSX)*
La cámara termográfica FLIR T640 está equipada con la innovadora función de imagen multiespectral dinámica (MSX), que produce una imagen con un nivel muy elevado de detalle. La función MSX produce mejores texturas en una imagen térmica. Gracias a esta nueva característica, es posible detectar más anomalías, realizar análisis más detallados y extraer conclusiones en una fracción de segundo.
Se incluye FLIR Tools
Todas las cámaras de la serie FLIR T600 incluyen el software FLIR Tools. FLIR Tools permite importar imágenes térmicas directamente de las cámaras de la serie FLIR T600 a un PC, para poder realizar acciones básicas de informes y análisis de sus conclusiones.
Características principales de FLIR Tools:
- Importar imágenes de la cámara termográfica a un PC
- Usar herramientas para exponer y mover las medidas o cambiar su tamaño en cualquier imagen térmica
- Crear hojas en formato PDF de imágenes específicas
- Añadir encabezados, pies y logotipos a los informes
- Aplicar filtros al buscar imágenes
Los usuarios que necesiten más funcionalidades de informes pueden optar por el software FLIR Reporter, que también es compatible con la serie FLIR T600.
A partir de ahora, los expertos en termografía pueden beneficiarse de una nueva cámara termográfica FLIR T600 o de una cámara FLIR T620 o FLIR T640 actualizada. Todas ellas son cámaras termográficas que cuentan con una completa gama de funciones y ofrecen una excelente ergonomía y amplias posibilidades de comunicación. Todos los expertos tienen sus propios deseos y necesidades. Ahora hay una cámara termográfica disponible para cada experto.
Acerca de las termografías
La termografía es el uso de cámaras construidas con sensores especiales que "ven" la energía térmica que emiten los objetos. La energía térmica o de infrarrojos es una luz que no resulta visible para el ojo humano porque su longitud de onda es demasiado larga para detectarla. Es parte del espectro electromagnético que percibimos como calor. Los infrarrojos nos permiten ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cámaras termográficas producen imágenes de radiación de infrarrojos o “calor” invisible. Gracias a las diferencias de temperatura entre los objetos, las termografías producen imágenes claras. Es una herramienta excelente para mantenimiento predictivo, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo y aplicaciones de automatización. Puede ver en total oscuridad, en la noche más oscura, a través de neblina, a grandes distancias y a través del humo. También se puede utilizar para seguridad y vigilancia, aplicaciones marítimas, de la automoción, en la lucha contra incendios y otras muchas.
Acerca de FLIR Systems
FLIR Systems es el líder mundial en el diseño y fabricación de cámaras de imagen térmica para una amplia variedad de aplicaciones. Cuenta con más de 50 años de experiencia y miles de cámaras termográficas actualmente en uso en todo el mundo para mantenimiento industrial, inspecciones de edificios, investigación y desarrollo, seguridad y vigilancia y aplicaciones marítimas, de la automoción y otras de visión nocturna. FLIR Systems posee ocho plantas de fabricación situadas en EE. UU. (Portland, Boston, Santa Bárbara y Bozeman), Estocolmo, Suecia, Tallin, Estonia y cerca de París, Francia. Cuenta con oficinas en Australia, Bélgica, Brasil, China, Dubai, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Rusia, España, Reino Unido y EE.UU. La empresa da empleo a más de 3.200 especialistas en infrarrojos y atiende a los mercados internacionales a través de una red de distribuidores internacionales que cumplen con funciones de ventas y asistencia locales.
Visite www.flir.com si desea más información sobre FLIR Systems y nuestros productos.
FLIR Commercial Systems B.V.
Marieke Kers
Relaciones públicas y director de publicidad EMEA
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 765 79 41 94
Fax: +31 (0) 765 79 41 99
Correo electrónico: flir@flir.com