FLIR Application Stories - Transportation
|
|||||
| FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions. | |||||
|
Termografía
Una tecnología preparada para conquistar el mundo
Vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías se incorporan al mercado más rápido que nunca. Un avance tecnológico suele conducir rápidamente a otro. Las nuevas tecnologías se introducen en el mercado incluso antes de que podamos familiarizarnos con las anteriores. Nuevos productos, basados en estas nuevas tecnologías, se lanzan continuamente. |
||||
![]() |
BMW incorpora cámaras termográficas en sus cochesBayerische Motoren Werke, conocida internacionalmente como BMW, es una de las marcas de coches más prestigiosas del mundo. Es sinónimo de vehículos ecológicos, seguros, de alta calidad y lujo, equipados con la última tecnología..Lea una historia de aplicación Descarge una historia de aplicación |
||||
![]() |
Rosenbauer incluye cámaras de imagen térmica FLIR en un novedoso coche de bomberosLos bomberos de todas partes del mundo han reconocido el potencial de las cámaras de imagen térmica para sus cuerpos profesionales. Ya sea para ver en la oscuridad o a través del humo, las cámaras de imagen térmica pueden ser un instrumento de valor incalculable para los bomberos. Como líder mundial en la fabricación de coches de bomberos, Rosenbauer ha decidido incluir cámaras de imagen térmica FLIR en una nueva línea de vehículos de vanguardia.Lea una historia de aplicación Descarge una historia de aplicación |
||||
Contacte con FLIR si necesita información de línea de productos, aplicaciones, o para cualquier otra pregunta! |
|||||
![]() |
|||||
| The following application stories are currently only available in English | |||||
|
Dutch police uses FLIR thermal imaging cameras to spot criminals
Throughout history criminals have used the cover of night to commit crimes like burglary undetected. Today most acts of burglary still take place at night. To aid in detection of suspects the Dutch police department of Zaanstreek-Waterland deploys a new tool: thermal imaging cameras from FLIR Systems. "It really is a great tool for nighttime crime fighting", explains Vincent Bodifee, project leader traffic crime of the Zaanstreek-Waterland police department.Read Application Story Download Application Story |
||||
|
Avoiding accidents with mining vehicles
South Africa is a world renowned leader in the mining industry. Not only is it famous for its mineral resources, which account for a significant proportion of world production, but the country's wealth has been built as a direct result of it's vast mineral resources. Approximately 90% of the planets platinum resources, 80% of it's manganese, 73% of it's chrome, 45% of it's vanadium and 41% of it's gold resources are produced in South Africa. The only exceptions to SA's bounty are crude oil and bauxite.Read Application Story Download Application Story |
||||
|
Emerging applications for miniature thermal imaging camerasThe use of thermal imaging technology and the public's awareness of its capabilities has increased dramatically in the last decade. Thermal imaging used to be a very expensive technology for military users only. Today, more and more people are discovering the technology and the benefits it has to offer. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.Read Application Story Download Application Story |
||||
|
FLIR thermal imaging cameras for 24/7 traffic monitoring and roadway surveillanceAs the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day.Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
Aftermarket installation of a PathFindIR® in a Porsche CayenneFounded in 1997, Kit Personalización Sport, S.L, better known as KP Sport, is an integrator of aftermarket systems in existing cars. GPS systems, the most sophisticated audio systems, multimedia andmany other technologies, KP Sport can seamlessly integrate it in any car.Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
Thermal imaging makes night-time driving safer for motorcyclistsIn recent years, thermal imaging cameras like the FLIR Systems PathFindIR are also being integrated in cars for driver vision enhancement. But what about motorcycles? Can the same technology be used to make driving at night safer for bickers as well? This article describes how a FLIR Systems thermal imaging camera was seamlessly installed on a BMW R1150 GS.Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
FLIR Systems PathFindIR® improves safety and process control.The FLIR Systems PathFindIR is being widely used for driver vision enhancement. But thePathFindIR does not only produce a crisp image in the darkest of nights. It can also see through fog and smoke. Being a thermal imaging camera it also clearly distincts hot and cold areas. Exactly these qualities make the PathFindIR a great tool for Orgaworld. Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
See without being seenSee without being seen. This is often a major requirement for drivers of all types of military vehicles during a mission. Also accidents with vehicles of friendly forces need to be avoided at all times. Not an easy task when all vehicles are driving without lights.Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
Extra protection for armored cars when driving at night.Today, Stoof International is located in Borkheide on the outskirts of the German capital, Berlin. Led by Mr. Fred Stoof, Managing Director, Stoof International is a worldwide-recognized leader in armored-vehicle production.Read Application Story Download Application Story |
||||
![]() |
Trucks and buses can avoid deadly accidentsRoad traffic has increased tremendously the last couple of years. More and more passenger cars are overwhelming our roads but also more trucks and buses are used. Large trucks play a critical role in many economies and their numbers are likely to increase even more in the coming years. Bus travel, both for short and long distances, is also increasing drastically.Read Application Story Download Application Story |
||||
| Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries! | |||||