FLIR Application Stories - Maritime

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
ferretti2010_3d_Small.png

"Les caméras thermiques FLIR sont un outil formidable"

La large gamme de caméras thermiques FLIR pour les applications maritimes convient à une grande variété de navires. Transatlantiques, remorqueurs, bateaux de croisières, de secours et bien d'autres types de navires ont été équipés de caméras thermiques FLIR.
Les yachts sont un segment très prometteur du secteur maritime. Un nombre croissant de propriétaires ajoutent une caméra thermique FLIR à l'équipement de leur bateau.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
ferretti_3d_Small.png

M. Ferretti, président du groupe Ferretti

L'année nautique 2007-2008 a été ouverte au festival international de la plaisance de Cannes. Ce festival fête son 30e anniversaire dans l'une des baies les plus prestigieuses de la côte d'Azur. Il est habituellement suivi par le Monaco Yacht Show, le Salone Nautico Internazionale de Gènes et le METS d'Amsterdam, pour nommer quelques-uns des autres salons nautiques.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
conquer.png

L'imagerie thermique Une technologie prête à conquérir le reste du monde

Nous vivons à une époque où les nouvelles technologies sont commercialisées à un rythme sans précédent. Souvent, une percée technologique ouvre le chemin à une autre. Une nouvelle technologie est parfois introduite avant qu'on ait pu se familiariser avec la précédente. Il apparaît continuellement de nouveaux produits basés sur ces technologies.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
NSSR_3d_Small

Les caméras FLIR aident à sauver des vies dans les eaux norvégiennes

Quiconque s'est déjà trouvé en mer la nuit sait que la vision nocturne est un atout très important pour la navigation. Mais pour la NSSR, société norvégienne de sauvetage en mer, c'est littéralement vital.


Lire l'application            Télécharger l'application
 
Sunseeker_3d_Small

Les caméras thermiques FLIR Systems sur les yachts Sunseeker

Poole est une petite ville située sur les côtes méridionales du Royaume-Uni, dans un large port naturel. C'est une destination touristique au sein du comté traditionnel de Dorset. Mais Pool est plus qu'une attraction touristique : elle abrite le siège de Sunseeker International, l'un des constructeurs de yachts les plus renommés au monde.

Lire l'application            Télécharger l'application
 
   

Contacter FLIR en envoyant vos questions sur nos produits, nos applications ou sur tout autre demande!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
appstory puff    

Genoa Pilot Corps installs FLIR thermal imaging camera on board of its vessels.

A city of art and a metropolis facing the sea, Genoa grew around the port, a natural inlet that has always been a place of thriving traffic and business exchanges.

The Port of Genoa, favoured by its strategic geographic location, is placed at the centre of the important industrial and commercial area of northern Italy and southern Europe. With a trade volume of 51.6 million tonnes, it is the busiest port of Italy when measured by cargo. The Port of Genoa covers an area of about 700 hectares of land and 500 hectares on water, stretching for over 22 kilometres along the coastline, with 47 km of maritime water ways and 30 km of operative quays.

Read Application Story           Download Application Story
 
ap_0055good   

Thermal imaging cameras help oil tankers navigate safely through ice infested waters.

Navigating an oil tanker in open water is very challenging. It becomes even more difficult and dangerous when this needs to be done in ice infested waters. Shipping companies are more and more concerned about the safety of ice-class tankers during sub-zero operation and are looking for equipment that can help to detect ice in arctic waters from a far distance so that collisions can be avoided. This growing concern is reinforced by the Oil Companies International Maritime Forum (OCIMF) recommendations.

Read Application Story           Download Application Story
 
TN_0008.png  

'Iceberg ahead!

The earth’s Polar Regions are considered by many seafarers to be among the most challenging environments in the world. The combination of extremely long nights, harsh weather and icebergs can make a trip through Arctic and Antarctic waters dangerous. Nowadays these trips can be made safer by using a thermal imaging camera from FLIR Systems. Thermal imaging can help seafarers to find the safest path through the ice.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0046_EN.png   

Thermal imaging helps ensure boater safety on Lake Constance

Bordered by three countries it is no wonder that the beautiful Lake Constance – or Bodensee as it is called in the German language – is traversed by hundreds of people each year. A number of rescue societies make sure that these people can safely enjoy its wonders. On the Swiss side of the lake that task is fulfilled by the Seerettungsdienst Arbon, with the aid of a FLIR M-Series thermal imaging camera.

Read Application Story           Download Application Story
 
Allure_3d_Small

FLIR Systems Mariner turns night into day

Yacht and boat owners want to enjoy themselves together with friends and family on their vessel. They enjoy the freedom of being able to go where they want and to discover new places. Although modern yachts are equipped with radar and other equipment that can help to avoid these hazards, there is a new tool available as well. Thermal imaging can help to protect a vessel, its passengers and crew.

Read Application Story            Download Application Story

 
Avoidingcollisions_3d_Small

Avoiding collisions in port and in open water

Cement carrier installs thermal imaging camera to avoid deadly accidents.

Read Application Story            Download Application Story

 
Bach_3d_Small

Inland skippers use thermal imaging to navigate through tight spots at night

One of the commercial skippers that recognized the potential FLIR thermal imaging cameras have for commercial shipping is the German inland skipper Rolf Bach. "The first time I saw thermal imaging cameras demonstrated on the barge of one of my colleagues I immediate knew I had to get one for my own barge combination 'El Niño', 'La Niña'."

Read Application Story            Download Application Story

 
Lisbonferry_3d_Small

FLIR M-Series helps to ensure passenger safety at the Lisbon ferries

Several ferries are travelling up and down the river all day. But it's not just ferries crossing the river: ships of all sizes and shapes traverse the Tagus. And when darkness or smoke impedes vision this can lead to dangerous situations. To avoid collisions, the new Lisbon ferries have been enhanced with FLIR M-Series thermal imaging cameras.

Read Application Story            Download Application Story

 
Neva_3d_Small

With a thermal imaging camera down the Neva

FLIR Systems Navigator Pan/Tilt facilitates night-time navigation.

Read Application Story            Download Application Story

 
Oilspill_3d_Small

FLIR thermal imaging cameras ideal for oil detection

Oil recovery is an important task that needs to be performed quickly and effectively in order to be successful. FLIR thermal imaging cameras are an ideal tool to help the oil recovery teams to do their job effectively.

Read Application Story            Download Application Story

 
Seeingintotaldarkness_3d_Small

Seeing in total darkness in a maritime environment

Practically all of us associate the sea with holidays and fun, but it can be a dangerous place,
especially in nighttime and bad weather. Yachts collide with other vessels, run on cliffs or other objects resulting in heavy damages and sometimes even loss of life. Some of these accidents happen in open water, others while navigating in harbors and ports.

Read Application Story            Download Application Story

 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!