FLIR Application Stories - Medical

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
T559325_EN.png

Utiliser l'infrarouge pour détecter les températures corporelles élevées

La thermographie infrarouge peut contribuer à la détection d'une température corporelle élevée, qui peut indiquer un état fiévreux. Son utilisation comme outil complémentaire de diagnostic, pour aider à détecter les personnes fiévreuses, peut limiter la contagion des maladies virales, comme la grippe aviaire ou porcine, et bactériennes comme le SRAS.


Lire l'application          Télécharger l'application

 
ViralInfection_3d_Big.png

Maîtriser les épidémies d'infections virales

La croissance des échanges, des voyages et des migrations économiques à l'international exige une politique mondiale de prévention contre les maladies virales à la fois cohérente, rapide et efficace.


Lire l'application          Télécharger l'application

 
CEAT_3d_Small

Une société d'électronique protége ses employés avex l'infrarouge FLIR

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a établi six phases d'alerte pandémique dans la propagation de la grippe porcine. Si la France passe au niveau 6, la société CEAT Électronique sera prête à appliquer un plan d'action déjà défini. Et l'infrarouge FLIR est au centre de ce plan.


Lire l'application            Télécharger l'application
 
   

Contacter FLIR en envoyant vos questions sur nos produits, nos applications ou sur tout autre demande!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
 
 Erasmus 

FLIR thermal imaging cameras used to detect small nerve fiber dysfunction

It is estimated that about 2% of the world population suffers from small nerve fiber dysfunction, which can result in neuropathic pain; diabetic patients represent a large portion of this population. While the dysfunction of large nerve fibers can be assessed using standard neurological examination and electromyography (EMG), currently no noninvasive techniques exist to detect and quantify small fiber dysfunction.


Read Application Story            Download Application Story
 
 Regional block 3D.png 

FLIR thermal imaging cameras confirm effectiveness of local anesthetics

For many operations the use of local anesthetics is preferred to general anesthetics, since it is considered to be safer for the patient. But in some cases local anesthetics only work partially or not at all. To determine the effectiveness of local anesthetics the patient is subjected to pinpricks. If the patient indicates a pain sensation then the local anesthetics is considered to be ineffective.


Read Application Story            Download Application Story
 
 Charite_3d_Small

FLIR cameras help determine the functionality of anti-allergy medicine

FLIR thermal imaging cameras is one of the most efficient techniques for the study of skin temperature. It is an accurate, quantifiable, non-contact, non-invasive, diagnostic technique that allows the examiner to visualize and quantify changes in skin surface temperature using high performance thermal imaging cameras.


Read Application Story            Download Application Story


 
Erasmus_3d_Small

Infrared thermography helps to measure, chart and combat pain

To be able to chart pain, to describe it precisely and in accordance with clear criteria this is what doctors dream of and patients yearn for.

Read Application Story            Download Application Story


 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!