FLIR Application Stories - Commercial Security

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
  AS_0028_EN.png   

Les caméras thermiques : une solution rentable pour la protection des périmètres

Aujourd'hui le défi des professionnels de la vidéosurveillance CCTV est d'assurer une surveillance 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sécuriser de jour un périmètre est une chose, mais que se passe t'il la nuit ou lors de mauvaises conditions climatiques comme la brume, la pluie ou la neige? Que peut détecter une caméra CCTV traditionnelle lorsqu'elle est aveuglée par le soleil ou les phares de véhicules?

Lire l'application           Télécharger l'application
 
conquer.png

L'imagerie thermique Une technologie prête à conquérir le reste du monde

Nous vivons à une époque où les nouvelles technologies sont commercialisées à un rythme sans précédent. Souvent, une percée technologique ouvre le chemin à une autre. Une nouvelle technologie est parfois introduite avant qu'on ait pu se familiariser avec la précédente. Il apparaît continuellement de nouveaux produits basés sur ces technologies.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
Abertura_3d_Small

La centrale solaire photovoltaïque d'Abertura choisit les caméras thermiques de FLIR Systems pour protéger son périmètre

Au cours de ces dernières années, la conscience des problèmes environnementaux a beaucoup augmentée. Notre monde trop souvent dépendant des énergies fossiles et nucléaire doit passer aux énergies renouvelables. Ce sont les énergies provenant du vent, de l'eau, des marées, de la chaleur géothermique et du soleil.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
Infraserv_3d_Small

Des caméras thermiques FLIR sécurisent le périmètre du parc industriel Höchst

Avec une infrastructure à la pointe de la technique, un parfait positionnement aux réseaux routiers internationaux associé à la proximité immédiate d'importants fournisseurs et marchés financiers, il n'est pas étonnant que le parc industriel Höchst, près de Francfort, attire de nombreuses grandes sociétés chimiques et pharmaceutiques mondiales. Il en accueille plus de 90 sur un domaine dépassant quatre kilomètres carrés.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
Londoneye_3d_Small

L'imagerie thermique et le London Eye

Paris a la tour Eiffel, New York l'Empire State Building, Sydney son opéra, Rome le Colisée : Londres a le London Eye. Un symbole extraordinaire pour une ville extraordinaire. La grande roue la plus imposante du monde donne en 30 minutes une vue spectaculaire sur plus de 55 monuments et sites célèbres de Londres!

Lire l'application           Télécharger l'application
 
Munichairport_3d_Small

La sécurité à l'aéroport de Munich

L'aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich est situé à 28 km au nord-est de cette ville. C'est le deuxième d'Allemagne par le nombre de passagers (34,5 millions en 2008), après l'aéroport international de Francfort. Il se place 7e en Europe et 28e au monde en termes d'activité.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
Portofcalais_3d_Small

Le Port de Calais installe des cameras thermiques pour la sûreté et la surveillance

Détecter les intrusions dans le respect de la règlementation International Ship and Port Facility Security et du Traité du Touquet.

Lire l'application           Télécharger l'application
 
   

Contacter FLIR en envoyant vos questions sur nos produits, nos applications ou sur tout autre demande!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
  as_0054_en     

Thermal imaging cameras protect electrical substation in Stavanger, Norway

In modern society life without electricity is unthinkable. If we are cut off from the grid for an extended period of time this could potentially cost more than just money. With hospitals and other emergency services depending on electricity an extended power failure might cost lives. That is why the Norwegian government and energy companies like Lyse Energy have started enhancing the security at critical points in the electricity network with thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0058

FLIR thermal imaging cameras and Aimetis Symphony™ analytics software for improved and cost saving perimeter protection

Solarpack is a multinational integrated management company focusing on electricity generation projects in the field of solar photovoltaic energy and is specialized in the development, financing, construction, operation and management of these projects. Controlling a large area where high valuable equipment is deployed all over the site, is not an easy task and it usually requires investing a great amount of money to keep the facility well protected.

Read Application Story           Download Application Story
 
as_0054_en

French solar park protected with 110 FLIR thermal imaging cameras

Solar power is becoming increasingly popular and more and more solar power plants are installed every year, but solar panels are a costly and vulnerable commodity. Good security is therefore a must, but more often than not these parks are located in isolated areas, making perimeter protection a challenge. To protect their investment many solar park owners opt for a security system based on thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0050_EN.png    

Solar farm surveillance enhanced with thermal imaging cameras

The number of solar parks in Europe is increasing as the demand for renewable energy is rising. Many of these solar parks are in remote locations, so protecting them properly can be a challenge. One of the security companies that have come up with an answer to this challenge is Reading, UK, based Westronics Fire & Security Ltd. To ensure good visibility of intruders in the surveillance system, even at night or in adverse weather conditions, Westronics includes thermal imaging cameras in its solar park protection systems.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0050_EN.png    

FLIR thermal imaging cameras help secure the perimeter at BASF

In 1865, Friedrich Engelhorn founded the initially small scale chemical company ‘Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG’. The company grew over the years into the world’s leading chemical company nowadays known under the name ‘the BASF Group’ with a portfolio ranging from oil and gas to chemicals, plastics, performance product and agricultural products.

Read Application Story           Download Application Story
 
  Emerging_IR 3D small.png 

Emerging applications for miniature thermal imaging cameras

The use of thermal imaging technology and the public's awareness of its capabilities has increased dramatically in the last decade. Thermal imaging used to be a very expensive technology for military users only. Today, more and more people are discovering the technology and the benefits it has to offer. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.

Read Application Story           Download Application Story
 
 AS_0049_3d_Small.png

FLIR thermal imaging cameras for 24/7 traffic monitoring and roadway surveillance

As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day.



Read Application Story          Download Application Story

 
 fossil_3d_Small.png

FLIR thermal imaging cameras help secure Fossil Europe headquarters

FLIR thermal imaging cameras have proved to be a premium security solution for companies throughout the world. One company that utilizes thermal imaging cameras from FLIR to secure its premises is the well known watchmaker Fossil.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Copenhagenairport_3d_Small

Copenhagen Airport installs thermal imaging cameras

With the threat of intruders, or even worse, terrorist attacks, making sure that all passengers are safe within an airport is of the utmost importance to commercial airlines and airport authorities. But not only passengers, also personnel and valuable equipment need to be protected. FLIR Systems SR-100 thermal imaging cameras help to make Copenhagen Airport an even safer airport than before.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Developmentbank_3d_Small

Development Bank of Southern Africa installs thermal imaging

Located in South Africa, between Johannesburg and Pretoria, security threats are real for the DBSA. The building contains a lot of valuable material and artwork that a lot of people would like to steal. In order to protect the building, the DBSA recently decided to expand its security network with 4 FLIR Systems SR-50 thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story

 
Diamondmine_3d_Small

Diamonds are a thief's best friend

A big sign, stating: "Diamond theft hurts us all – Don't do it", is one of the first things visitors see when they arrive at the small airport of Oranjemund, Namibia. Diamond theft is a big concern, for Oranjemund which is located within one of the richest diamond fields in the world. In order to prevent diamond theft, Namdeb has installed FLIR Systems thermal imaging cameras.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Estate_3d_Small

Thermal imaging cameras for home security

All over the world the perimeters of industrial parks, airports and harbors are being protected with the help of thermal imaging cameras from FLIR Systems, but the security solution big companies choose to protect their assets can be used for home security as well.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Orlen_3d_Small

ORLEN refinery deploys FLIR Systems SR-100 thermal imaging cameras

Polski Koncern Naftowy ORLEN, better known as PKN ORLEN is a Polish company. It is one of Central Europe's largest refiners of crude oil. ORLEN specializes in processing crude oil into world-class unleaded petrol, diesel, heating oil, and aviation fuel as well as plastics and other petroleum related products.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Oubaai_3d_Small

Oubaai Golf Estate, in the heart of the famous South African Garden Route

Recently, The Oubaai Homeowners Association, as part of a five year integrated security plan, has installed 6 FLIR Systems thermal imaging cameras to form part of its active protection plan for its residents, members and guests.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Ravenna_3d_Small

Port Authority of Ravenna installs FLIR Systems HRC-S MS Multi-Sensor.

Thermal imaging camera raises security level at the port of Ravenna. The port of Ravenna
is the most important centre for offshore activities in the Adriatic Sea. One third of the
methane gas consumed in Italy is produced offshore from Ravenna.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Securingg8_3d_Small

Securing the G8

The Group of Eight (G8) is an international forum for the governments of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom and the United States. The European Commission is also represented at all the meetings. Together, these countries represent more than half of the world economy. It is one of the most important forums for dealing with global issues.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Securingmarinas_3d_Small

Thermal imaging cameras: a new tool for securing marinas

Providing secure facilities, and keeping marinas a safe environment, should be a basic responsibility of marina management. Protection can be achieved through a combination of security policies, controlled access, observation and user awareness.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Turinairport_3d_Small

FLIR Systems Thermal Imagers enhance security at Turin Airport

SAGAT Turin airport in Italy recently decided to increase its security even further by installing FLIR Systems thermal imagers. The airfield lies next to a military facility and the problem had been to detect intrusion along the 9 km long perimeter fence in darkness, haze and fog.

Read Application Story           Download Application Story

 
 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!