FLIR Notes Technique |
||||
| FLIR regularly publishes technical notes about FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions. | ||||
|
How far can you see
Often, the first question that people interested in buying a thermal imaging camera ask is “How far can I see?” This is a very reasonable question to ask, but it defies any simple answer. All FLIR Systems thermal imaging cameras are able to see the sun which is more than 146 million kilometers away from Earth. But it would be totally wrong to say that all FLIR Systems thermal imaging cameras can detect security threats at this distance. Download Technical Note |
|||
|
Digital Detail Enhancement (DDE)
Les performances d’une caméra Infra-Rouge sont souvent classifiées en fonction de sa portée de détection. C’est particulièrement justifié pour les systèmes de sécurité et de surveillance, car l’utilisateur veut savoir à quelle distance il pourra « voir » ou détecter une personne ou un véhicule. En pratique, il peut toutefois s’avérer difficile de détecter certaines cibles pourtant situées dans les limites théoriques de ses performances. Download Technical Note |
|||
![]() |
Voir à travers le brouillard et la pluie avec une caméra thermique
Les caméras thermiques peuvent produire des images très lisibles dans l’obscurité complète. Elles n’ont besoin d’aucune lumière pour fournir d’excellentes images où les plus petits détails sont visibles. Cela fait d’elles l’instrument idéal pour de nombreuses applications de vision nocturne.Download Technical Note |
|||
![]() |
Using wipers for thermal imaging cameras.Today, more and more people are discovering thermal imaging cameras and the benefits they have to offer. Thermal imaging cameras are being used for security and surveillance applications, to help drivers and captains navigate in the darkest of nights, help firefighters locate people in burning buildings and many other useful and sometimes even life-saving applications. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.Download Technical Note |
|||
|
Comparaison des caméras refroidies et non
Pour surveiller à grande distance un site mal éclairé ou dans l’obscurité totale, l’imagerie thermique est la technologie idéale. Ce type de surveillance est souvent nécessaire aux frontières ou sur des grands périmètres exposés à des menaces nocturnes. |
|||