L'imagerie thermique révèle les problèmes de construction latents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La FLIR B660 est tout simplement la meilleure caméra pour les inspections de bâtiments."
Les bâtiments peuvent présenter des défauts invisibles à l'œil nu. Mais avec une caméra thermique FLIR, ces problèmes sont relativement faciles à identifier. Que ce soit pour rechercher une isolation insuffisante ou inadaptée, une fuite d'air, un problème de chauffage ou de plomberie, les dégâts causés par des fuites, la condensation ou la moisissure, l'imagerie thermique est un outil inestimable pour identifier et localiser les problèmes – ce qui est la première étape de leur résolution. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Böttcher, propriétaire de l'agence de conseils thermographiques Böttcher Infrarot- und Trocknungstechnik, est un spécialiste de l'imagerie thermique et du diagnostic des bâtiments. "L'imagerie thermique est vraiment un outil idéal pour les diagnostics de bâtiments, car elle permet littéralement de voir l'emplacement du problème." L'imagerie thermique indique rapidement les zones où se situent les problèmes, et le logiciel fourni permet de facilement préparer un rapport avec les images et les relevés de température. M. Böttcher utilise sa caméra thermique FLIR principalement pour des audits énergétiques. "Avec une caméra thermique, vous pouvez voir les endroits où l'isolation du bâtiment est défaillante. Avec les mesures exactes effectuées par les caméras thermiques FLIR, vous pouvez juger si le défaut d'isolation est important, et dans ce cas conseiller une action corrective."
Identifier les fuites d'airDans les vieilles maisons, les pertes d'énergie ne sont pas dues uniquement aux défauts de l'isolation, explique M. Böttcher. Les fissures et les crevasses peuvent créer des courants d'air, qui non seulement sont gênants, mais causent des déperditions importantes. Une telle fuite d'air peut représenter la moitié de l'énergie consommée. Le cheminement de l'air est souvent complexe ; sans l'imagerie thermique, il est extrêmement difficile à visualiser. "En Allemagne, il existe des recommandations pour l'isolation et la consommation énergétique des nouveaux bâtiments. J'espère que nous aurons aussi des recommandations pour les bâtiments anciens, car c'est avec eux que beaucoup d'économies d'énergie sont encore possibles."
Des applications nombreusesL'analyse des déperditions d'énergie n'est pas le seul usage que M. Böttcher fait de sa caméra thermique FLIR B660. "Elle a de nombreuses applications. Nous l'utilisons pour estimer les dommages causés par l'eau ou la condensation. Lorsque l'humidité pénètre l'enveloppe d'un bâtiment, elle peut en détériorer la structure. Avec notre caméra FLIR, nous pouvons localiser l'humidité et trouver une solution. Nous pouvons aussi localiser et résoudre les problèmes de chauffage et de plomberie, et repérer la moisissure. Nous pouvons même utiliser la caméra thermique pour prédire l'apparition de moisissure dans un bâtiment."
La FLIR B660 est aussi un excellent outil pour vérifier l'efficacité du chauffage par le sol. Cette image thermique montre l'emplacement des canalisations d'eau chaude dans le plancher.
Ce cas de dégât des eaux montre clairement les avantages de la fonction Image dans l'image. Le client comprend facilement où l'image a été prise, alors que ce serait plus difficile avec une image thermique seule.
Cette fenêtre semble étanche, mais lors d'un essai de dépressurisation, la caméra thermique FLIR a clairement montré un courant d'air. L'anémomètre mesure une vitesse
"Un progrès formidable"M. Böttcher était parmi les premiers à s'intéresser aux caméras thermiques et à la thermographie. "Lorsque ces caméras sont arrivées sur le marché, j'ai immédiatement compris leur potentiel pour le diagnostic des bâtiments. Ma première caméra thermique, achetée en 1996, était la FLIR Agema Thermovision 470, dotée d'un viseur en noir et blanc. Elle pesait plus de 6 kg, et le matériel supplémentaire que je devais charrier portait la charge à 30 kg. Aujourd'hui, la FLIR B660 comporte tout ce dont j'ai besoin et elle pèse environ 3 kg. Les caméras thermiques commerciales ont connu un progrès formidable au cours des dix à quinze dernières années."
FLIR : un choix évidentD'après M. Böttcher, le choix de la FLIR B660 était évident. "J'ai commandé cette caméra avec un objectif de 45° pour lui donner un large champ de vision. Cela me permet de couvrir l'ensemble d'un bâtiment, même si j'en suis assez proche. C'est extrêmement utile pour les audits énergétiques, par exemple, car les constructions avoisinantes empêchent parfois de prendre du recul. Avec cet objectif, je n'ai pas ce problème. J'ai aussi pris un téléobjectif, pour mieux voir les petits détails, qui peuvent aussi avoir leur importance. FLIR est le seul fournisseur de caméras thermiques alliant cette qualité et ce type d'optiques. S'il vous faut une bonne caméra et un bon objectif, il n'y a pas vraiment d'autre solution que la FLIR série B600."
Cette image thermique montre que les toits de ces maisons ne sont pas isolés correctement.
Dans cet exemple, il est clair que la lucarne de droite laisse échapper la chaleur par son cadre. De plus, l'isolation du toit manque d'efficacité en plusieurs endroits.
L'après-venteLe service après-vente est une autre raison importante du choix de M. Böttcher. "FLIR fournit de loin le meilleur service en Europe. Avec les autres fournisseurs, vous devez envoyer votre caméra jusqu'en Chine ou en Amérique, et cela prend beaucoup de temps. Comme je dépends de ma caméra thermique pour gagner ma vie, ce serait catastrophique de devoir m'en passer pendant une période prolongée. Avec FLIR, je sais qu'elle reviendra rapidement. C'était une autre raison importante pour choisir une caméra thermique chez FLIR."
Des fonctions utilesM. Böttcher utilise des caméras FLIR depuis des années. "J'ai commencé avec la FLIR Agema Thermovision 470. Puis j'ai acheté une FLIR ThermaCAM 545. Il y a deux ans, j'ai pris une FLIR ThermaCAM B20 HS. Ce sont toutes d'excellentes caméras pour leur époque. Je les ai encore, et elles fonctionnent toujours. Je les ai utilisées pendant des années, et j'en étais très satisfait, mais lorsque la B660 est arrivée, je l'ai immédiatement achetée pour remplacer la FLIR B20 HS. Et je dois dire qu'elle est vraiment beaucoup mieux. J'aime particulièrement la fonction d'optimisation du contraste : elle fait ressortir les plus petits détails." L'optimisation du contraste est une fonction qui était réservée à l'usage militaire jusqu'à une date récente. Elle modifie la luminosité et le contraste de l'image thermique afin d'en faire ressortir les détails. Elle a été utilisée par l'armée pendant des années, et à présent les caméras FLIR sont les premiers modèles commerciaux à utiliser cette technologie.
Le coin de cette pièce a été endommagé par une fuite d'eau. Si rien n'est fait, les dommages peuvent menacer la structure du bâtiment.
M. Böttcher souligne que les autres caméras thermiques, plus petites, ont aussi leur utilité. "Les autres caméras, de résolution plus faible, peuvent très bien déceler s'il y a un problème. Mais si vous voulez vraiment le localiser avec précision, si vous avez besoin de relevés exacts et de qualité, il vous faut une caméra comme celle-là. J'ai de nombreux confrères qui utilisent ces caméras de résolution inférieure. Mais il arrive assez souvent que l'un d'eux tombe sur un problème qu'il ne peut pas résoudre. Qu'il s'agisse d'estimer les dommages ou de réaliser un audit énergétique, ma caméra thermique FLIR réussit souvent là où les autres échouent, grâce à son exactitude, sa sensibilité et sa résolution plus élevées. Les caméras plus petites et moins chères conviennent pour une première inspection, mais pour savoir exactement ce qui ne va pas, il faut une caméra comme la FLIR B660."
Le logiciel ReporterPour préparer ses rapports, M. Böttcher utilise le logiciel FLIR Reporter. "Ce logiciel est très facile d'emploi et permet de créer rapidement un rapport d'inspection complet pour le client." Il est compatible avec le dernier système d'exploitation de Microsoft et avec la dernière version de Microsoft Word. Avec TripleFusion et Image dans l'image, les puissantes fonctions dernièrement ajoutées, FLIR Reporter permet de tirer le maximum de votre caméra thermique FLIR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savoir plus sur les exemples d’applications. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||