Production, Transport et Distribution d’électricité
Aucun pays ne peut imaginer avoir une défaillance sur son réseau d’électrification. La thermographie infrarouge est désormais au cœur des programmes de maintenance préventive des sociétés nationales ou privées qui produisent, transportent et distribuent l’électricité. Les campagnes d’inspection par thermographie des centrales thermiques, hydrauliques et nucléaires, des réseaux de transport ainsi que des infrastructures de distribution sont désormais des actions programmées et régulières des services de maintenance afin de détecter les défauts avant qu’ils ne se traduisent par des pannes sur le réseau.
![]() |
![]() |
![]() |
Une mauvaise connexion sur un composant électrique se traduit toujours par une élévation de la température (point chaud) pouvant aller, si aucune action corrective n’est engagée jusqu’à la rupture du conducteur ou dans le cas de tableaux ou de borniers, jusqu’à un départ d’incendie d'origine électrique. Un petit problème s’il n’est pas détecté à temps, peut avoir de lourdes et coûteuses conséquences. |
||
Protéger l'environnement
Récemment, FLIR a développé une caméra infrarouge particulière, la GasFindIR LW, la première caméra capable de détecter les fuites d'hexafluorure de soufre (SF6). Le SF6 est un gaz à "effet de serre" très nocif, dont les effets sur l’environnement sont plus graves que ceux occasionnés par le CO2.