PathfindIR™

 

Le système PathFindIR de FLIR Systems est une caméra d’imagerie thermique qui réduit de manière significative les risques de la conduite de nuit. Il permet au conducteur de voir beaucoup plus loin qu’avec des phares conventionnels, avec une plus grande clarté. Le conducteur peut détecter et surveiller les piétons, les animaux et les objets sur la route ou à proximité ; il dispose de plus de temps pour réagir en cas de danger. PathFindIR aide à détecter et à reconnaître les risques potentiels dans l’obscurité totale et la fumée, sous la pluie et la neige. En tant que module, il peut être intégré dans des véhicules militaires ou adapté à des véhicules commerciaux pour une application après-vente en seconde monte.


320x240 kopie.png 

Le PathFindIR comporte un microbolomètre non refroidi de 320 x 240 pixels. Ne nécessitant aucune maintenance, ce système fournit d’excellentes images vidéo pouvant être affichées sur quasiment tout écran acceptant le format vidéo composite.


lenses 

Le PathFindIR est doté d’un objectif grand angle de 19 mm. Il donne un champ de vision extrêmement large (36°), permettant une excellente évaluation de la situation.


distance 

Le PathFindIR est extrêmement robuste. Ses organes sont bien protégés contre l’humidité et l’eau. Il peut être nettoyé au jet d’eau exactement comme le reste de votre équipement. Il fonctionne entre –40 °C et +80 °C.Le PathFindIR comporte un réchauffeur pour dégivrer sa vitre de protection. Il est capable d’éliminer en 15 min une couche de glace de 2 mm, par une température ambiante de –30 °C et un vent de 100 km/h. Il est activé automatiquement dès que la température de la vitre est inférieure à +4 °C, et désactivé lorsqu’elle remonte au-dessus de +6 °C. Ainsi, l’objectif est toujours net, l’image infrarouge est toujours parfaite sur votre écran, même dans les environnements extrêmement froids.


lightweight 

Le PathFindIR est extrêmement compact (5,8 x 5,7 x 7,2 cm) et pèse à peine 360 g. Il peut donc être facilement intégré à n’importe quel véhicule, par exemple derrière la calandre.


accessories.png Un câble de 6 mètres permet d’assurer l’alimentation et la connexion vidéo du PathFindIR. Il se branche d’un côté sur la caméra, de l’autre il se ramifie en deux parties. L’une peut, selon le souhait de l’utilisateur, se connecter à l’alimentation électrique du véhicule ; l’autre est un câble vidéo avec un connecteur BNC, convenant en entrée aux entrées Vidéo de la plupart des écrans standards.