FLIR Press center

 
PR A35x0sc-A65x0sc      

FLIR Systems launches fast thermal imaging cameras for R&D applications

The FLIR A35x0sc/A65x0sc-Series are thermal imaging cameras that are equipped with a cooled detector. They are ideal tools for industrial R&D. For those applications that need better image quality, more sensitivity and a higher frame rate than what can be obtained from a thermal imaging camera with an uncooled detector. When higher frame rates and better image quality are required Scientists can choose among the FLIR X8000 or X6000 series.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

Compact D series     

FLIR lance la nouvelle série D

Dotée d'un dôme pour une utilisation en extérieur, la série D permet à l'utilisateur de l'orienter avec précision selon deux axes, mais aussi de programmer des parcours automatiques, une réponse à un signal radar ou à une alarme. Elle peut fonctionner et être commandée en réseau IP et série.  La série D combine une caméra thermique et une caméra couleur à CCD. Avec son boîtier discret et esthétique de type dôme, elle remplace parfaitement les caméras diurnes/nocturnes sous dôme et fournit des images claires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

FC Series S     

FLIR série FC-S

Les caméras thermiques sont installées dans un nombre croissant de systèmes de sécurité. L'imagerie thermique est la seule technologie qui vous permet de voir les intrus dans l'obscurité totale, dans pratiquement toutes les conditions atmosphériques. Aucune autre technologie n'apporte une portée aussi grande.

Pourtant, certains professionnels de la sécurité hésitent à exploiter la puissance de l'imagerie thermique. Souvent, c'est lié au prix des caméras thermiques. Effectivement, elles sont un peu plus chères que les caméras CCTV.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

MD Serie    

FLIR System launches MD-Series

As a navigation aid and to enhance security, few would dispute that thermal imaging is a must-have for sea-going vessels. However, whilst the benefits of the technology may be clear many boat owners see thermal imaging as a luxury purely because of its cost. With the introduction of its new MD-Series FLIR Systems is set to change that.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

MLS serie    

FLIR System launches MLS-Series

The MLS-Series are handheld shock-resistant thermal imaging cameras. They produce a crisp image in the darkest of nights.

The MLS-Series will dramatically increase your situational awareness. The MLS-Series can be used on board of all types of vessels. Yachts, commercial ships, tug and tow boats, work boats, police and law enforcement boats will all benefit from the power of thermal imaging.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

MU MV Series    

FLIR launches MU- / MV-series

Thermal imaging cameras have found their way to many vessels. Captains, of both yachts and commercial vessels, have discovered the power of thermal imaging and are using it to their benefit.

Unlike other night vision systems that require low amounts of light to generate an image, thermal imaging requires no light at all.  It’s ideal for seeing channel markers, shipping lane traffic, outcroppings of land, bridge pilings, debris, exposed rocks, other vessels and indeed any other hazardous floating object. Other applications include long range threat detection and man-overboard searches.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR 0312 packs   

FLIR Systems lance des packs promotionnels pour la FLIR série i et la FLIR série E

Si vous décidez de remplacer votre pyromètre et achetez une FLIR série i ou une FLIR série E avant le 30 juin 2013, FLIR vous offre les packs suivants


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR 0312 packs  

FLIR Systems lance des packs promotionnels pour la FLIR série i et la FLIR série Ebx

Si vous décidez de remplacer votre pyromètre et achetez une FLIR série i ou une FLIR série Ebx avant le 30 juin 2013, FLIR vous offre les packs suivants


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR K Trade in  

FLIR Systems lance son PROGRAMME D'ÉCHANGE pour les caméras thermiques portables de lutte contre les incendies

Si vous renvoyez votre ancienne caméra thermique de lutte contre le feu, quels que soient son âge et sa marque, vous économisez jusqu'à 400 € sur une nouvelle FLIR série K.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR K series 

FLIR Systems lance la série K

Les pompiers ont énormément à gagner avec les caméras thermiques. Non seulement elles produisent d’excellentes images dans l’obscurité complète, mais elles permettent de voir au travers de la fumée. Cela aide les pompiers à trouver les victimes dans les locaux enfumés. Une caméra thermique les aide à trouver leur chemin dans les lieux qui s'emplissent de fumée, et aussi dans les zones où le feu est éteint, mais où la fumée n'est pas encore dissipée.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR a compact    

FLIR Systems présente des caméras thermiques compactes pour l'automatisation et le contrôle des processus

Les caméras thermiques sont utilisées dans le monde entier pour surveiller des processus continus, dans divers secteurs. L'imagerie thermique collecte facilement des informations relatives à la qualité des produits et/ou à l'efficacité de la production, alors que c'est difficile ou impossible avec les moyens traditionnels comme les thermocouples ou les caméras travaillant en lumière visible.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR webshop

FLIR Systems launches new webshop

Order refurbished thermal imaging cameras directly from the world leader in thermal imaging cameras


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PRSC35   

FLIR Systems lance les packs R&D/Scientifiques SC650 et SC450

Très souvent, les professionnels de la R&D choisissent une caméra thermique fixe. Cependant, certains choisissent une caméra thermique portable pour la déplacer d'une expérience à une autre.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR SC pack   

FLIR Systems présente les packs SC35, SC15 et SC5, extrêmement économiques, pour la R&D

Les caméras thermiques sont utilisées dans une grande variété d'applications de recherche et développement. Jusqu'à présent, les caméras thermiques étaient souvent réservées aux grands centres de R&D. Avec les packs SC35, SC15 et SC5, extrêmement économique, FLIR Systems apporte aujourd'hui les avantages de l'imagerie thermique à chaque ingénieur d'essai.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR sec war  

FLIR Systems annonce une nouvelle politique de ­garantie pour les produits de sécurité

Une garantie étendue sur la caméra thermique et portée à 10 ans sur le détecteur microbolomètre non refroidi, pour les modèles fixes destinés aux applications de sécurité.


Lire le communiqué de presse            Télécharger communiqué de presse

PR LS Serie 

FLIR lance la série LS :des caméras thermiques portables et ultra compactes, pour la vision de nuit

La nouvelle caméra thermique FLIR série LS permet à chaque professionnel de la sécurité de voir clair dans l'obscurité totale. Aux forces de l'ordre, aux patrouilles de sécurité et à tous ceux qui doivent voir la nuit sans être vus, elle fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions critiques, augmenter l'efficacité des missions, maximiser les capacités opérationnelles et améliorer la sécurité.


Lire le communiqué de presse           Télécharger communiqué de presse

PR value T series

FLIR propose des packs exclusifs pour les inspections industrielles et l'inspection des bâtiments

FLIR Systems fait une offre promotionnelle unique jusqu'au 31 décembre 2012. Si vous décidez d'acheter une FLIR T440/T440bx ou une FLIR T640/T640bx, vous recevrez GRATUITEMENT :

  • une formation Level I de cinq jours organisée par l'ITC (centre de formation à l'infrarouge), qui vous permettra de maximiser l'utilisation de votre caméra 
  • le logiciel FLIR Reporter, qui vous aidera à créer des rapports d'inspection professionnels
  • Un hygromètre MO297 ou une pince ampéremétrique EX845 que vous pouvez connecter à votre caméra thermique FLIR grâce à la technologie exclusive FLIR MeterLink.

Lire le communiqué de presse - industrie     Télécharger le communiqué de presse - industrie
Lire le communiqué de presse - bâtiment     Télécharger communiqué de presse - bâtiment

PR tradein

FLIR Systems lance son PROGRAMME DE REPRISE 2012

Si vous échangez votre ancienne caméra thermique, quels que soient son âge et sa marque, vous économisez 20 % sur un choix de caméras thermiques de FLIR Systems. Les accessoires et les logiciels commandés avec la nouvelle caméra thermique bénéficient aussi de la remise de 20 %.


Lire le communiqué de presse - industrie     Télécharger le communiqué de presse - industrie
Lire le communiqué de presse - bâtiment     Télécharger le communiqué de presse - bâtiment

PR value i7

FLIR Systems lance des packs promotionnels pour la FLIR i7 et la FLIR E60 / FLIR E60bx

Un nombre croissant d'utilisateurs passent du pyromètre à une caméra thermique pour mesurer les températures sans contact.


Lire le communiqué de presse - industrie     Télécharger le communiqué de presse - industrie
Lire le communiqué de presse - bâtiment     Télécharger le communiqué de presse - bâtiment

PR utility

FLIR offers unique packages for utilities

Les caméras thermiques sont utilisées pour les inspections des systèmes électriques et mécaniques. Généralement, les installations électriques chauffent avant de tomber en panne. Une caméra thermique comme la FLIR T640 ou la FLIR P6xx permet d'inspecter les installations à haute et basse tension, et ainsi de détecter les zones pouvant présenter un problème et d'éviter les pannes. Si ces problèmes passent inaperçus, ils peuvent provoquer un incendie.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse 

 PR PT602CZ 

 

FLIR Systems launches PT-602CZ

As thermal imaging cameras are becoming increasingly popular for security and surveillance applications, more and more security professionals are integrating thermal imaging cameras into their new or existing security networks. Many security professionals are having the need to detect man-sized targets at several kilometers away in order to protect their perimeter. Early detection gives them more time to react; day and night.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR ONVIF 

 

FLIR security thermal imaging cameras announced as ONVIF conformant products

FLIR Systems markets a full range of thermal imaging cameras for the most demanding security applications. Thermal imaging cameras need no light whatsoever to operate. They are widely used by security professionals that want to secure a perimeter 24/7.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR Milestone 

 

FLIR Systems thermal imaging cameras work together with Milestone Video Management Software (VMS)

Thermal imaging cameras need no light whatsoever to operate. They are widely used by security professionals that want to secure a perimeter 24/7.

Modern security systems are becoming more and more complex. A security network consists of various types of sensors that need to work together in order to offer maximum performance. Therefore thermal imaging cameras need to be able to work together with a wide range of Video Management Software (VMS) solutions.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR FSM 2012 

 

FLIR launches new version of FLIR Sensors Manager: FLIR Sensors Manager 2012

FLIR Systems Sensors Manager software is being used by numerous security professionals worldwide. It offers powerful and efficient management capabilities for any security installation with FLIR Systems thermal imaging cameras.

FLIR Sensors Manager 2012 allows to automatically locate FLIR Systems thermal imaging cameras in the network and to easily control them. FLIR Sensors Manager 2012 is a commercial "Out of the Box" software


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR FC T 

 

FLIR Systems launches thermal imaging camera for traffic monitoring applications: FLIR FC-Series T

As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR FC F 

 

FLIR Systems launches thermal imaging camera for early fire prevention applications: FLIR FC-Series F

Detecting areas that can lead to a fire in a very early stage is extremely important. Thermal imaging cameras can prevent spontaneous fires by identifying fire pockets in an early stage so that a fire alarm can be triggered. Spontaneous self combustion of for example coal or waste piles can generate fires that are putting lives and valuable assets at risk. Also the inclusion of highly combustible objects in warehouses is a fire hazard.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR A f pt 

 

FLIR Systems launches A f- and A pt-Series

lthough most of the thermal imaging cameras that are being used in a Security & Surveillance environment do not need to measure temperatures there are some cases in which the ability to measure temperature offers advantages. Definitely when Security & Surveillance needs to be combined with temperature monitoring of critical installations.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 Educational

 

FLIR Systems lance son pack pédagogique

FLIR Systems lance un pack pédagogique permettant aux établissements d'enseignements et de centres de formation d'accéder au meilleur coût aux caméras d’imagerie thermique dans leurs programmes éducatifs.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 MSX

 

FLIR Systems présente l'imagerie dynamique multispectrale (MSX)

FLIR Systems lance une fonction de haute technologie : l'imagerie dynamique multispectrale (MSX). Cette fonction exclusive fourni des images extrêmement détaillées. La MSX améliore la texture de l'image thermique. Elle permet de détecter un plus grand nombre d'anomalies, d'effectuer des analyses plus détaillées et de tirer des conclusions en une fraction de seconde.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 T400    

FLIR Systems lance la FLIR série T400

FLIR Systems veut faire de l’imagerie thermique une technologie toujours plus attractive soit pour les utilisateurs expérimentés que pour les débutants.  C'est pourquoi FLIR Systems lance la nouvelle FLIR série T400. Les utilisateurs des caméras thermiques expérimentés, comme les prestataires de services et les responsables de la maintenance des installations industrielles, ont besoin d'une caméra avec des fonctions bien spécifiques.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 T400bx    

FLIR Systems lance la FLIR série T400bx

FLIR Systems veut faire de l’imagerie thermique une technologie toujours plus attractive soit pour les utilisateurs expérimentés que pour les débutants. C'est pourquoi FLIR Systems lance la nouvelle FLIR série T400bx.  Les utilisateurs des caméras thermiques expérimentés, comme les prestataires de services et les professionnels de l’inspection des bâtiments, ont besoin d'une caméra avec des fonctions bien spécifiques.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 T600    

FLIR Systems lance la FLIR série T600

FLIR Systems souhaite rendre l'imagerie thermique pour experts encore plus accessible et séduisante. Les caméras thermiques FLIR T620/T640 ont été lancées en 2011. Cette série est conçue pour les experts qui recherchent des performances élevées et la technologie de pointe. Sa primeur a été reconnue et récompensée par plusieurs magazines et organisations.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 T600bx    

FLIR Systems lance la FLIR série T600bx

FLIR Systems souhaite rendre l'imagerie thermique pour experts encore plus accessible et séduisante. Les caméras thermiques FLIR T620bx/T640bx ont été lancées en 2011. Cette série est conçue pour les experts qui recherchent des performances élevées et la technologie la plus récente. Sa primeur a été reconnue et récompensée par plusieurs magazines et organisations.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR GF304   

FLIR Systems launches FLIR GF304

The FLIR GF304 is a gas imaging camera which was especially developed for the detection of refrigerant gases without the need to shut down the operation.
 
Refrigerant gases are used worldwide in industrial refrigeration systems for production, storage and retailing of food. Refrigerant gas is also used in the chemical, pharmaceutical and automotive industries and in air conditioning systems.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR Utillities 

FLIR propose des packs exclusifs pour les fournisseurs d'énergie électrique

FLIR Systems est le leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente des caméras thermiques pour une grande variété d’applications. Les caméras thermiques sont un outil précieux pour les inspections des systèmes électriques et mécaniques.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR_i3 black PM.png

FLIR Systems lance la nouvelle version des caméras série-i - INDUSTRIE

FLIR Systems souhaite apporter les avantages liés à l'utilisation des caméras thermiques au plus grand nombre d’utilisateurs possible. Pour cela, Elle présente de nouveau produits de manière régulière.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR_i3 black BLD.png   

FLIR Systems lance la nouvelle version des caméras série-i - bâtiment

FLIR Systems wants to bring the advantages of thermal imaging cameras to as many users as possible. Therefore it is continuously introducing new and improved products to the market, at the best possible price. Today, FLIR Systems is launching improved versions of its successful FLIR i-Series thermal imaging cameras.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR_e upgrade PM.png

FLIR Systems lance la nouvelle version FLIR E30

Après le succès de la FLIR série E, présentée en 2011, FLIR Systems lance une version améliorée du modèle d'entrée de cette série : la FLIR E30.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR_e upgrade BLD.png

FLIR Systems lance la nouvelle version FLIR E30bx

Après le succès de la FLIR série Ebx, présentée en 2011, FLIR Systems lance une version améliorée du modèle d'entrée de cette série : la FLIR E30bx.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR_SC8000.png  

FLIR Systems launches FLIR SC8000 / SC6000 Series

As from today, R&D and Science professionals can see the world of thermal imaging in HD. High quality thermal images of 1280 x 1024 pixels will reveal the smallest thermal anomalies and allow to see the smallest of details.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse  
 PR researchIR.png  

FLIR présente FLIR ResearchIR

Non seulement FLIR Systems produit les meilleures caméras thermiques, mais elle souhaite que leurs utilisateurs gagnent en efficacité et en productivité.


Lire le communiqué de presse            Télécharger le communiqué de presse
 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!