Les fuites dans les canalisations de chauffage génèrent des coûts importants pour les propriétaires des réseaux de chaleur, aussi bien en réparations qu'en perte d'eau assainie et chauffée. L'inspection du réseau de chauffage urbain au moyen d'une caméra de thermographie infrarouge est facile, rapide, et permet de gagner du temps et de l'argent. |
|||||||||||
En Suède, les ingénieurs consultants de Arne Jensen AB utilisent une caméra ThermaCAM™ PM 695 de FLIR Systems pour détecter les fuites de canalisations souterraines. "La thermographie est un excellent outil pour obtenir rapidement une image claire de l'état de l'ensemble du réseau", témoigne M. Arne Schleimann-Jensen, fondateur et président de la société Arne Jensen AB. Localisation des fuites souterrainesLa thermographie d'un réseau de chaleur consiste à parcourir le réseau au niveau du sol avec une caméra infrarouge. Cette inspection peut être effectuée la nuit lorsque la circulation routière est moins dense. De plus, les contrastes thermiques sont plus importants la nuit, car il fait généralement plus froid. Les images thermiques produites par la caméra montrent clairement les endroits où la température est plus élevée, ce qui peut indiquer que de l'eau chaude s'est infiltrée dans l'isolation ou dans le sol. Comme ces images thermiques localisent les fuites avec une extrême précision, elles sont un outil inestimable lorsqu'il faut creuser et réparer. Les images thermiques permettent non seulement de localiser les défauts, mais aussi de les classer et de leur attribuer une priorité. Les problèmes, même mineurs, peuvent être suivis avec la caméra de thermographie ThermaCAM 695, et leur réparation être programmée selon les impératifs.
Réduction des coûts et amélioration de la sécuritéL'inspection de l'état d'un réseau de chaleur au moyen de la thermographie infrarouge est une méthode rapide et économique pour réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la sécurité. Les rapports élaborés avec le logiciel ThermaCAM Reporter de FLIR Systems donnent une image claire et facile à interpréter des fuites, ce qui évite de creuser au mauvais endroit. Quelle économie de temps et d'argent! L'utilisation régulière de la thermographie sur un réseau de chauffage urbain peut allonger sa durée de vie. Comme la caméra met en évidence les points critiques, plutôt que de remplacer inutilement le réseau entier, il est possible de concentrer les efforts sur la réparation des défauts qui ont été détectés. Les coûts de réparation peuvent aussi être réduits car les défauts sont repérés plus tôt, avant que l'isolation de la tuyauterie soit gravement endommagée. La localisation rapide des fuites génère des économies importantes pour les usines de chauffage urbain, par une réduction des pertes d'eau assainie et chauffée. La sécurité est également améliorée, surtout en hiver. En Suède, la pression dans les tuyaux peut atteindre 16 bar, et la température de l'eau est de 120 °C : une fuite qui atteindrait le niveau du sol pourrait avoir des conséquences très graves.
L'image infrarouge montre clairement une fuite dans le réseau de chaleur Les images thermiques produites par les caméras ThermaCAM de FLIR Systems comportent des informations détaillées qui sont précieuses pour localiser précisément les fuites ou les détériorations dans les réseaux de chauffage urbain. Programmation des réparationsEn Suède, de nombreux exploitants de réseaux de chaleur utilisent couramment la thermographie dans le cadre de leur programme de maintenance préventive. "De nombreuses usines font une inspection au printemps pour détecter ce qui s'est produit en hiver, lorsque la charge était élevée", explique M. Schleimann-Jensen. "Cela leur facilite la programmation des réparations à prévoir en été." D'autres exploitants préfèrent effectuer leur inspection en automne pour réduire les risques de fuite grave au milieu de l'hiver, lorsque le débit est élevé et que la demande en chaleur est maximale : c'est à cette époque que les réparations provoquent le plus de perturbations. Une chose est claire : de plus en plus d'exploitants
de chauffage urbain découvrent les avantages de la thermographie
infrarouge pour leurs réseaux. Que le travail soit effectué par eux-même
ou par une société de services, la détection précoce des problèmes
procure de grands avantages, comme la réduction des coûts de
maintenance, des perturbations, du gaspillage d'énergie et d'eau, ainsi
que l'amélioration de la sécurité. Qu'est-ce que le chauffage urbain ?Les systèmes de chauffage urbain, ou réseaux de chaleur, distribuent de la vapeur ou de l'eau chaude d'une source centrale à plusieurs immeubles par un réseau souterrain de tuyaux. La chaleur peut provenir de diverses sources, comme des usines de cogénération, certains sites industriels producteurs de chaleur ou des usines construites dans ce but. Le premier réseau commercial était celui de New York en 1877 ; aujourd'hui, le chauffage urbain est au service de plus de 22 millions de personnes dans l'Union Européenne, de la Grèce à la Finlande. Il est très présent en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves ; le Danemark est le pays de l'Union Européenne où le chauffage urbain est le mieux implanté. En utilisant la cogénération de chaleur et d'électricité ainsi que la chaleur perdue de sites industriels et d'usines d'incinération, le chauffage urbain procure une chaleur propre et efficace à de nombreux foyers. En même temps, il minimise la consommation d'énergie et les émissions polluantes car les foyers desservis n'ont plus besoin de chaudière. |
|||||||||||
Savoir plus sur les exemples d’applications. |
|||||||||||