Utilities

 

Le utilities non possono permettersi guasti e rotture. Ecco perché la termografia ad infrarossi è diventata il perno attorno a cui ruotano i programmi di manutenzione preventiva delle utilities di tutto il mondo. Queste aziende si basano fortemente sulla termografia per evitare costosi guasti nelle centrali e lungo le linee di trasmissione e distribuzione, infatti le termocamere ad infrarossi riescono a individuare le anomalie prima che si trasformino in un problema vero e proprio con ripercussioni negative sul servizio.


 

Building Diagnostics Building Diagnostics Building Diagnostics

Un collegamento difettoso su una linea di distribuzione appare chiaramente come un punto caldo nell'immagine termografica. Provoca una maggiore resistenza e il flusso di corrente genera una temperatura eccessiva che può essere rilevata facilmente con la termografia ad infrarossi. Se non viene aggiustato, il collegamento potrebbe interrompersi e causare un'interruzione del servizio.

 

Proteggere l'ambiente

La termocamera FLIR GasFindIR LW è stata progettata specificatamente per aiutare le società di utilities e le agenzie per la protezione dell'ambiente ad individuare rapidamente il punto esatto delle perdite di esafluoruro di zolfo (SF6). L'SF6 è il più potente "gas serra" esistente, ben 23.900 volte più dannoso del CO2.