Perché misurare la temperatura?

L'infrarosso e la misurazione della temperatura

Talvolta, individuare un problema mediante l'utilizzo di una termocamera ad infrarossi non è sufficiente. Infatti, un'immagine IR senza una misurazione accurata della temperatura non fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni ad esempio di un cavo elettrico o un dispositivo meccanico usurato. Molti componenti elettrici funzionano correttamente a delle temperature molto superiori rispetto alla temperatura ambiente. Pertanto un'immagine ad infrarossi, senza l'indicazione della misurazione della temperatura, può essere fuorviante perché potrebbe visivamente suggerire un problema che in realtà non esiste.

 

Manutenzione preventiva

Le termocamere ad infrarossi, che forniscono la misura della temperatura, consentono ai responsabili di manutenzione di poter esprimere dei giudizi ben fondati sulle reali condizioni dei dispositivi elettrici/meccanici soggetti all'analisi termografica. Le misurazioni della temperatura possono essere confrontate contemporaneamente con le temperatura operative storiche o con le letture termografiche di apparecchiature simili, per determinare se un aumento significativo della temperatura potrà compromettere l'affidabilità del componente o la sicurezza dell'impianto.

 

 

IR images.png 

 

Perché utilizzare le termocamere?

Perché scegliere una termocamera FLIR? Per la misurazione della temperatura in modalità senza contatto esistono anche altre tecnologie. I termometri all'infrarosso, ad esempio.

 

 pyrometer.png 

 

Termometri all'infrarosso e termocamere a confronto

I termometri all'infrarosso (IR) sono strumenti affidabili ed estremamente utili per misurazioni della temperatura su punti singoli ma, quando si tratta di analizzare aree o componenti di grandi dimensioni, è facile lasciarsi sfuggire aree soggette ad infiltrazioni d'aria/acqua o a scarso isolamento.

Una termocamera ad infrarossi FLIR è in grado di analizzare interi edifici, impianti di riscaldamento ed installazioni HVAC. La termocamera FLIR è sempre in grado di identificare le aree problematiche che non possono essere viste ad occhio nudo.

Come se si utilizzassero migliaia di termometri IR contemporaneamente

Con un termometro IR è possibile misurare la temperatura di un singolo punto. Le termocamere FLIR sono in grado di misurare le temperature di un'intera immagine.
La FLIR i3 ha una risoluzione dell'immagine ad infrarossi di 60 x 60 pixel. Ciò significa che equivale all'utilizzo di 3.600 termometri IR contemporaneamente. La termocamera FLIR B660, il nostro modello più avanzato, ha una risoluzione di 640 x 480 pixel, ciò equivale a 307.200 pixel o all'impiego contemporaneo di 307.200 termometri IR.

 

 IRvsTH_1.png  
 IRvsTH_2.png 

 IRvsTH_3.png 

 

Individua i problemi in modo più semplice, rapido ed accurato.

Se si utilizza solo un termometro IR a punto singolo è facile non accorgersi di un problema critico in un edificio. Una termocamera FLIR vi offrirà un quadro completo della situazione ed un rapporto diagnostico immediato. Oltre ad individuare un problema di costruzione di un edificio, ne mostra anche l'intera portata.