FLIR Application Stories - Automation

FLIR regularly publishes application stories where you can read how our customers are using FLIR infrared cameras and thermal imaging solutions.
 
 
 Electronic_substation_3d_Small

Termocamere per il monitoraggio di sottostazioni

Le società di fornitura di energia elettrica hanno un'infrastruttura obsoleta, il che aumenta il rischio di blackout e brownout. Un brownout è una caduta di tensione in una rete elettrica, cosiddetta perché in genere causa un affievolimento delle luci. Le utility, si trovano inoltre a dover affrontare anche costose manutenzioni impreviste e aumento dei costi.

Leggi il Caso Applicativo           Scarica il Caso Applicativo 
   
 Food_3d_Small

Termocamere nell'industria alimentare

Nell'industria alimentare, è essenziale controllare attentamente la temperatura delle merci deperibili lungo tutto il processo di produzione, trasporto, immagazzinamento e vendita. Frequenti allarmi su malori dovuti a cibi contaminati e cotti in modo improprio sottolineano la necessità di un controllo più rigoroso del processo.

Leggi il Caso Applicativo           Scarica il Caso Applicativo


 
 Ford_3d_Small

Ford Genk

La Ford Motor Company è una multinazionale statunitense fondata da Henry Ford nel giugno del 1903. Ford introdusse metodi per la produzione su larga scala di vetture e di gestione, sempre su larga scala, della forza lavoro industriale utilizzando complesse sequenze produttive tipizzate in base alle linee mobili di assemblaggio.

Leggi il Caso Applicativo           Scarica il Caso Applicativo


   

MUT_3d_Small

ThermoVision A40 di FLIR Systems è la telecamera preferita per la prevenzione e il rilevamento di incendi nei depositi di rifiuti solidi

La gestione dei rifiuti solidi è un settore di fondamentale importanza in una società dei consumi come la nostra. È un'industria da 43 miliardi di dollari e in espansione, dal momento che sempre più aree geografiche si avviano verso una crescita economica positiva e nuovi livelli di benessere, producendo così maggiori quantità di rifiuti domestici.

Leggi il Caso Applicativo           Scarica il Caso Applicativo


   
 Pyrosmart_3d_Small

Le termocamere per la prevenzione degli incendi

Le termocamere sono utilizzate ormai in una gran varietà di applicazioni. Grazie alla capacità di misurare le temperature senza contatto, possono risultare utilissime anche nella prevenzione degli incendi. In qualsiasi industria dotata di locali adibiti a magazzino, in cui merci o materiali vengono stoccati, può verificarsi il fenomeno dell'autocombustione di alcuni materiali, come assi di legno, batterie, rifiuti da riciclare, carbone e altri ancora.

Leggi il Caso Applicativo            Scarica il Caso Applicativo 


   
   

Contatta FLIR per avere maggiori informazioni sui nostri prodotti, applicazioni o per qualsiasi ulteriore richiesta!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
T820367_EN.png     

Thermal alarm system ensures children's safety at Istanbul Sabiha Gökçen Airport

Check in areas at airports might not seem like a dangerous place, but they are more dangerous than one might think. Each year there are several accidents worldwide where someone, usually a young child, escapes the attention of their parents and sneak through the rubber flaps into the baggage belt conveyor system. Apart from frightening the child the many moving parts and conveyor belts in the baggage distribution system can cause serious injuries.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820366_EN.png    

Thermal imaging cameras prevent fires at Korean coal power plant

To avoid the risk of spontaneous combustion in the coal conveyor system at the Dangjin Coal Fired Power Complex (DCFPC) in South Korea the owner of the plant, the Korea East-West Power Company (EWP), has installed a fire warning system based on thermal imaging cameras. By detecting a rise in temperature long before it rises to the point where the coal reaches combustion the thermal imaging cameras help ensure the plant safety and continuity of power production.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820334.png   

Thermal imaging warning system helps ensure the safety at Transpole

Dwindling fossil fuel reserves and rising fuel prices give plenty of cause to look for other types of fuel. That is why the Lille Métropole Communauté Urbaine and transport company Transpole decided to start using natural gas as a fuel. To that end natural gas is stored at the Transpole bus depot in Wattrelos, near the French Belgian border. But natural gas storage can be dangerous, for if a fire breaks out there is a very small but definite risk it might cause a devastating gas explosion.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820320.png  

Volcano research enhanced with FLIR thermal imaging cameras

Volcanoes are arguably the world's most impressive heat related phenomena. Volcanic processes are intriguing and potentially extremely destructive. It is therefore no wonder that researchers all over the world are studying the different aspects of volcanoes and volcanic activity.

Read Application Story           Download Application Story
 
inprotec.png 

FLIR thermal imaging cameras help to ensure consistent quality of FIAT cars

Cars need to be light to be efficient in their fuel use, but they also have to be strong. To achieve both of these goals modern car panels are made of a combination of a metal layer on top and a structural adhesive layer underneath. These layers are glued together using induction.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820342_3D.png

100% quality control of resistors with FLIR thermal imaging camera

Cutting down failure rates of electronic components is essential for companies that want to supply a perfect product to their customers. The only way to ensure this is by checking each individual component to provide 100% quality control. This requirement was addressed by Isabellenhütte - a manufacturer of resistance alloys for thermocouples, alloys for extension leads and passive components used in the automotive industry - by using a thermal imaging camera system from FLIR Systems.

Read Application Story           Download Application Story 
 
T820341_3D.png

Automatic health check in dairy farms using FLIR thermal imaging cameras

Modern farms increasingly resemble factories in their makeup as they become more and more industrialized. The present day farmer spends less time performing menial tasks and more time behind the computer.

Read Application Story            Download Application Story 
 
 Erdinger_3d_Small

Thanks to thermal imaging "Erdinger Weissbräu" kegs contain beer!

A FLIR Systems infrared camera watches over the bottling of the world-famous Erdinger
wheat beer.

Read Application Story           Download Application Story
 
 Flare_3d_Small

Thermal imaging cameras for flare monitoring

Flare stacks are used in many industries to burn off unwanted waste gas byproducts, or flammable gasses released by pressure relief valves during unplanned over-pressuring of plant equipment.

Read Application Story           Download Application Story 
 
 Nastup_3d_Small

Thermal imaging camera keeps fire risk under control in coal pile storage site

Coal storage in large coal piles brings with it the risk of spontaneous fires. As always, prevention is better than cure. A thermal imaging camera from FLIR Systems helps to ensure safety at the Nástup Mines Cooperation in Tusimice, Czech Republic. The system provides a cost-effective solution for continuous, remote monitoring of temperatures in the coal piles.

Read Application Story           Download Application Story

 
 Steel_3d_Small

Mill ladle refractory monitoring

Steel mill ladles have limited lives. As their refractory linings wear or develop breaks due to shock, the outer part of a ladle can be exposed to excessive temperatures. If not caught in time, the result can be ladle disintegration and a molten metal breakout, threatening the lives of workers and destroying equipment.

Read Application Story            Download Application Story
 
Roadscanner_3d_Small

FLIR Thermal imaging cameras determine road conditions in Finland

The roads in Finland comprise 78,141 kilometers of highways, paved roads and gravel roads. It is therefore not surprising that Finnish road inspectors are always looking into new non-destructive testing technologies that can make their job easier and more effective.

Read Application Story            Download Application Story 
 
 SCNF_3d_Small

French national railways use thermography

The French national railway company intensively uses thermography to keep its extensive
power supply and signalization operations running. SNCF is now also testing the potential of
thermography to inspect its more than 20.000 km overhead wires with a FLIR Systems camera mounted on a test wagon.

Read Application Story            Download Application Story 

 
 Warehouse_3d_Small

Thermal imaging cameras for warehouse asset protection

Worldwide, warehouses are stocked with highly valuable goods. Protecting these goods against theft is of the utmost importance. But theft is not the only danger. An even greater danger is fire.

Read Application Story            Download Application Story  
 
 Vesuvius_3d_Small

Thermography optimizes steel flow of ladle systems

The Vesuvius Group develops, manufactures and markets high performance specialty ceramics, refractory products and flow control systems for the iron and steel, non-ferrous metal and glass manufacturing industries.

Read Application Story            Download Application Story 
 

Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!