Примеры применения FLIR - автоматизация

Мы регулярно публикуем материалы о том, какие новые решения с использованием тепловизионных камер FLIR применяют наши клиенты. 
 
 
 Pyrosmart_3d_Small

Тепловизионные камеры помогают предотвратить пожары.

Тепловизионные камеры применяют в различных областях. Благодаря возможности измерения температуры бесконтактным способом камеры легко использовать для предотвращения пожаров. На любом предприятии, где есть товарные или материальные склады, может произойти самовозгорание материалов.

Читайте информацию о применении продукции           

Скачивайте информацию о применении продукции 
   
Roadscanner_3d_Small

Тепловизионные камеры FLIR помогают оценивать состояние дорог в Финляндии

Дороги в Финляндии — это 78 141 километр автострад, асфальтированных и гравийных дорог. Их мониторинг и техническое обслуживание — непростая задача в стране, где температура зимой опускается до – 40 °C, а дни становятся такими короткими, что солнце в некоторых районах не выходит из-за горизонта.

Читайте информацию о применении продукции           

Скачивайте информацию о применении продукции 
   
   

Обращайтесь в компанию FLIR, если Вас интересует ассортимент продукции, сферы применения, а также если у вас есть какие-либо другие вопросы!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
T820367_EN.png     

Thermal alarm system ensures children's safety at Istanbul Sabiha Gökçen Airport

Check in areas at airports might not seem like a dangerous place, but they are more dangerous than one might think. Each year there are several accidents worldwide where someone, usually a young child, escapes the attention of their parents and sneak through the rubber flaps into the baggage belt conveyor system. Apart from frightening the child the many moving parts and conveyor belts in the baggage distribution system can cause serious injuries.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820366_EN.png    

Thermal imaging cameras prevent fires at Korean coal power plant

To avoid the risk of spontaneous combustion in the coal conveyor system at the Dangjin Coal Fired Power Complex (DCFPC) in South Korea the owner of the plant, the Korea East-West Power Company (EWP), has installed a fire warning system based on thermal imaging cameras. By detecting a rise in temperature long before it rises to the point where the coal reaches combustion the thermal imaging cameras help ensure the plant safety and continuity of power production.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820334.png   

Thermal imaging warning system helps ensure the safety at Transpole

Dwindling fossil fuel reserves and rising fuel prices give plenty of cause to look for other types of fuel. That is why the Lille Métropole Communauté Urbaine and transport company Transpole decided to start using natural gas as a fuel. To that end natural gas is stored at the Transpole bus depot in Wattrelos, near the French Belgian border. But natural gas storage can be dangerous, for if a fire breaks out there is a very small but definite risk it might cause a devastating gas explosion.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820320.png  

Volcano research enhanced with FLIR thermal imaging cameras

Volcanoes are arguably the world's most impressive heat related phenomena. Volcanic processes are intriguing and potentially extremely destructive. It is therefore no wonder that researchers all over the world are studying the different aspects of volcanoes and volcanic activity.

Read Application Story           Download Application Story
 
inprotec.png 

FLIR thermal imaging cameras help to ensure consistent quality of FIAT cars

Cars need to be light to be efficient in their fuel use, but they also have to be strong. To achieve both of these goals modern car panels are made of a combination of a metal layer on top and a structural adhesive layer underneath. These layers are glued together using induction.

Read Application Story           Download Application Story
 
T820342_3D.png

100% quality control of resistors with FLIR thermal imaging camera

Cutting down failure rates of electronic components is essential for companies that want to supply a perfect product to their customers. The only way to ensure this is by checking each individual component to provide 100% quality control. This requirement was addressed by Isabellenhütte - a manufacturer of resistance alloys for thermocouples, alloys for extension leads and passive components used in the automotive industry - by using a thermal imaging camera system from FLIR Systems.

Read Application Story           Download Application Story 
 
T820341_3D.png

Automatic health check in dairy farms using FLIR thermal imaging cameras

Modern farms increasingly resemble factories in their makeup as they become more and more industrialized. The present day farmer spends less time performing menial tasks and more time behind the computer.

Read Application Story            Download Application Story 
 
 Electronic_substation_3d_Small

Thermal imaging cameras for substation monitoring

Electric power utilities are faced with an aging infrastructure, increasing risk of blackouts and brownouts. A brownout is a drop in voltage in an electrical power supply, so named because it typically causes lights to dim. Utilities also face costly unplanned maintenance and rising costs.

Read Application Story           Download Application Story 
 
 Erdinger_3d_Small

Thanks to thermal imaging "Erdinger Weissbräu" kegs contain beer!

A FLIR Systems infrared camera watches over the bottling of the world-famous Erdinger
wheat beer.

Read Application Story           Download Application Story
 
 Flare_3d_Small

Thermal imaging cameras for flare monitoring

Flare stacks are used in many industries to burn off unwanted waste gas byproducts, or flammable gasses released by pressure relief valves during unplanned over-pressuring of plant equipment.

Read Application Story           Download Application Story 
 
 Food_3d_Small

Thermal imaging cameras in the food industry

In the food industry, it's essential to carefully control the temperature of perishable goods throughout production, transportation, storage, and sales. Repeated warnings about illnesses due to tainted and improperly cooked foods highlight the need for tighter process control.

Read Application Story           Download Application Story
 
 Ford_3d_Small

Ford Genk

Automatic quality controls with FLIR A320 ensure that the cars produced at Ford Genk work perfectly. FLIR A-Series thermal imaging cameras: accurate, reliable and maintenance free.

Read Application Story           Download Application Story
 
 Nastup_3d_Small

Thermal imaging camera keeps fire risk under control in coal pile storage site

Coal storage in large coal piles brings with it the risk of spontaneous fires. As always, prevention is better than cure. A thermal imaging camera from FLIR Systems helps to ensure safety at the Nástup Mines Cooperation in Tusimice, Czech Republic. The system provides a cost-effective solution for continuous, remote monitoring of temperatures in the coal piles.

Read Application Story           Download Application Story

 

MUT_3d_Small

Fire prevention and fire detection in solid waste bunkers

Solid waste management is a crucial sector in our consumer society. It is a USD 43- billion-
industry and growing as more regions experience positive economic growth and prosperity and consequently produce more household waste.

Read Application Story           Download Application Story
 
 Steel_3d_Small

Mill ladle refractory monitoring

Steel mill ladles have limited lives. As their refractory linings wear or develop breaks due to shock, the outer part of a ladle can be exposed to excessive temperatures. If not caught in time, the result can be ladle disintegration and a molten metal breakout, threatening the lives of workers and destroying equipment.

Read Application Story            Download Application Story
 
 SCNF_3d_Small

French national railways use thermography

The French national railway company intensively uses thermography to keep its extensive
power supply and signalization operations running. SNCF is now also testing the potential of
thermography to inspect its more than 20.000 km overhead wires with a FLIR Systems camera mounted on a test wagon.

Read Application Story            Download Application Story 

 
 Warehouse_3d_Small

Thermal imaging cameras for warehouse asset protection

Worldwide, warehouses are stocked with highly valuable goods. Protecting these goods against theft is of the utmost importance. But theft is not the only danger. An even greater danger is fire.

Read Application Story            Download Application Story  
 
 Vesuvius_3d_Small

Thermography optimizes steel flow of ladle systems

The Vesuvius Group develops, manufactures and markets high performance specialty ceramics, refractory products and flow control systems for the iron and steel, non-ferrous metal and glass manufacturing industries.

Read Application Story            Download Application Story 
 

Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!