Примеры применения FLIR - транспорт

Мы регулярно публикуем материалы о том, какие новые решения с использованием тепловизионных камер FLIR применяют наши клиенты. 
 
BMW_A_3d_Small

BMW устанавливает тепловизионные камеры на свои автомобили.

Bayerische Motoren Werke является одним из самых престижных автопроизводителей в мире. Автомобили этой марки отличаются роскошью, высочайшим качеством, безопасностью, экологической чистотой и самым современным техническим оснащением.

Читайте информацию о применении продукции          

Скачивайте информацию о применении продукции
 
 KPsports_3d_Small

Установка PathFindIR® на Porsche Cayenne. Улучшение видимости для водителя в ночное время.

Основанная в 1997 году, Kit Personalización Sport, S.L, более известная как KP Sport, является интегратором систем, устанавливаемых после продажи автомобилей. GPS системы, утонченные и изысканные аудио системы, мультимедийные системы и масса другой специальной аппаратуры, KP Sport может незаметно для пользователя буквально вживить в любой автомобиль.

Читайте информацию о применении продукции          

Скачивайте информацию о применении продукции
 
Rosenbauer_3d_Small

Rosenbauer использует тепловизионные камеры FLIR для своих пожарных машин нового поколения.

Пожарные службы всего мира осознали огромные возможности, которые предоставляют тепловизионные камеры в деле пожаротушения. Позволяя видеть в темноте и условиях задымленности, тепловизионные камеры являются бесценным инструментом для пожарных бригад.

Читайте информацию о применении продукции          

Скачивайте информацию о применении продукции
 
See_3d_Small

Видеть, оставаясь незамеченным.

Тепловидение в помощь водителям специальной техники: улучшение видимости и ситуационной информированности. Видеть, оставаясь незамеченным, - зачастую это является основным требованием для военной техники во время выполнения специальных заданий.

Читайте информацию о применении продукции          

Скачивайте информацию о применении продукции
   
   

Обращайтесь в компанию FLIR, если Вас интересует ассортимент продукции, сферы применения, а также если у вас есть какие-либо другие вопросы!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
  police.png     

Dutch police uses FLIR thermal imaging cameras to spot criminals

Throughout history criminals have used the cover of night to commit crimes like burglary undetected. Today most acts of burglary still take place at night. To aid in detection of suspects the Dutch police department of Zaanstreek-Waterland deploys a new tool: thermal imaging cameras from FLIR Systems. "It really is a great tool for nighttime crime fighting", explains Vincent Bodifee, project leader traffic crime of the Zaanstreek-Waterland police department.

Read Application Story           Download Application Story
 
  AS_0020.png    

Avoiding accidents with mining vehicles

South Africa is a world renowned leader in the mining industry. Not only is it famous for its mineral resources, which account for a significant proportion of world production, but the country's wealth has been built as a direct result of it's vast mineral resources. Approximately 90% of the planets platinum resources, 80% of it's manganese, 73% of it's chrome, 45% of it's vanadium and 41% of it's gold resources are produced in South Africa. The only exceptions to SA's bounty are crude oil and bauxite.

Read Application Story           Download Application Story
 
  conquer.png  

Thermal imaging, A technology ready to further conquer the world

We are living in a day and age where new technologies are brought to market faster than ever before. One technological breakthrough is often quickly leading to another. A new technology is often introduced even before people can familiarize themselves with the previous one. New products, based on these new technologies, are being launched continuously.

Read Application Story           Download Application Story
 
  Emerging_IR 3D small.png 

Emerging applications for miniature thermal imaging cameras

The use of thermal imaging technology and the public's awareness of its capabilities has increased dramatically in the last decade. Thermal imaging used to be a very expensive technology for military users only. Today, more and more people are discovering the technology and the benefits it has to offer. Thermal imaging cameras produce a clear image in the darkest of nights, in light fog and smoke and in the most diverse weather conditions.

Read Application Story           Download Application Story
 
Traffic_A_3d_Small.png  

FLIR thermal imaging cameras for 24/7 traffic monitoring and roadway surveillance

As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day.

Read Application Story           Download Application Story
 
Motorcycle_3d_Small

Thermal imaging makes night-time driving safer for motorcyclists

In recent years, thermal imaging cameras like the FLIR Systems PathFindIR are also being integrated in cars for driver vision enhancement. But what about motorcycles? Can the same technology be used to make driving at night safer for bickers as well? This article describes how a FLIR Systems thermal imaging camera was seamlessly installed on a BMW R1150 GS.

Read Application Story           Download Application Story

 
Orgaworld_3d_Small

FLIR Systems PathFindIR® improves safety and process control.

The FLIR Systems PathFindIR is being widely used for driver vision enhancement. But the
PathFindIR does not only produce a crisp image in the darkest of nights. It can also see through fog and smoke. Being a thermal imaging camera it also clearly distincts hot and cold areas. Exactly these qualities make the PathFindIR a great tool for Orgaworld.

Read Application Story           Download Application Story

 
Stoof_3d_Small

Extra protection for armored cars when driving at night.

Today, Stoof International is located in Borkheide on the outskirts of the German capital, Berlin. Led by Mr. Fred Stoof, Managing Director, Stoof International is a worldwide-recognized leader in armored-vehicle production.

Read Application Story           Download Application Story
 
Trucks_3d_Small

Trucks and buses can avoid deadly accidents

Road traffic has increased tremendously the last couple of years. More and more passenger cars are overwhelming our roads but also more trucks and buses are used. Large trucks play a critical role in many economies and their numbers are likely to increase even more in the coming years. Bus travel, both for short and long distances, is also increasing drastically.

Read Application Story           Download Application Story

 
 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!