FLIR Press center |
||||
|
FLIR объявляет о производстве новых компактных версий серии D
Тепловизоры FLIR серии D обеспечивают прецизионное управление углами поворота и наклона камеры, сканирование пространства по заданной программе, а также совместную работу с радаром. Полностью готовые к работе в сетях IP/TCP, системы серии D включают как тепловизор, так и видеокамеру, что делает их идеальной заменой купольным ТВ камерам день/ночь. Мультисенсорные камеры FLIR серии D создают четкие изображения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR FC-Series S
Thermal imaging cameras are finding their way into more and more security installations. No other technology than thermal imaging let’s you see intruders in total darkness, in practically all weather conditions. No other technology offers you a longer range performance than thermal imaging. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR System выпускает на рынок серию MD
Поскольку навигация имеет особые требования к безопасности, мало кто станет спорить, является ли термография обязательной для морских судов. Тем не менее, даже понимая выгоду использования данной технологии, многие владельцы судов считают тепловидение предметом роскоши по причине ее стоимости. FLIR Systems собирается изменить такое положение дел, и выпускает на рынок новые камеры серии MD. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR запускает серию MLS
Серия MLS – это портативные ударостойкие тепловизионные камеры, которые обеспечивают четкое ИК-изображение даже в самую темную ночь. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR представляет серии MU и MV
Тепловизионные камеры прочно заняли постоянное место на многих судах. Капитаны как яхт, так и коммерческих судов открыли для себя преимущества тепловидения и используют его в своей работе. В отличие от систем ночного видения других типов, которым для создания изображения требуется минимальное освещение, тепловизионные системы не требуют никакого света вообще. Они прекрасно подходят для наблюдения судоходных знаков, движения по судовому ходу, просмотра открытых участков суши, поиска свай и опор мостов, а также мусора, представляющих опасность скал, других судов и вообще любых других опасных плавающих объектов. Возможно их использование и для других задач, например для поиска выпавших за борт людей или просто поиска всевозможных опасных объектов на большом удалении. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет промо-акцию на тепловизоры FLIR серии i и FLIR серии E
Компания FLIR делает выгодные предложения всем, кто решит заменить свой пирометр и купить тепловизионную камеру FLIR серии i или FLIR серии E до конца июня 2013 года Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет промо-акцию на тепловизоры FLIR серии i и FLIR серии Ebx
Компания FLIR делает выгодные предложения всем, кто решит заменить свой пирометр и купить тепловизионную камеру FLIR серии i или FLIR серии Ebx до конца июня 2013 года Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems запускает программу TRADE-IN по обмену портативных тепловизоров для задач противопожарной безопасности
Программа FLIR TRADE-IN применима ко всем маркам тепловизионных пожарных камер независимо от срока службы. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems запускает серию K
Тепловидение способно кардинально помочь в пожаротушении. Тепловизионные камеры не только обеспечивают четкое изображение в самую темную ночь, они могут видеть сквозь дым. Это помогает пожарным находить жертв в задымленных помещениях. Также они позволяют находить дорогу в усиливающемся дыму во время тушения, и там, где огонь потушен, но еще остается дым. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems представляет компактные тепловизоры для автоматизации/контроля производственных процессов.Тепловизионные камеры используются во всем мире в самых различных отраслях промышленности для мониторинга непрерывных технологических процессов. Термография позволяет легко получать информацию о качестве изделий и / или эффективности процесса производства, что затруднительно с использованием традиционно используемого оборудования, такого, как термопары или камеры видимого диапазона. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
Пакетные предложения SC650 и SC450 для НИОКР от FLIR Systems
Тепловизионные камеры стали распространенными приборами для прикладных и фундаментальных научных исследований и разработок. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
Компания FLIR Systems делает выгодные пакетные предложения SC35, SC15 и SC5 для НИОКР
Тепловизионные камеры используются для решения самых разных исследовательских задач. Еще вчера тепловизор был привилегией крупных исследовательских подразделений, сегодня же тепловидение становится доступным для всех. Выгодные пакетные предложения SC35/SC15/SC5, разработаны компанией FLIR Systems для того, чтобы каждый исследователь мог использовать преимущества термографии в своей работе. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет о новой гарантийной политике
Расширенная гарантия на тепловизор и 10 лет гарантии на неохлаждаемый детектор для стационарных тепловизионных камер, приобретаемых для систем безопасности. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR выпускает новую серию LS: Сверхкомпактные портативные тепловизоры
С новым тепловизором FLIR серии LS каждый работник органов правопорядка сможет отлично видеть в кромешной тьме. С этим прибором сотрудники полиции, охранники и все, кому необходимо видеть в темноте и при этом оставаться незамеченными, получат всю необходимую информацию для принятия критических решений, повысят эффективность работы и уровень личной безопасности. Прочитать пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
![]() |
FLIR делает уникальное предложение для специалистов по диагностическому обслуживанию
|
|||
![]() |
Пакетные предложения покупателям FLIR i7 и FLIR E60
Пользователи все чаще переходят с пирометра на тепловизор, когда им требуется решить задачу бесконтактного измерения температуры. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR security thermal imaging cameras announced as ONVIF conformant products
FLIR Systems markets a full range of thermal imaging cameras for the most demanding security applications. Thermal imaging cameras need no light whatsoever to operate. They are widely used by security professionals that want to secure a perimeter 24/7. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems thermal imaging cameras work together with Milestone Video Management Software (VMS)
Thermal imaging cameras need no light whatsoever to operate. They are widely used by security professionals that want to secure a perimeter 24/7. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR launches new version of FLIR Sensors Manager: FLIR Sensors Manager 2012
FLIR Systems Sensors Manager software is being used by numerous security professionals worldwide. It offers powerful and efficient management capabilities for any security installation with FLIR Systems thermal imaging cameras. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз/span |
|||
|
FLIR Systems launches thermal imaging camera for traffic monitoring applications: FLIR FC-Series T
As the amount of cars on our roads is perpetually increasing, the demand for accurate traffic monitoring and roadway surveillance systems is rising correspondingly. Such systems need to operate 24/7, without pause. CCTV cameras are often used for this purpose, but these cameras have severe limitations when it comes to nighttime operation. They are also subject to many limiting factors during the day. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems launches thermal imaging camera for early fire prevention applications: FLIR FC-Series FDetecting areas that can lead to a fire in a very early stage is extremely important. Thermal imaging cameras can prevent spontaneous fires by identifying fire pockets in an early stage so that a fire alarm can be triggered. Spontaneous self combustion of for example coal or waste piles can generate fires that are putting lives and valuable assets at risk. Also the inclusion of highly combustible objects in warehouses is a fire hazard. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems launches A f- and A pt-Series
lthough most of the thermal imaging cameras that are being used in a Security & Surveillance environment do not need to measure temperatures there are some cases in which the ability to measure temperature offers advantages. Definitely when Security & Surveillance needs to be combined with temperature monitoring of critical installations. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
![]()
|
Компания FLIR Systems представляет функцию получения многоспектральных динамических изображений (Multi Spectral Dynamic Imaging, MSX)
Компания FLIR Systems представляет высокотехнологичную функцию получения многоспектральных динамических изображений (MSX), которая обеспечивает невероятную детализацию и улучшенную текстуру термических снимков. Она дает возможность выявлять больше аномалий и проводить более подробный анализ, чем прежде, а также делать заключения за доли секунды. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
Компания FLIR Systems выпускает на рынок камеры FLIR серии T400
Компания FLIR Systems стремится сделать тепловидение более привлекательным как для опытных, так и для начинающих пользователей. Именно поэтому она выпускает на рынок камеры FLIR серии T400. Опытные пользователи тепловизионных камер, такие как поставщики услуг, а также руководители работ по техническому обслуживанию на промышленных и коммунальных предприятиях, предъявляют к ним повышенные требования. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
Компания FLIR Systems выпускает на рынок камеры FLIR серии T400bx
Компания FLIR Systems стремится сделать тепловидение более привлекательным как для опытных, так и для начинающих пользователей. Именно поэтому она выпускает на рынок камеры FLIR серии T400bx. Опытные пользователи тепловизионных камер, такие как поставщики услуг и строительные инспекторы, предъявляют к ним повышенные требования. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems выпускает на рынок модель FLIR T600
Компания FLIR Systems стремится сделать технологию тепловидения еще более доступной и привлекательной для специалистов. Тепловизионные камеры FLIR T620/T640 появились на рынке в 2011 г. Эта серия камер предназначена для специалистов, которым необходимы высокая эффективность и новейшие технологии, и отмечена наградами нескольких журналов и организаций. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR выпускает на рынок новую тепловизионную камеру и модернизирует успешную линейку FLIR T620bx/ FLIR T640bx
Компания FLIR Systems стремится сделать технологию тепловидения еще более доступной и привлекательной для специалистов. Тепловизионные камеры FLIR T620bx/T640bx появились на рынке в 2011 г. Эта серия камер предназначена для специалистов, которым необходимы высокая эффективность и новейшие технологии, и отмечена наградами нескольких журналов и организаций. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems launches FLIR GF304
The FLIR GF304 is a gas imaging camera which was especially developed for the detection of refrigerant gases without the need to shut down the operation. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет о новых FLIR серии i (PM)
Компания FLIR Systems стремится донести преимущества тепловизионных камер до как можно более широкого круга пользователей. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет о новых FLIR серии i (BLD)Компания FLIR Systems стремится донести преимущества тепловизионных камер до как можно более широкого круга пользователей. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
![]() |
FLIR Systems объявляет о новой камере FLIR E30
После успешного дебюта камер FLIR серии E в 2011 году компания FLIR Systems решила выпустить усовершенствованную версию самой простой модели этой линейки, FLIR E30. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems объявляет о новой камере — FLIR E30bxПосле успешного дебюта камер FLIR серии Ebx в 2011 году компания FLIR Systems решила выпустить усовершенствованную версию самой простой модели этой линейки, FLIR E30bx. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR introduces FLIR ResearchIR
FLIR Systems not only produces the best thermal imaging camera systems, FLIR also wants users of thermal imaging systems to work more efficiently and productively. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
|
FLIR Systems launches FLIR SC8000 / SC6000 Series
As from today, R&D and Science professionals can see the world of thermal imaging in HD. High quality thermal images of 1280 x 1024 pixels will reveal the smallest thermal anomalies and allow to see the smallest of details. Читайте пресс-релиз Скачать пресс-релиз |
|||
| Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries! | ||||