Примеры применения FLIR - НИОКР

Мы регулярно публикуем материалы о том, какие новые решения с использованием тепловизионных камеры FLIR применяют наши клиенты. 
 
ATS_3d_Small

FLIR Advanced Thermal Solutions

Сегодня, по мере того как все больше людей открывают для себя потенциал этой мощной технологии, сфера применения тепловизионных камер также постоянно расширяется. Тепловизионные камеры компании FLIR играют важнейшую роль в деятельности целого ряда промышленных, торговых и правительственных организаций в более чем 60 странах мира.


Читайте информацию о применении продукции           

Скачивайте информацию о применении продукции
 
Carbonbikes_3d_Small

Тепловизионные камеры FLIR помогают выявлять дефекты велосипедных рам

Велосипедные рамы, армированные графитовым волокном, проверяют с помощью импульсной термографии.

Современные велосипедные рамы изготовлены из карбона  — исключительно легкого и прочного материала. Но при возникновении неисправности его реакция отличается от реакции металлических рам. При сильном воздействии карбон не сгибается, а разрушается. При этом велосипедисты подвергаются опасности: неисправности могут привести к травмам и даже смерти.

 

Читайте информацию о применении продукции 

 

Скачивайте информацию о применении продукции

 
   

Обращайтесь в компанию FLIR, если Вас интересует ассортимент продукции, сферы применения, а также если у вас есть какие-либо другие вопросы!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
   
T820502

Students use thermal imaging for developing Solar Car

Every other year since 1987, teams from all over the world are participating at the World Solar Challenge in Australia. In a friendly competition the teams depart Darwin with their own designed and build solar cars aiming to be the first to arrive in Adelaide, about
3,000 km to the south.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820493   

Thermal imaging showcases a colourful approach to learning at Scitech in Western Australia

Scitech is an award-winning, hands-on science centre based in Perth. As Western Australia's leading science education centre it offers engaging and interactive science experiences for visitors of all ages. Scitech presents exhibitions, programs and services that are designed to increase interest and participation in science and technology. Through over 100 hands-on, captivating exhibits and by encouraging visitors to touch, twist, turn, question and explore, Scitech makes science an inspiring and exciting experience.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820446.png  

BAM ensures safe oxygen cylinder filling with FLIR thermal imaging camera

We all breathe oxygen. Without it life as we know it would not be possible. But oxygen, especially when pressurized, can be extremely dangerous. It is highly reactive and can form chemical bonds with almost all other elements. Pressurized oxygen is used in chemical plants and iron ore smelting, but also in hospitals and for scuba diving. To ensure user safety all equipment and components that come into contact with pressurized oxygen therefore need to be thoroughly tested. This is the task of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Berlin, Germany, working group ‘Safe Handling of Oxygen’.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820447.png  

Thermal imaging camera helps improve hypersonic aerodynamic designs

For the purpose of space exploration and aircraft technologies, researchers have explored travelling at hypersonic speeds, which entails attaining speeds over Mach 5, more than five times the speed of sound. This puts a huge strain on the aerodynamic and thermal designs of vessels and components. To test components and their capability to withstand airflows at such velocities, the University of Manchester in the United Kingdom combines their hypersonic wind tunnel with a thermal imaging camera from FLIR Systems.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820381_EN.png  

Non-contact sociologic research with ­thermal imaging cameras

Researchers that want to study neurovascular elements of human social interaction are often confronted with the limitations of commonly used methods in neuroscience. They often involve the application of electrodes or other contact measurement instruments on the skin of the test subjects, which interferes with spontaneous behavior. Non-contact methods, such as functional magnetic resonance imaging, involve subjecting test subjects to active radiation and require the test subjects to remain still for extended periods of time.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820381_EN.png  

Nordic district heating networks monitored from the sky with thermal imaging

District heating is a system for distributing heat generated in a centralized location for residential and commercial heating. Hot water or steam is distributed to households and companies through an underground network of pipes. District heating can potentially help to reduce a city's carbon footprint by increasing the efficiency of heating systems throughout the entire city. According to some researchers district heating is the cheapest method for a city to cut on carbon emissions.


Read Application Story             Download Application Story


 
T820365_EN.png 

Thermal imaging cameras help preserve Italy’s cultural heritage

Historical architecture is an important part of Italy’s cultural heritage, so good maintenance of these buildings is crucial for their preservation. No-one would want the Cathedral of Gravina in Puglia to deteriorate into a ruin, for instance. That is why the Altamura, Italy, based survey company IR HotSpot investigates historical buildings with a FLIR thermal imaging camera, looking for water damage and other building defects.


Read Application Story             Download Application Story


 
 
 T820326.png  

Thermal imaging camera helps develop new cryogenic fuel tank design

Fuel is a crucial part of space technology, it is necessary to propel the spacecraft but adding more fuel makes the spacecraft heavier and therefore less economic in its propulsion. Spacecraft designers continually face this dilemma. One of the best solutions current technology has to offer is the use of cryogenic fuel, due to its excellent energy to mass ratio.

Read Application Story            Download Application Story
 
 Dassault_3d_Small.png 

FLIR thermal imaging camera allows evaluation of laminar designs

Air flowing across an airplane's wings will provide the lift that is essential for flight, but it also causes friction and drag, which slows down the aircraft and causes inefficient propulsion. Laminar air flow along an airplane's wings can theoretically greatly reduce drag, improving the airplane's efficiency.

Read Application Story            Download Application Story
 
 Adidas_3d_Small

Adidas, improving the comfort of athletes worldwide

Satisfying professional athletes is not an easy job. They demand the best quality equipment available on the market in order to perform at their best. But also the recreational sportsmen and woman insist on having excellent material. A FLIR Systems infrared camera,
the ThermaCAM™ SC 3000, helps them to achieve this goal.

Read Application Story            Download Application Story
 
 Ancona_3d_Small

Ancona uses FLIR Systems ThermaCAM™ SC 3000 for research.

Universities are using infrared thermography to do both fundamental and applied research. A perfect example is the research that professor Ricci and Prof. Cesini are conducting at the university of Ancona in Italy.

Read Application Story            Download Application Story
 
 Ancona2_3d_Small

FLIR Systems infrared camera at the university of Ancona

Infrared thermography is a non-contact and non-invasive temperature measurement technique. It requires a very short experimental set-up and gives excellent results. These are some of the reasons why the University of Ancona is using a FLIR Systems ThermaCAM™ in its research programs.

Read Application Story            Download Application Story

 
 Billiard_3d_Small

ThermaCAM™ shows hidden billiards physics

Mozart, Einstein, kings and emperors, nobles and commons adored it. The earliest mentioning of billiards dates from the 15th century. Since then, the game has developed into local variations: billard, snooker, pool, carambol, pyramid, to mention just a few.

Read Application Story            Download Application Story

 
 Champagne_3d_Small

Thermography shows why champagne should be poured differently

The university's most recent discovery is that the way champagne is currently poured, causes loss of aroma and thus of taste. The researchers claim that champagne should be served like beer. Thermographic cameras have played a vital part in this recent discovery. 


Read Application Story            Download Application Story

 
 JohnDeere_3d_Small

John Deere, use FLIR Systems ThermaCAM™ infrared camera to optimize its tractors

Tractors are one of the most known manufacturing core businesses of John Deere. Their reliability depend on the quality and versatility of the latter's engines, which have to perform in harsh, dusty and muddy working environments and deal with vast temperature differences. They have to pass severe acceptance tests.


Read Application Story            Download Application Story


 
 NASA_3d_Small

FLIR Systems assists NASA in improving safety in space

The NASA Langley Research Center has chosen the FLIR Systems ThermaCAM™ S65 as the preferred infrared camera system for its current shuttle and International Space Station programs.

Read Application Story            Download Application Story


 
 Riso_3d_Small

FLIR SC7600 used for biomass power plants inspection and optimization

Thw research at Risø DTU is performed within several research divisions (biosystems, fuel cells, materials, radiation, systems analysis, wind energy, plasma physics and solar energy). Among the on-going research themes, biomass combustion is making large use of infrared imaging technology for about eleven years


Read Application Story            Download Application Story

 
 Superframing_3d_Small

The Art of FLIR Superframing

What is a good thermal image? It is an image which presents a high contrast, while showing the smallest temperature differences. Thermal imaging cameras are able to do that, but within a defined temperature range.


Read Application Story            Download Application Story

 

 
 Volcano_3d_Small

FLIR Systems cameras used to monitor active volcanoes

If an infrared camera is the instrument to detect and measure hot spots, it must be the perfect tool to survey the biggest and most impressive hot spots on earth: volcanoes.

Read Application Story            Download Application Story

 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!