Примеры применения FLIR - солнечные панели

Мы регулярно публикуем материалы о том, какие новые решения с использованием тепловизионных камеры FLIR применяют наши клиенты. 
 
Ikaros_3d_Small

Компания Ikaros Solar применяет тепловизионные камеры FLIR для мониторинга установленных солнечных панелей

Все больше специалистов в области солнечных модулей начинают использовать тепловизионные камеры в качестве инструмента для проверки солнечных панелей. Одним из предприятий, применяющих тепловизионные камеры для этой цели, является компания Ikaros Solar в Шотене, Бельгия.


Читайте информацию о применении продукции 

 

Скачивайте информацию о применении продукции

 
Solonsolar_3d_Small

Тепловизионные камеры FLIR помогают обеспечить безупречное качество работы солнечных модулей SOLON

Тепловизионные камеры FLIR помогают обеспечить безупречное качество работы солнечных модулей SOLON.


Читайте информацию о применении продукции 

 

Скачивайте информацию о применении продукции

 
   

Обращайтесь в компанию FLIR, если Вас интересует ассортимент продукции, сферы применения, а также если у вас есть какие-либо другие вопросы!

 
Seperator
 
The following application stories are currently only available in English
 
puffpuff  

Thermal imaging inspections of roof-mounted solar panels FLIR T640 mounted on retractable pole allows to inspect hard to reach areas

As solar panels are becoming increasingly affordable, and therefore increasingly profitable, many residential homes have been fitted with solar panels in recent years. Mounting solar panels on the roof has advantages in avoiding shadows and maximizing the amount of sunlight that falls upon them, but there’s a downside as well. The high location makes it difficult to reach for thermal imaging maintenance inspections. One company came up with a creative solution to this problem: mounting the camera on a retractable mast.


Read Application Story            Download Application Story


   
 
Solar

Inspecting roof mounted solar panels with thermal imaging

The sales of solar panels are soaring, which helps to reduce CO2 emissions at electricity plants. Over time solar panels may develop defects which can be easily fixed if detected on time, but can cause a severe drop in energy production and in some cases even start a fire if left unchecked. That is why more and more solar panel installers cooperate with experienced thermographers that offer regular thermal imaging inspections to ensure the safety and effective deployment of solar systems.


Read Application Story            Download Application Story


 
Solartech_3d_Small

Thermal imaging cameras: fast and reliable for testing solar panels

The use of thermal imaging cameras for solar panel evaluation offers several advantages. Anomalies can clearly be seen on a crisp thermal image and - unlike most other methods - thermal cameras can be used to scan installed solar panels during normal operation. Finally, thermal cameras also allow to scan large areas within a short time frame.


Read Application Story            Download Application Story

 

 
Stiens_3d_Small

Solartechnik Stiens uses FLIR thermal imaging cameras

Many people look to the sun for a renewable power source. To make sure that the solar panels they deliver perform well, Solartechnik Stiens uses a thermal imaging camera from FLIR to look for flaws.


Read Application Story            Download Application Story

 
Contact FLIR with your questions about product lines, applications or any other inquiries!