Info Icon 問い合わせ 

ガス漏れ検出

 

多くの工業用ガスや化合物は肉眼では見ることができません。しかし企業はこういったガスや化合物を日々輸送し、別のものへと加工しています。

 

フリアーシステムズのガス漏れ検知用赤外線カメラGasFindIRは広い範囲、また接触計測ツールでは届きにくい場所でも短時間で検査できるので、従来の検知器に比べ多くのメリットを提供します。漏れの状態は熱画像の中で煙柱として表示されます。安全距離を保った場所から漏れを発見した後でTVAを用いて濃度を定量化できます。


Refineries

石油化学施設・精錬所

世界の石油会社やガス会社では、赤外線カメラの利用が常識化しています。赤外線カメラの利用は、揮発性有機化合物(VOC)の排出源を特定し、手遅れになる前に漏れを生じている部分を修理することを可能にします。

より詳しい情報はこちらから

SF6

SF6ガス検知

独自の技術を用いたフリアーシステムズのGasFindIR-LWは、公益事業の六フッ化硫黄(SF6)の排出をいっそう低減するために作られた唯一の赤外線カメラです。これからの世代のために、今、環境を守らなければなりません。
より詳しい情報はこちらから

Extraction

石油・ガス

石油・ガス業界は、サーモグラフィを利用して損失が大きく危険な石油やガスの放出を防いでいます。赤外線カメラを使えば、障害が発生して供給に影響が生じる前にガス漏れ箇所を特定できます。
より詳しい情報はこちらから

GasImaging Storage Tank

空気品質の保証-環境対策

空気品質の保証、すなわち化学物質を除去するための内部システムが正しく機能していることを保証するため、環境に関する法規則に応じてGasFindIRが使用されています。他の方法では見逃される恐れのある何十種類もの揮発性有機化合物を検出します。
より詳しい情報はこちらから

municipal

都市ガス

都市ガスは、世界中の家庭、商業施設、工業施設に供給されています。ガスは非常に爆発性が高いので、ガス漏れは甚大な被害を招く恐れがあります。
より詳しい情報はこちらから

GAS-DETECTION-Service-Companies.jpg

ガス漏れ検知

ガス漏れ検出を手掛ける保守保全担当者にとって、赤外線サーモグラフィという技術に勝る方法はありません。
より詳しい情報はこちらから


 

ガス漏れ検出に最適な製品:

 

 

お問い合わせ

contact 

製品およびサービスに関するお問い合わせは、電話03-6277-5681もしくは本WEB上のお問い合わせにて承ります。その他、FLIR販売・サービス拠点についてはSales Mapをご確認ください。

 

  © 2010 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.