Imágenes Térmicas para Usos Médicos y Procedimientos Veterinarios

 

La termografía médica es una técnica de diagnóstico precisa, cuantificable, sin contacto y no invasiva que permite al examinador visualizar y cuantificar cambios en la temperatura de la superficie de la piel con el uso de cámaras infrarrojas de alto desempeño.

 

Las cámaras térmicas FLIR son la alternativa principal en la medicina clínica, veterinaria e investigadora, que se ha comprobado ser altamente precisa, confiable y fácil de usar.

 


Medical


Usos Médicos

La termografía infrarroja se basa en un análisis con cámaras infrarrojas de alto desempeño de las temperaturas de la superficie de la piel como un reflejo normal y anormal de la fisiología humana. La cámara genera imágenes con información térmica en tiempo real y, en una fracción de segundo, una amplia área del cuerpo humano se proyecta en la cámara, y así, las reacciones dinámicas a los estímulos se documentan con facilidad.
Conozca más

Veterinarian

Procedimientos Veterinarios

El cuerpo de un animal genera calor para sobrevivir. Dicho calor fluctúa a través del cuerpo según el torrente sanguíneo, y este se regula, a cierto grado, según sea necesario. Por ejemplo, los tejidos dañados necesitan mayor torrente sanguíneo para la creación de células sanas y así recuperarse. El reconocimiento natural del cuerpo de la lesión y el aumento subsecuente del torrente sanguíneo ocurren, incluso, antes de que el animal presente señal de dolor (cojera, por ejemplo).
Conozca más

 

  

Cámaras Recomendadas para Usos Médicos 

 

Procedimientos Veterinarios: 

 

Donde Comprar


Contacto

Llame al +55 15 3238 8070 ó llene nuestra sencilla solicitud y nosotros le contactaremos.