Imaging termico per la ricerca accademica e l'istruzione

 

Le termocamere a infrarossi FLIR sono utilizzate nei laboratori universitari in cui viene fatta ricerca applicata e accademica di altissimo livello in numerosissime discipline. Sono impiegate anche dai docenti universitari come supporto pratico per le lezioni.

Misurazione dei meccanismi di scambio termico

Immagine nello spettro dell'infrarosso e in quello del visibile della temperatura dei componenti all'interno della struttura del reattore a fusione Tokamak, Joint European Torus (JET) (Culham, Regno Unito), Copyright CEA/IRFM-JET/EFDA

 

Le termocamere a infrarossi FLIR consentono di effettuare accurate misurazioni della temperatura senza contatto su un'ampia tipologia di oggetti. Sono utilizzate in qualsiasi situazione caratterizzata da un meccanismo di scambio termico, conduttivo, convettivo o radiativo, per eseguire valutazioni quantitative e/o qualitative su progetti di ricerca che spaziano dalla dinamica dei flussi rotazionali al comportamento termo-meccanico di strutture composite.

 

Grazie all'eccellente presentazione visiva dell'energia termica e della temperatura, le termocamere IR stimolano incredibilmente il processo di apprendimento. Il loro impiego è limitato solo dall'immaginazione del docente.

 


 
 

 

Termocamere ad infrarossi consigliate per applicazioni di Ricerca & Sviluppo:

 

 

Come acquistare

contact 

Contatta la sede FLIR al numero telefonico +39 0299451001 o compila il modulo di richiesta e sarai ricontattato al più presto.

 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.