Les caméras FLIR aident à sauver des vies dans les eaux norvégiennes

« Toutes les équipes de recherche et sauvetage du monde devraient avoir ces caméras FLIR »

Tout marin ayant navigué de nuit sait que voir dans l'obscurité est un enjeu crucial, mais pour la société norvégienne de sauvetage en mer (NSSR), cela peut être littéralement une question de vie ou de mort.

Durant l'hiver, les régions arctiques de la Norvège sont plongées dans une obscurité continue pendant plusieurs mois, ce qui constitue une difficulté sérieuse pour le personnel de la NSSR dans les situations d'urgence. Mais maintenant que des caméras FLIR ont été installées sur leurs navires, l'obscurité ne restreint plus l'efficacité des équipages NSSR, même lors de la longue nuit polaire. « Toutes les sociétés de recherche et sauvetage devraient équiper leurs navires de caméras FLIR », déclare Ronny Pedersen, inspecteur de la NSSR. « Je suis absolument certain qu'elles sauveront des vies humaines, c'est juste une question de temps ».

La NSSR a été fondée le 9 juillet 1891 avec un objectif clairement défini : sauver des vies en mer. Depuis ce jour, ses navires et équipages ont sauvé plus de 6200 personnes d'une mort certaine, et secouru plus de 500 000 personnes.

Équipages NSSR en situation d'urgence

Articles connexes