PFE社が、FLIR Thermal Studioを活用して設備の検査とレポート作成の時間を短縮


英国の検査専門会社PFE社は、FLIR Thermal Studioソフトウェアを使用して、現場の検査とレポート作成の時間を短縮し、顧客満足度を高めています。イングランド北西部のウォラシーに拠点を置くPFE社は、法人顧客や個人顧客に向けて様々な検査サービスを専門とする家族経営の企業です。顧客の信頼とリピートを得ることができるレポート作成を目指し、同社のエンジニアは、特に振動、バランシング、サーモグラフィの分野で最新の技術を活用しています。
PFE社は、機械、電気、プロセス関連の検査でサーモグラフィカメラを15年以上活用しています。同社が提供するさらに特殊なタイプの検査のひとつが、加熱炉の検査であり、FLIR Exxシリーズのガンタイプカメラを使用しています。

PFE社のエンジニアは、FLIR Exxシリーズのサーモグラフィカメラを活用して機械や電気の設備を検査しています。
PFE社が顧客に提供する最も明確な成果はレポートであり、常に高品質なレポートが求められています。このため、同社はFLIR Route Creator機能を備えたFLIR Thermal Studioソフトウェアを使用しています。PFE社の信頼性・機械工学エンジニアであるJake Ford氏は次のように述べています。「これまで現場の検査では、メモ用のノートや電子タブレットとサーモグラフィカメラの両方を手に持ち使用していました。サーモグラフィカメラでの画像撮影に加え、設備ごとに、数字やコメントをそれらに素早くメモしていました。この方法は、非実用的な上に、時間がかかります。FLIR Thermal Studioソフトウェアを導入したおかげで、検査時間を半分に短縮できました。」
PFE社のチームが特に評価しているのは、FLIR Thermal Studio上でユーザーが事前に計画した検査ルートを作成できるFLIR Route Creator機能です。FLIR Inspection Route機能に対応したフリアーシステムズのサーモグラフィカメラにこのルートをインポートすることで、カメラ本体で作業ルートを確認できます。このため、検査員はメモ等を持ち運ぶ必要がなくなり作業がしやすくなりました。また、広い場所や複数の場所の検査時にも、予め設定したルート通りに作業を進めるので、設備や検査エリアの見落としがなくなりました。
予め点検ルートを設定していても、PFE社のエンジニアが必ずしも同じ順番で作業を行うわけではありません。特定の設備を抜かして、別の時間に行き来する必要がある場合も多くあります。従来のメモに書き込む方法では、検査で設備を見落とすリスクが高くなります。Inspection Routeをカメラで起動していると、事前に計画したルートの進捗が表示されて、検査が必要な残りの設備がどれだけ残っているかがわかります。「これまで一般的な加熱炉の検査に約4時間かかっていましたが、今は2時間で簡単に完了できます。」とFord氏は説明します。

事前に設定したルートをThermal Studioで作成し、Inspection Routeソフトウェア搭載のカメラにインポートすることで、より多くの設備を、より短時間で効率的に検査することができます。
レポートの編集に必要な作業時間も大幅に削減されます。FLIR Thermal Studio上で、Route Creatorを使って撮影した画像ファイルを開くと、撮影画像は設備ごとに分かれているため、何を撮影したのか一目でわかります。
「これまでレポート作成作業では、スプレッドシートでの作業や赤外線画像と他のファイルの比較が必要でした。こうした作業は手間と時間がかかりミスが生じがちでした。Thermal Studioの活用により、レポート作成部分は、ミスが減り、スムーズに行えるようになりました。」と、Ford氏は説明します。FLIR Thermal Studioでは、複数枚の画像の後処理を一括で行えるため、解析にかける時間を大幅に削減できます。「特に加熱炉の検査では、後解析が必要となる場合が多くあります。撮影した加熱炉の中でも、すべてのホットスポットに問題があるわけではありません。このため、多くの場合、画像を処理して、注意が必要な箇所や注釈の記載を行う必要があります。Thermal Studioでは複数枚の画像をバッチ処理と呼ばれる一括処理で解析することができます。例えば、高画質の画像を得るために、(UltraMax)モードで画像を表示し、画像を回転させてその周囲に四角形を描画する作業などもワンクリックで行えるため、非常に重宝しています。FLIR Thermal Studioを使用する前は、個々の画像ごとにこうした作業が必要でした。FLIR Thermal Studioは私たちにとって、大幅に時間を節約してくれるツールなのです。」
また、顧客である一部の保険会社では、特に詳細な報告書を求められることがあります。こうした保険会社の年次報告書には、何百枚もの画像が含まれており、ページごとに各画像を掲載する必要があります。このような場合にも、複数枚の画像を一括処理できるバッチ処理は非常に役立ちました。

Flir Thermal Studio Pro
「企業として、時間を意識することは極めて重要です。顧客満足を第一に掲げる弊社にとって、すべての顧客に満足してもらうために効率的に時間を使うよう常に意識しています。また、高温の加熱炉の付近での作業時間は短いほど良いため、健康と安全性の観点からも重要です。さらに短い時間で作業を行えば、競合他社よりもコスト効率が良くなります。」と、Ford氏は説明します。
FLIR Thermal Studioの詳細についてはこちらをクリックしてください。