单手遏止能量损失:声波成像如何为制造商节省巨额资金


Teledyne FLIR状态监测专家团队负责人Federico de Lucia
成本增加正给企业带来巨大压力已是众所周知,而制造业正是受影响严重的行业之一。
由于许多能源密集型流程昼夜不停地运转,能源成本不断上涨,甚至连家喻户晓的品牌都可能蒙受损失——这还没考虑通货膨胀、劳动力短缺和材料成本不断攀升的影响。
制造商如何才能以清晰、可量化的方式应对这些不断上涨的成本?答案是利用声音的力量。
气体泄漏导致运营成本上升
根据英国压缩气体学会的数据,在工业领域,超过70%的公司使用压缩气体驱动自动化流程,为生产提供支持。事实上,在全欧所用能源中,有高达10%用于生产压缩气体,因此其在制造业中的重要性不容小觑。
因此,空气压缩机系统泄漏造成的能源损失的确会使企业损失不少利润,所以这一问题备受关注。
在机器的生命周期中,即使是最微小的气体泄漏也会导致机器的能源效率降低,必须消耗更多功率才能执行核心操作,当然,最终还可能导致部件故障和代价高昂的停机问题,使生产线逐渐瘫痪。
而利用声波成像技术,制造商就能以可测量的方式实时查明这些以往无法检测出的气体泄漏源。以下内容为FLIR Si124简介。

要想修复气体泄漏,必须先发现泄漏点,这一步最困难。在嘈杂的工业环境中,就连操作最熟练检查人员也很难做到这一点。在设备轰鸣的嘈杂环境中检测气体泄漏往往令人望而却步,但FLIR Si124完全可以胜任这一工作。
即使在嘈杂的环境中,这款新一代声波成像技术也能轻松检测出气体泄漏。它采用高规格的MEMS麦克风,能够快速发现气体泄漏,其2-65 kHz的带宽范围可确保检测的准确度,漏洞无论多小都能发现。这项先进技术能够过滤噪声,让您了解真实情况。
事实上,它检测气体泄漏的速度是传统方法的十倍。它一旦发现泄漏,就会立即指明其位置,以便开展必要的维护。
FLIR Si124使用实时数据预测气体泄漏的严重程度及漏洞将在指定时间段内造成的生产损失,让您清晰展示有用信息,轻松证明成本确实在增加。
FLIR Si124声波成像仪的另一项长处是采用了124个低噪声MEMS麦克风和800×480分辨率屏幕,可实时将声音可视化。
本质上,它能将泄漏的图像转换为周围环境的视频,确保操作人员能够准确定位问题。这样他们就能在必要的地方准确进行修理,直接从源头上解决问题。值得一提的是,基于AI的自动故障严重程度评估功能还有助于确定改善的优先次序,从最严重的问题入手,减少经济和能源损失。
对于压缩气体工具和气动机器泄漏造成的能源浪费,问题不是“是否”发生,而是“何时”发生。
不存在万无一失的设施,即使是精心维护下的自动化流程和机器人也可能因持续使用出现故障。虽然操作人员无法预防泄漏,但他们可以确保在问题扩大之前发现并解决问题,从而降低运营成本并缩短停机时间。
工业环境中平均20-30%的能源浪费是气体泄漏造成的,因此对已不堪重负的能源密集型产业而言,检测和处理气体泄漏至关重要。
FLIR Si124为这一普遍问题提供了无缝解决方案。与其他型号设备不同,其设计轻便,操作人员单手即可操作这台功能强大的设备。
若您在工业制造环境中工作,FLIR Si124可帮助您及时定位气体泄漏,无缝生成关于气体泄漏严重程度的即时报告,并预测随着时间推移,气体泄漏将对最终收益造成的损失,帮您节省巨额资金。
在高耗气产业,投资FLIR Si124仅需数月即可收回成本,显著提高的泄漏检测能力还有助于提高能源效率,降低不断攀升的运营成本。
立即了解全新升级版Si124系列,重新掌控您的工厂车间,或点击此处了解更多信息。