Pressemitteilung
FLIR Systems startet Schulungspaket
Komplettes Paket für nur 595 € *
Damit möglichst viele Schulen und Bildungseinrichtungen Wärmebildkameras in ihren Kursen einsetzen können, startet FLIR Systems das Schulungspaket.
FLIR Schulungspaket
Das Paket ist speziell für Schulungszwecke und den Einsatz in Bildungseinrichtungen zusammengestellt. Das FLIR Schulungspaket setzt sich zusammen aus:
- FLIR i7 Wärmebildkamera. Normaler Listenpreis: 2095 € *
- Schulungsunterlagen zu Anwendungen der Wärmebildtechnik in industriellen, Gebäude- und F&E-Umgebungen
- DVD mit Schulungsfilmen, die für den Unterricht eingesetzt werden können
Informationen zur FLIR i7
Die FLIR-Wärmebildkamera i7 findet vielfach bei Inspektionen in der Industrie und im Bausektor Verwendung. Die FLIR i7 ist die kleinste und leichteste Wärmebildkamera auf dem Markt. Sie ist unglaublich einfach zu bedienen und setzt keine größere Erfahrung voraus. Einfach nur anvisieren und aufzeichnen - mehr ist nicht erforderlich, um qualitativ hochwertige Wärmebilder zu erhalten, die unmittelbar die gewünschten thermischen Informationen bereitstellen. Die FLIR i7 erzeugt hervorragende Bilder mit 140 x 140 Pixeln Auflösung. Diese Kamera ist kompakt, leicht und dabei zugleich extrem robust. Unbeschadet übersteht sie einen Sturz aus 2 Metern Höhe. Ihre Bilder lassen sich auf einer SD-Karte speichern. Auch Software für die Berichterstellung und Analyse ist im Lieferumfang enthalten.
Gültigkeit
Dieses Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2012. Es ist nicht möglich, andere Werbeaktionen von FLIR Systems mit der FLIR-Aktion für Schule und Ausbildung zu kombinieren.
Einrichtungen in den nachfolgend aufgeführten Ländern können dieses Angebot in Anspruch nehmen: Afrika (mit Ausnahme von Ägypten und Libyen), Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch Polynesien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Republik Mazedonien, Montenegro, Neu Kaledonien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.
Informationen über die Wärmebildtechnik
Unter Wärmebildtechnik versteht man die Verwendung von Kameras mit speziellen Sensoren, die die von einem Objekt abgestrahlte Wärmeenergie "sehen". Wärme- oder Infrarotenergie zählt zum unsichtbaren Lichtspektrum, da die Wellenlänge zu lang ist, um vom menschlichen Auge erkannt zu werden. Sie ist der Teil des elektromagnetischen Spektrums, den Menschen als Wärme bzw. Hitze wahrnehmen. Mit Infrarot sehen wir das, was für unsere Augen verborgen bleibt. Wärmebildkameras erzeugen Bilder von unsichtbarer Infrarot- oder Wärmestrahlung. Mit Hilfe der Temperaturunterschiede zwischen Objekten generiert die Wärmebildkamera ein klares Bild. Sie ist ein ausgezeichnetes Tool für die vorbeugende Instandhaltung, Gebäudeinspektionen, Forschung und Entwicklung sowie Automatisierungsanwendungen. Eine Wärmebildkamera kann bei völliger Dunkelheit, in tiefster Nacht, durch leichten Nebel, in großer Entfernung und durch Rauch sehen. Auch für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen, Anwendungen auf Schiffen, in der Automobilindustrie, der Brandbekämpfung und in vielen anderen Bereichen wird sie eingesetzt.
Informationen über FLIR Systems
FLIR Systems ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Wärmebildkameras für eine große Zahl von Anwendungen. Das Unternehmen hat über 50 Jahre Erfahrung und tausende Wärmebildkameras, die zur Zeit überall auf dem Globus für Inspektionen in der Industrie und im Bausektor, Forschung und Entwicklung, Sicherheit und Überwachung, Anwendungen auf Schiffen, in der Automobilindustrie und anderen Nachtsichtapplikationen im Einsatz sind. FLIR Systems besitzt acht Produktionsstätten, die sich in den USA (Portland, Boston, Santa Barbara und Bozeman), in Schweden (Stockholm), in Estland (Tallinn) und in Frankreich in der Nähe von Paris befinden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Australien, Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Dubai, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, Russland, Spanien und den USA. FLIR Systems beschäftigt über 3.200 ausgewiesene Infrarotspezialisten und beliefert die internationalen Märkte über ein Netz von internationalen Distributoren, die lokale Vertriebs- und Kundendienstaufgaben wahrnehmen.
Weitere Informationen zu FLIR Systems und unseren Produkten finden Sie unter www.flir.com
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 56
e-mail: flir@flir.com