Flir Unternehmensgeschichte
Folgen Sie der Technik, die IR von Transportern zu angeschlossenen Handheld-Kameras brachte. Von den ersten kommerziellen Scannern von AGA bis hin zu den iXX Workflow-Kameras von heute. Eine Historie der Detektoren, Optiken und Arbeitsabläufe, die unsichtbare Wärme messbar und nützlich machten.
Der globale Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Infrarotkameras für Wärmebildgebung

1978 als Flir Systems gegründet, um Pionierarbeit bei der Entwicklung von leistungsstarken, kostengünstigen Infrarot- (thermischen) Bildgebungssystemen für Anwendungen in der Luft zu leisten. Wärmebildsysteme detektieren die Infrarotenergie (Wärme), die von allen Menschen, Objekten und Materialien abgestrahlt wird. Nutzer von Infrarotkameras können in totaler Dunkelheit, bei schwierigen Witterungsbedingungen sowie durch Rauch und Dunst hindurch sehen.
Ende der 1980er Jahre begann Flir, seine Erfahrung in der Infrarot-Bildgebungstechnologie zu nutzen, um tragbare und Laborsysteme für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen zu entwickeln, die nicht nur eine überlegene Bildqualität erforderten, sondern auch die Fähigkeit, Temperaturunterschiede zu erkennen und zu messen. Zusätzliche Dynamik erhielt dieser Geschäftsbereich mit der Übernahme der Wärmebildgruppe von Hughes Aircraft Co. im Jahr 1990.
Die Übernahme von Agema (Schweden) im Jahr 1998 und von Inframetrics (Boston, MA) Mitte 1999 bot Flir Engineering-Teams und Vertriebs- und Supportinfrastruktur, die den Erfolg von Flir auf kommerziellen Märkten für Wärmebildgebung beschleunigte. Agema und Inframetrics stehen für mehr als 60 Jahre erfolgreicher Entwicklungsarbeit in den Bereichen Infrarotkameras und Thermografie. Agema entwickelte 1965 den ersten kommerziellen Infrarotscanner, der für Powerline-Inspektionen entwickelt wurde, den ersten batteriebetriebenen tragbaren Infrarotscanner im Jahr 1973, das erste Dual-Wavelength-System, das 1978 in der Lage war, analoge Echtzeitaufzeichnungen für F&E-Märkte zu erstellen, und die erste ungekühlte Infrarotkamera, die Agema 570 und 1997. Inframetrics ist ebenfalls ein Innovationstreiber im Bereich kommerzieller Infrarotkameras und bietet außerdem Thermografieschulungen an. 1975 stellte das Unternehmen das erste TV-kompatible Infrarotsystem vor. 1995 kam die erste Infrarotkamera im Camcorder-Stil und mit Focal Plane Array (FPA) auf den Markt.
Im Jahr 2003 erwarb Flir Indigo Systems, einen führenden Entwickler und Lieferanten einer Vielzahl von Infrarot-Bildgebungsprodukten, einschließlich gekühlter und ungekühlter Infrarotdetektoren, Kamerakerne und fertiger Kameras.
Seitdem hat Flir in zahlreiche angrenzende Märkte, Technologien und Produkte investiert, um sein Sensorlösungsset und seine Fähigkeit, eine breitere Palette von Kunden zu bedienen, zu erweitern. Diese Investitionen haben signifikantes Wachstum bei Umsätzen und Stückzahlen ermöglicht, welches wiederum dazu beigetragen hat, die Kosten zu reduzieren und die Endpreise für die Nutzer zu senken. Dies hat zu dramatischen Kundenzuwächsen geführt sowie das globale Bewusstsein für die Kraft der thermischen, sichtbaren und jetzt akustischen Technologie erhöht.
Flir wurde 2021 von Teledyne Technologies übernommen und ist eine Marke von Teledyne, die an vielen Standorten weltweit tätig ist und mehr als 3.000 engagierte Mitarbeiter beschäftigt.
Wichtige Daten
Wie es begann
1965 – AGA entwickelt den ersten kommerziellen Infrarotscanner für Powerline-Inspektionen, der die Thermographie vom Labor zum Einsatz bringt.
1973 – Erster batteriebetriebener tragbarer Scanner; Mobilität erweitert Inspektionen über feste Einrichtung hinaus.
1975 – Inframetrics stellt das erste TV-kompatible IR-System vor, das die Bildüberprüfung und das Training vereinfacht.
1978 – Das Dual-Wavelength-System ermöglicht die analoge Aufzeichnung in Echtzeit für F&E und komplexe Materialanalysen.
Technik für den Außendienst (1970er–1980er Jahre)
1980er Jahre – Langwellen (LWIR) reduzieren Solarreflexionsprobleme bei Außenuntersuchungen; die Radiometrie (Temperatur in der Ferne) wird bei mehr Zielen praktisch.
Ende der 1980er Jahre – Rührgekühlte Mid-Wave (MWIR)-Focal-Plane-Arrays (FPAs) verbessern die Empfindlichkeit und Geschwindigkeit im Vergleich zu flüssigen Stickstoff-Workflows.
Von gekühlt zu ungekühlt (90er Jahre)
1995 – Inframetrics bringt eine voll ausgestattete FPA-Kamera im Camcorder-Stil auf den Markt – eine höhere Leistung in tragbarer Form.
1997 — Agema 570: die erste ungekühlte Langwellen-Mikrobolometerkamera. Das Entfernen von Kryogenen verkleinert die Größe, erhöht die Betriebszeit und macht die Handheld-Thermographie in großem Maßstab praktisch.
1998–1999 – Flir erwirbt Agema (Schweden) und Inframetrics (Boston) und kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit Detektoren und Thermographie.
Detektoren, Skalierung und neue Anwendungen (2000er Jahre)
2002 – Die Flir E-Series präsentiert: eine moderne Plattform, die dabei hilft, Kosten zu senken und die Akzeptanz zu erhöhen.
2003 – Flir erwirbt Indigo Systems und stärkt so das Design und die Versorgung von gekühlten und ungekühlten Detektoren (Detektoren, Kerne, fertige Kameras).
2006–2007 – Optische Gasbildgebungskameras (OGI) visualisieren flüchtige VOCs (z. B. Methan) und SF6 und ermöglichen so schnellere Leckmessungen und Sicherheitsgewinne.
Klarheit und Konnektivität (2010s)
2012 – MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) überlagert scharfe visuelle Kanten auf thermische Daten und hält Etiketten und Komponenten im selben Rahmen wie die Wärmesignatur lesbar – was die Dokumentationsqualität verbessert.
2010s – Integrierte WLAN- und App-Workflows beginnen, Bilder und Anmerkungen ohne SD-Karten zu verschieben; die Kamera-zu-Cloud-Berichterstattung nimmt Gestalt an.
Workflows, nicht nur Bilder (2020s)
2021 – Flir stößt zu Teledyne Technologies und erweitert die Ressourcen über Sensorik und Software hinweg.
2025 – Die iXX-Serie startet: Telefon-vertraute Benutzeroberfläche, geführte Erfassung, Aufzeichnung von Assets/Lasten/Umgebungen am Prüfpunkt und automatische Kamera-Cloud-Synchronisierung. Berichte werden im Hintergrund zusammengefügt – entscheidungsbereit, bevor der Techniker den Standort verlässt.
Warum diese Meilensteine wichtig sind
- Gekühlte FPAs → Empfindlichkeit und Geschwindigkeit: unerlässlich für anspruchsvolle Ziele und schnelle Transienten.
- Ungekühlte LWIR-Mikrobolometer → Zugang & Waage: keine Kryogenen, kleinerer Formfaktor, längere Laufzeit.
- Radiometrische Bildgebung → Messung, der Sie vertrauen können: Temperatur mit Kontext, nicht nur Bilder.
- MSX® → Dokumentationsklarheit: Das Teil, das Sie gesehen haben, ist das Teil, das Sie berichten.
Kamera-zu-Cloud → Entscheidungen früher: Beweise bewegen sich, während sie noch nützlich sind. - iXX → Expert-Grade, Tag eins: der Workflow ist eingebettet; das Tool fühlt sich vertraut an.