Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

Schneller arbeiten, intelligenter arbeiten

Flir Infrared Guided Measurement Technology (IGM™)

Vom Weltmarktführer in der Thermotechnologie bieten Ihnen die mit IGM verbesserten Flir-Produkte die Kraft der Wärmebildgebung, um schnell den genauen Ort potenzieller Probleme zu identifizieren. Egal, ob Sie nach Hotspots suchen, die auf potenzielle Abnutzung und Ausfälle hinweisen, oder nach kalten Flecken, die auf Feuchtigkeitsansammlungen und Luftlecks hinweisen, IGM hilft Ihnen, das Problem schnell zu finden, damit Sie es beheben und mit Ihrer Arbeit fortfahren können.

Erkennen Sie das Unerkennbare und prognostizieren Sie das Unvorhersehbare mit Flir IGM.

Was ist IGM?

Infrarotgeführte Messungen (IGM) nutzen die Leistung eines Flir Lepton® Wärmebildsensors, um Temperaturunterschiede über Ihr Ziel zu zeigen und Sie an die genaue Stelle potenzieller Probleme zu führen, die weitere Tests oder Untersuchungen erfordern.

Ohne IGM zu arbeiten ist nichts Anderes als Rätselraten

Was wäre, wenn Sie den genauen Ort eines Problems in einem Hochspannungsschaltschrank sicher identifizieren könnten? Oder hinter einer Wand? Oder unter dem Dielenboden? Oder in der Zimmerdecke? Unsere Flir IGM Thermotechnologie wurde entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und Sie bei der Arbeit zu halten, anstatt zu raten. Gleichzeitig schützt IGM Sie vor potenziellen Gefahrensituationen. Erkennen Sie genau, wo Sie mit der Arbeit beginnen müssen, um den Auftrag richtig zu Ende zu bringen!
DM286_High voltage_1130.jpg

Schneller arbeiten, schneller reagieren

Mit fortschrittlicher IGM-Technologie ausgestattete Messinstrumente von FLIR machen Ihre Arbeit sicherer und effizienter. Anstatt zu raten, wo sich der Ursprung eines elektrischen Problems befindet, können Sie mit IGM die genaue Position der Leitung oder Sicherung erkennen, die näher untersucht werden muss. So können Sie Schwachstellen wie defekte Drähte schneller orten, effektiver arbeiten und Ihre Reputation stärken.
igm-workFaster-actFaster.jpg

Arbeiten Sie nicht härter, sondern cleverer

Zeit ist Geld, und mit den IGM-Tools von Flir können Sie einen schnellen Überblick über den Arbeitsbereich geben, das Problem finden und zur Arbeit kommen. Das Orten undichter Leitungen und verstopfter Register wird so zum Kinderspiel.
igm-workSmarter-notHarder.jpg

Kategorien

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

$929.00

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

$989.00

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

$1,049.00

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

$1,549.00

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

TG165-X

$324.00

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

TG268

$459.00

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

$849.00

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

$1,249.00

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

$749.00

IGM™ Moisture Meter