Kampf gegen steigende Energiekosten mithilfe von Wärmebildkameras

Die weltweite Energiekrise trifft Haushalte und Unternehmen im Vereinigten Königreich und in Europa besonders hart, weshalb viele Menschen das Gefühl haben, dass ihre Energiekosten explodieren.

Nach Angaben des britischen Ministeriums für Energie, Wirtschaft und Industriestrategie (Department for Energy, Business and Industrial Strategy) sind die Kraftstoffpreise im Vereinigten Königreich im Vergleich zu 2021 um 60 % gestiegen. Zudem zeigt der jüngste Business Energy Tracker-Bericht von Npower Business Solutions, dass 80 % der Unternehmen den Faktor Energie als ihre größte Bedrohung ansehen.

Wenn also die Energiekosten so niedrig wie möglich gehalten werden sollen, müssen Bewohner, Hauseigentümer und Unternehmen gleichermaßen ihre Energieeffizienz verbessern. Aber wo soll man anfangen? Die meisten Ursachen für Wärme- und Energieverluste sind für das bloße Auge nicht sichtbar. Zwar mögen Sie vielleicht kalte Stellen bemerken, trotzdem lässt sich nur schwer feststellen, ob diese durch eine mangelhafte Fensterdichtung, eine undichte Rohrleitung, eine schlechte Isolierung oder etwas ganz anderes verursacht werden.

Aus diesem Grund hat Teledyne FLIR eine umfangreiche Auswahl an Wärmebildkameras entwickelt, die verborgene Energieverlustquellen aufzeigen. Mit diesen Geräten können Sie proaktiv Energielecks aufspüren und beheben, was Ihnen helfen kann, Kosten zu senken und die Energieeffizienz zu steigern.

FLIR Missing InsulationMissing-Insulation-thermal.jpg

 

Wie die Wärmebildkameras von Teledyne FLIR Ihnen helfen können

Die Wärmebildkameras von FLIR für den privaten Gebrauch sind erschwinglich und praktisch. Das bedeutet, dass Sie mühelos erhebliche Wärmeverluste in Ihrem Zuhause feststellen können, die Sie sonst vielleicht nie bemerkt hätten:

FLIR ONe

Diese kleine Wärmebildkamera lässt sich mit Ihrem Smartphone verbinden und liefert Ihnen aussagekräftige Wärmebilder im Handumdrehen. Die Kamera wird von der benutzerfreundlichen FLIR Home Inspect App unterstützt, die auch Hinweise darauf gibt, was Sie tun können, wenn Sie ein Problem festgestellt haben.

    C5     

category-home electrical-small.JPG

Diese robuste Wärmebildkamera im Taschenformat hilft Ihnen, überhitzte Sicherungen zu erkennen, undichte Stellen an Fenstern und Türen aufzuspüren, undichte Rohrleitungen zu identifizieren und vieles mehr. Sie stellt automatisch eine Verbindung zur FLIR IgniteTM Cloud her, damit Sie Ihre Bilder bequem und sicher speichern können.

 

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Fachleute für Wohngebäudeinspektionen

Da Millionen von Hauseigentümern und -bewohnern mit ihren Rechnungen zu kämpfen haben, suchen sie zunehmend nach Möglichkeiten, Energieverluste in ihren Häusern zu ermitteln und zu beheben. Fachleute für Wohngebäudeinspektionen können Ihr Haus begutachten, um Probleme zu ermitteln und aufzuzeigen, sodass Sie diese beheben und Ihre Energieeffizienz verbessern können. FLIR bietet eine Reihe von Produkten mit herausragenden Funktionen und einer schnellen Berichterstattungssoftware an, mit denen Fachleute mehr Kunden erreichen und eine echte Wirkung erzielen können. Diese Produkte ermöglichen es Fachleuten, den besten Service mit den besten Produkten anzubieten, um die besten Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen:

FLIR E8-XT

Das perfekte Gerät für die Diagnose von elektrischen, mechanischen und baulichen Problemen. Es lässt sich mit der FLIR Tools App verbinden, sodass Sie Bilder und Ergebnisse problemlos austauschen können.

 FLIR E52   

Dieser Wärmedetektor mit einer Auflösung von 240 x 180 Pixeln eignet sich für die professionelle Wohngebäudeinspektion und verfügt über eine optimierte Berichterstellung durch die Integration mit der FLIR Routing Software, ein integriertes Mikrofon für Sprachkommentare und ist vollständig mit der FLIR Thermal Studio Berichtssoftware kompatibel, sodass weniger Zeit für die Auswertung von Bildern und mehr Zeit für die Inspektion bleibt.

 

FLIR_Line_Ironbow.png

Unternehmen

Im Geschäftsleben ist die Maximierung der betrieblichen Effizienz entscheidend für die Kontrolle des Energieverbrauchs und die Vermeidung unerwarteter Ausfallzeiten. Die Zustandsüberwachungs-Tools von FLIR helfen Unternehmen aller Größen und Branchen nicht nur bei der Erkennung von Energieverlusten, sondern auch bei der Lokalisierung von unsichtbaren Leistungsschwächen, bevor diese zu Problemen werden, sodass Wartungsteams die Energieeffizienz ihres Unternehmens proaktiv optimieren können:

FLIR Ex-Series  ex-series-grouping.png

Leistungsstarke Diagnosewerkzeuge für Gebäude sowie elektrische und mechanische Anwendungen. Mit Auflösungsoptionen von bis zu 320 × 240 Infrarotpixeln und der Fähigkeit, Temperaturen von -20 °C bis 550 °C präzise zu messen, bietet die Ex-Serie Modelle, die ideal zu Ihrer Zielgröße, Ihrer Messdistanz, Ihren visuellen Detailanforderungen und Ihrem Budget passen.

FLIR Exx-Series 
Außergewöhnliche Wärmebilder mit integrierter Inspektionsroute zur Beschleunigung von Inspektionen und Vereinfachung der Berichterstattung.

      flir Si124     

Si124-2X.png

Akustische Bildgebung, die eine genaue Identifizierung von Druckleckagen in Druckluftsystemen oder Teilentladungen von elektrischen Hochspannungsanlagen ermöglicht.

Die speziell für den industriellen Einsatz entwickelten akustischen Kameras von FLIR sind Vorreiter bei der Erkennung unsichtbarer Probleme und ermöglichen es Zustandsüberwachungsteams, Fehler schnell zu beheben, das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten und künftige Probleme im Voraus zu erkennen.

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Was ist bei einem Energieverlust zu tun?

home-inspector-2.png

Die Erkennung von Wärme- und Energieverlusten ist der erste wichtige Schritt im Kampf gegen die steigenden Energiekosten. Als nächstes müssen Sie sie beheben, um Ihre Energieeffizienz zu verbessern. Je früher Sie also Ihre Energieverluste erkennen und beheben, desto mehr Geld können Sie sparen (und gleichzeitig Ihre CO2-Bilanz verbessern). Mit den Wärmebildkameras von FLIR gehört das Rätselraten beim Erkennen von Problemen der Vergangenheit an. Unser Angebot an branchenführenden Produkten bietet Privatpersonen, Inspektionsfachleuten und Unternehmen die Gewissheit, wo sie Energieprobleme lösen müssen. So können Sie Ihr Budget optimal einsetzen, um Ihre Energiekosten zu senken und die Energieeffizienz jetzt und in Zukunft zu steigern.

Erfahren Sie in unseren Fachartikeln mehr über praktische und budgetfreundliche Möglichkeiten zur Isolierung Ihrer Räumlichkeiten, z. B. wie Sie Ihr Haus auf den Winter vorbereiten oder wie Sie bei Hausinspektionen versteckte Probleme aufspüren können.

Zugehörige Artikel

Back to top