Reduzieren Sie Ihre Stromrechnungen, indem Sie Energielecks mit der FLIR ONE® Edge Pro-Kamera entdecken

Werfen Sie in diesem Winter Geld aus dem Fenster? Egal, ob es sich um Ihr Zuhause oder ein kleines Unternehmen handelt, das Sie beheizen: Alles, von Luftleckagen bis hin zu schlechter Isolierung, könnte jeden Monat bis zu 50 % Ihrer gesamten Energiekosten ausmachen. Und da die Energiepreise steigen, können diese höheren Strom- und Erdgasrechnungen schwer zu verkraften sein.

Was verursacht Leckagen und wie finden Sie sie?

Das Problem bei Luftleckagen ist, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Unzureichende Isolierung und Stellen ganz ohne Isolierung sind gut versteckt. Zum Glück erzeugen Luftlecks und eine schlechte Isolierung kalte Stellen. Temperaturunterschiede sind mit einer Wärmebildkamera erkennbar.

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.pngSprechen wir über die FLIR ONE Edge Pro. Die Thermokamera, die als Zubehör für Smartphones erhältlich ist, erkennt Infrarotlicht, das sie dann als radiometrisches Bild anzeigt. Mit anderen Worten: Sie sieht heiß und kalt und verwendet diese Informationen, um ein Foto mit integrierten Temperaturmessungen zu erstellen.

Die FLIR ONE Edge Pro ist ohne viel Schulung einfach zu bedienen und daher eine gute Wahl für Mieter, Hausbesitzer und Kleinunternehmer, die ihre Räume auf Wärmeverlustquellen untersuchen möchten.

Im Gegensatz zu ähnlichen Zubehörkameras für Smartphones verbindet sich die Edge Pro kabellos und funktioniert sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten. Das Wärmebild ist dank eines FLIR-patentierten Bildverfahrens namens Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®) scharf und einfach zu interpretieren. Die Kamera ist außerdem erschwinglich und langlebig, was bedeutet, dass Sie keine ständig steigenden Kosten haben und auch in Zukunft Geld sparen können.

Wo fange ich an?

Sobald Sie Ihre Edge Pro drahtlos mit Ihrem Smart-Gerät verbunden haben, können Sie mit den üblichen Verdächtigen für Luftlecks beginnen: Fenster und Türen. Ob sie falsch installiert, schlecht isoliert oder alt und defekt sind, Fenster und Türen können viel Luft an ihren Rändern durchlassen. Wenn Sie diese Inspektion durchführen, wenn die Außenluft kälter ist als die Innenluft, sollten Sie relativ einfach einen Temperaturunterschied um undichte Fenster und Türen erkennen. Wenn Sie die Standardfarbpalette für die FLIR ONE Edge pro (als „Iron“ bezeichnet) verwenden, sehen kalte Bereiche violett aus, während wärmere Bereiche gelb und orange erscheinen.

FLIR_EDGE_deck door leak.jpg

Denken Sie daran: Glas isoliert, Metall nicht. Wenn Ihre Fenster oder Türen Metallrahmen haben, erscheinen sie automatisch kälter als das Glas. Schauen Sie stattdessen nach, ob die Wände um das Fenster oder die Türen auch kalt aussehen. Das zeigt Ihnen, dass kalte Luft durch den Rahmen in den Raum strömt.

FLIR_EDGE_window leaks.jpg

Achten Sie während der weiteren Inspektion Ihres Raums auf Luftleckagen um Schornsteine, Dachbodentüren und Wandlüfter. Diese Lecks können alle in Eigenarbeit mit günstigen Abdichtungsprodukten behoben werden.

Verwenden Sie als Nächstes die Kamera, um Ihre Außenwände und Ecken zu überprüfen. Wenn die Isolierung zwischen den Pfosten in der Wand unzureichend oder nicht vorhanden ist, erscheint dieser Abschnitt der Wand im Vergleich zu den anderen isolierten Abschnitten kalt. Die Reparatur der Isolierung kann einen Experten erfordern, aber sie spart Ihnen Geld und macht Ihr Zuhause langfristig wohnlicher.

FLIR_entry_leak.jpg

Bei einer Fußbodenheizung ist die FLIR ONE Edge Pro das richtige Werkzeug, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert. Bei einer Fußbodenheizung werden entweder mit heißem Wasser gefüllte Schläuche oder elektrische Heizdrähte im bzw. unter dem Estrich verlegt. Es gibt jedoch mehrere Punkte, an denen dieses System Mängel aufweisen kann: Probleme beim Verlegen des Blendbodens oder der Rohre, nicht funktionierende Elektrokabel oder ineffiziente Pumpen, die das Wasser durch die Rohre transportieren. Wenn der Heizestrich bei einer Fußbodenheizung nicht effizient funktioniert, sollten Sie dies mit der FLIR ONE Edge Pro sehen können.

FLIR ONE Edge_heated floors.jpg

Nachdem die Lecks behoben sind, was dann?

Das Schöne an einer kleinen Thermokamera wie der FLIR ONE Edge Pro ist, dass Sie sie für viel mehr als Energielecks verwenden können. Diese robuste kleine Kamera kann Ihnen auch dabei helfen, überhitzte Sicherungen, Feuchtigkeitsansammlungen in einer Wand oder Decke (sie sieht kalt aus) oder sogar Schädlinge, die sich in Ihren Wänden verstecken (sie sehen heiß aus), zu erkennen.

Ganz zu schweigen von anderen unerwarteten, aber hilfreichen Anwendungen im Haus, wie der Überprüfung von Elektronik auf lose Stromanschlüsse, der Suche nach Ihrem Hund im Dunkeln und mehr!

Je früher Sie beginnen, unsichtbare Energielecks in Ihren Räumlichkeiten zu beheben, desto mehr Geld sparen Sie. Erfahren Sie hier mehr über die gesamte Produktlinie der FLIR ONE Serie. Sie finden auch Links zur FLIR ONE App, sodass Sie die Edge Pro mit Ihrem Smart-Gerät und anderen Apps verwenden können, um Ihr Zuhause, Ihr Auto und vieles mehr zu überprüfen.

Zugehörige Artikel

Auswahl einer Kamera

Was ist der Unterschied zwischen IR-Thermometern und Wärmebildkameras?

Read more
Back to top