So finden Sie mit einer Wärmebildkamera den besten Abstand der Basklampe und die beste Wassertemperatur für Rotohrschieber und andere Schildkröten und Terrapins

Stellen Sie sicher, dass Ihr roter Schieber, Ihre Schildkröte oder Ihr Terrapin mit perfekt kontrollierten Basking- und Wassertemperaturen gedeiht. Erfahren Sie, wie Sie eine Wärmebildkamera wie den FLIR ONE Edge Pro verwenden, um genaue Temperaturmessungen für den Lebensraum Ihres Reptils durchzuführen – kein Rätselraten mehr!

Seien wir echt – wenn Sie einen Schieber mit roten Ohren, eine Schildkröte, eine Schildkröte oder ein anderes kaltblütiges Reptil haben, haben Sie wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass ihr Einweichbereich zu heiß, zu kalt oder einfach falsch ist. Ich war da. Lerne Raphael kennen, meinen roten Schieber (ja, benannt nach der Ninja-Schildkröte – nicht beurteilen).

Red-Eared-Slider-Basking-Turtle_1200x628.jpg
Raphael, die Ninja-Schildkröte mit roten Ohren.

Ich wollte sicherstellen, dass sein Basking-Spot Goldilocks-perfekt war, nicht „das ist in Ordnung“ als Memé-Level von schlecht.

Dieses-ist-feine-meme_1200x576.jpg
K.C. Grün

Hier kam der FLIR ONE Edge Pro ins Spiel. Mit dieser Wärmebildkamera können Sie die tatsächlichen Temperaturwerte sehen, d. h. Sie können nicht mehr raten, ob die Wärmelampe Ihrer Schildkröte an einem Punkt ist. Und da die Wassertemperatur genauso wichtig ist wie das Einweichen von Wärme, habe ich sie auch auf Raphaels Futtertank verwendet, um sie auf der idealen Temperatur zu halten.

In diesem Leitfaden zeige ich Ihnen genau, wie Sie mit einer Wärmebildkamera die beste Abstands- und Wassertemperatur der Basking-Lampe einstellen, damit Ihre Schildkröte ihr bestes Leben führt.

Warum Basking und Wassertemperaturen für Schildkröten wichtig sind

Die meisten Reptilien sind ektotherm, d. h. sie verlassen sich zur Regulierung ihrer Körpertemperatur auf externe Wärmequellen. Der richtige Abstand der Basking-Lampe sorgt dafür, dass Ihre Schildkröte ausreichend Wärme erhält, ohne zu überhitzen, während die Aufrechterhaltung der richtigen Wassertemperatur die Verdauung, den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden unterstützt.

Wenn die Einweichstelle zu kalt ist, kann Ihr Reptil lethargisch werden und sich weigern, zu essen. Wenn es zu heiß ist, kann es zu Dehydratation und Stress führen. Deshalb ist eine genaue Messung der Temperatur des Einweichbereichs und des Wassers entscheidend.

Ideale Temperaturbereiche:

  • Temperatur der Basking-Plattform: 29 °C bis 35 °C (85 °F bis 95 °F)
  • Wassertemperatur:
    • Schraffuren und Jugendliche: 25 °C bis 28 °C (78 °F bis 82 °F)
    • Erwachsene: 24 °C bis 27 °C (75 °F bis 80 °F)

Wie weit sollte eine Basking-Lampe sein?

Abstand der Leuchte nach Glühlampenleistung:

  • 75 W Glühbirne: 10 bis 12 Zoll (25 bis 30 cm)
  • 100 W Glühbirne: 30 bis 36 cm (12 bis 14 Zoll)
  • 150 W Glühbirne: 36 bis 46 cm (14 bis 18 Zoll)

Um sowohl die Einweich- als auch die Wassertemperatur genau zu messen, verwenden Sie hier eine FLIR ONE Edge Pro Thermokamera für eine präzise Wärmeregelung.

Ausrüstung, die Sie benötigen

Schildkröten-Basking-leicht-rot-ohr-schieber.jpeg

Bevor wir mit dem Setup beginnen, ist hier genau die Ausrüstung, die ich benutzt habe, um sicherzustellen, dass Raphael – mein roter Schieber – die perfekten Basking- und Wassertemperaturen hatte:


Für die Basking Area:

Schildkröte-FLIR-One-Edge-Pro-thermal.jpeg

  • FLIR ONE Edge Pro – Eine Thermokamera, die genaue Temperaturmessungen liefert. (Keine Vermutung mehr!)
  • 100 W Quecksilberdampf D3 Basklampe mit UV-A, UV-V UND IR – Da Wärme allein nicht ausreicht – UVB ist entscheidend für die Kalziumabsorption und die Gesundheit der Schale
  • Einstellbare Lampenhalterung – Leitet die Wärme effizient, damit Raphael gleichmäßig warm wird
  • Verstellbarer Ständer für die Basking-Lampe – Ich verwende einen verstellbaren Ständer, um die Lampe anzuheben oder abzusenken, bis der Basking-Punkt die perfekte Temperatur erreicht. Es erleichtert die Feinabstimmung der Einrichtung.

für Wassertemperatur:

FLIR-Turtle-Tank-Water-temperature_1200x628.jpg

Lassen Sie mich nun etwas über Raphaels Lebensstil erklären – er war noch nie Fan eines permanenten Tankaufbaus. Stattdessen lebt er draußen bei uns und benutzt seinen Tank nur, wenn er füttern, waschen oder andere Schildkrötengeschäfte tätigen muss (wobei ich den Tank zwischen jedem Gebrauch reinige). Er teilt uns sogar mit, wann er hereingehen möchte und wann er bereit ist, herauszukommen.

Daher verwende ich keinen Warmwasserbereiter, aber ich überwache trotzdem die Wassertemperatur, um sie in einem sicheren Bereich von 24 °C bis 27 °C (75 °F bis 80 °F) zu halten. Wenn das Wasser zu kalt ist, will er nichts essen, und wenn es zu warm ist, kann es Stress verursachen.

  • FLIR ONE Edge Pro (Wieder!) – Ja, ich verwende dies auch, um die Wassertemperatur zu überprüfen. Richten Sie es einfach auf die Wasseroberfläche oder ein untergetauchtes Objekt (wie ein Fels).
  • Kratzpfosten – Schildkröten werfen Schnitte (die äußere Schicht ihrer Schale) ab, und ein Kratzpfosten hilft ihm, alte Schichten auf natürliche Weise abzureiben. Außerdem rettet es meine Möbel, die er als seine persönlichen Kratzer benutzte, bevor ich diese bekam.

Schritt für Schritt: Messen von Schildkrötenbecken- und Wassertemperaturen

Schildkröten-FLIR-thermische-Kamera-basking.jpeg

Schritt 1: Richten Sie den Basking-Bereich Ihrer Schildkröte ein

1. Positionieren Sie die Basking-Lampe direkt über dem Arbeitskorb

2. Verwenden Sie eine Reptilien-spezifische Wärmelampe (die Wattleistung hängt von Ihrem Setup ab)

3. Stellen Sie die Höhe so ein, dass der Einweichbereich gleichmäßig erwärmt wird

4. Halten Sie die Basking-Plattform trocken, um die genauesten Messwerte zu erhalten

PRO-TIPP: Eine UVB-Glühbirne ist auch für die Gesundheit der Schale unerlässlich. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Schildkröte sowohl Hitze als auch UVB ausgesetzt wird.

Schritt 2: Verbinden und Kalibrieren des FLIR ONE Edge Pro

1. Schalten Sie den FLIR Edge One ein und verbinden Sie ihn mit Ihrem Smartphone.
2. Für präzise Temperaturmessungen kalibrieren lassen.
3. Stellen Sie das Emissionsvermögen auf 0,95 ein, was sich ideal für organische Oberflächen wie Schildkrötenschalen oder trockene Basking-Bereiche eignet.

Schritt 3: Messen Sie die Basking-Temperatur

1. Halten Sie den FLIR Edge One 6-12 Zoll von der Basking-Plattform entfernt.
2. Richten Sie es an der Stelle aus, an der Ihre Schildkröte sitzt.
3. Überprüfen Sie die Temperaturmessung:

  • Zu niedrig (<29 °c)? senken sie das licht ab oder verwenden sie eine stärkere glühbirne.>
  • Zu hoch (>35 °C)? Heben Sie die Lampe an oder schalten Sie auf eine Glühlampe mit geringerer Leistung um.

📏 Entfernungsleitfaden für Basking Light:

  • 75W-Glühbirne: ~10 bis 12 Zoll vom Arbeitskorb entfernt
  • 100W Glühbirne: ca. 12 bis 14 Zoll vom Arbeitskorb entfernt
  • 150W-Glühbirne: ~14 bis 18 Zoll vom Arbeitskorb entfernt

💡 Wenn Ihre Schildkröte nicht taucht, suchen Sie nach kalten oder heißen Stellen. Der FLIR Edge One kann eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zeigen, sodass Sie die Position Ihrer Lampe für eine bessere Abdeckung anpassen können.

Schritt 4: Wassertemperatur prüfen

Die Wassertemperatur ist genauso wichtig wie die Einweichtemperatur. Wenn das Wasser zu kalt ist, verdaut Ihre Schildkröte Lebensmittel nicht richtig. Wenn es zu warm ist, kann es Stress und bakterielles Überwachsen verursachen.

So prüfst du es mit FLIR Edge One:

1️⃣ Richten Sie die Thermokamera auf die Wasseroberfläche.
2️⃣ Überprüfen Sie den Messwert:

  • Ideales Sortiment: 24 °C bis 27 °C (75 °F bis 80 °F)
  • Zu kalt (<24 °c)? verwenden sie eine tauchheizung.>
  • Zu heiß (>27 °C)? Bewegen Sie den Tank von direkter Sonneneinstrahlung weg oder verwenden Sie ein Kühlgebläse.

🐢 Für Schildkröten wie Raphael: Ich überprüfe auch die Temperatur des Fütterungstanks vor den Mahlzeiten, da Schildkröten Lebensmittel am besten in warmem Wasser verdauen.

Schritt 5: Beobachten Sie Ihre Schildkröte und passen Sie sie nach Bedarf an

Selbst bei perfekten Temperaturmessungen wird das Verhalten Ihrer Schildkröte Ihnen sagen, was funktioniert:

✅ Unterzeichnet, dass die Einrichtung korrekt ist:

  • Regelmäßiges Basken, aber nicht übermäßig.
  • Normal essen.
  • Aktiv und alarmierend.

❌ Anzeichen, dass etwas ausgefallen ist:

  • Vermeiden der Einweichstelle = zu heiß.
  • Immer im Wasser oder Verstecken = zu kalt.
  • Offener Mund beim Atmen = Überhitzung.

Stellen Sie Ihre Wärmequellen so ein, dass sich Ihre Schildkröte wohlfühlt.

Können Sie eine Wärmebildkamera für andere Reptilien verwenden?

Obwohl ich dies für Raphael verwendet habe, funktioniert die gleiche Technik für andere Reptilien wie:

🦎 Bärtige Drachen und Leguane – Ihre Basking Spots sollten zwischen 35 °C und 43 °C (95 °F und 110 °F) liegen. Eine Thermokamera sorgt dafür, dass sie nicht zu heiß oder zu kalt ist.

🐍 Schlangen – Heizmatten können Hotspots aufweisen. Der FLIR Edge One hilft bei der Überprüfung auf ungleichmäßige Temperaturen in seinem Gehäuse.

🐢 Schildkröten – Genau wie Schildkröten benötigen sie einen warmen Liegebereich und eine kühlere Rückzugszone.

Wenn Ihr Haustier auf Wärme angewiesen ist, um überleben zu können, kann Ihnen eine Thermokamera dabei helfen, sie genau richtig zu machen.

Abschließende Gedanken: Präzision = Glückliche Schildkröten

Ob Sie einen Schieber mit roten Ohren, Terrapin oder eine andere Schildkröte haben, die Verwendung einer Thermokamera beseitigt das Rätselraten bei der Temperaturregelung.

✅ Basking? Wissenschaftlich gemessen.
✅ Wassertemperatur? Aufsehen.
✅ Glückliche Schildkröte? Absolut.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Lebensraum Ihrer Schildkröte perfekt ist, macht eine FLIR-Thermokamera sie einfach und präzise. Überprüfen Sie also Ihr Setup und geben Sie Ihrer Schildkröte die bestmögliche Umgebung!

Zugehörige Artikel

Back to top