Über PSA hinaus: Aufbau einer Sicherheitskultur mit Schulungen, Tools und Technologie

Wenn wir an Sicherheit am Arbeitsplatz denken, stellen wir uns oft Schutzausrüstung vor: Schutzhelme, Handschuhe, Lichtbogenanzüge ... Aber obwohl PSA unerlässlich ist, ist sie auch die letzte Verteidigungslinie – die Sache, die Arbeiter schützt, wenn etwas bereits schief gelaufen ist.

Was wäre, wenn die Sicherheit früher beginnen könnte?

Immer mehr Hersteller wechseln von einer zahnradorientierten Denkweise zu einer proaktiven Sicherheitskultur – eine, die auf Schulungen, ergonomischen Tools und Echtzeiteinblicken basiert. Denn beim Schutz von Mitarbeitern geht es nicht nur darum, sie für Gefahren auszurüsten, sondern auch darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Risiken frühzeitig erkannt, klar verstanden und angesprochen werden, bevor sie den Menschen jemals Schaden zufügen.

PSA: Die letzte Verteidigungslinie

Electrical-inspection-PPE-1200x628.jpg

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) – wie lichtbogenbeständige Anzüge, isolierte Handschuhe und Gesichtsschutz – spielt eine entscheidende Rolle für die industrielle Sicherheit. Sie dient dem Schutz von Arbeitern, wenn etwas schiefgeht: ein unerwarteter Lichtbogen, ein Kurzschluss oder ein plötzlicher Geräteausfall. Wenn man sich jedoch ausschließlich auf PSA verlässt, geht man davon aus, dass die Gefahr bereits besteht. Das ist eine riskante Denkweise.

In der EU macht der Fertigungssektor fast 1 von 5 nicht tödlichen Arbeitsunfällen aus[1], von denen viele durch frühere Erkennung, sicherere Inspektionen und bessere Wartungsplanung verhindert werden könnten.

PSA verhindert Fehler nicht; sie hilft nur, die Folgen zu bewältigen. Und in einigen Fällen kann es zu Selbstgefälligkeit führen: Wenn sich die Arbeiter geschützt fühlen, können sie Warnsignale übersehen oder Inspektionen überstürzen. Wahre Sicherheit beginnt, bevor Mitarbeiter ihre Ausrüstung anziehen. Das bedeutet, dass Sie Ihrem Team die Einblicke, Tools und das Selbstvertrauen geben, um Risiken zu erkennen und zu verhindern, nicht nur, um sie zu überleben.

Schulung ermöglicht intelligente Entscheidungen

Auch bei den besten Geräten hängt die Sicherheit am Arbeitsplatz immer noch von menschlichen Entscheidungen ab. Deshalb ist Training unerlässlich. Ein gut ausgebildeter Techniker weiß, wie er potenzielle Gefahren erkennt, Inspektionswerkzeuge richtig verwendet und sichere Verfahren befolgt, insbesondere in Hochdrucksituationen. Gute Schulungen reduzieren nicht nur Fehler, sondern helfen auch, Unfälle zu verhindern, bevor sie passieren.

Das ist entscheidend, da bis zu 80 % der Arbeitsunfälle menschliches Versagen beinhalten, das oft mit unzureichenden Schulungen oder unklaren Verfahren verbunden ist.[2]

In Umgebungen mit elektrischen und mechanischen Gefahren müssen die Mitarbeiter nicht nur verstehen, was zu tun ist, sondern auch, warum es wichtig ist. Zum Beispiel erfordert die Verwendung einer Wärmebildkamera oder eines akustischen Imagers effektiv mehr als nur das Zeigen und Schießen. Es erfordert Interpretation, Kontext und Bewusstsein für das, was auf dem Spiel steht.

Schulungen geben Mitarbeitern auch das Selbstvertrauen, zu handeln, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt. Es hilft ihnen, die richtigen Sicherheitsverfahren zu befolgen – wie z. B. Lockout/Tagout – und ermutigt sie, die Sicherheit zu priorisieren, selbst wenn es Druck gibt, Fristen einzuhalten.

Letztendlich ist eine informierte Belegschaft Ihre erste und stärkste Verteidigungslinie. Wenn Menschen wissen, worauf sie achten und wie sie reagieren sollen, bleiben sie nicht nur sicher, sondern tragen auch dazu bei, eine Kultur zu schaffen, in der Sicherheit die zweite Natur ist.

Die richtigen Tools zur Risikoreduzierung

Ex-Pro-Series-compressor_web.jpg

Die Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes hängt nicht nur davon ab, wie sich Menschen verhalten, sondern auch von den Tools, die sie verwenden. Die richtige Inspektionstechnologie hilft Technikern, Probleme früher zu erkennen, Gefahren zu reduzieren und ihre Aufgaben effizienter auszuführen.

Zum Beispiel:

  • Wärmebildkameras zeigen überhitzte Komponenten an, ohne dass die Schalttafeln geöffnet werden müssen. Kameras mit Inspektionsroutenfunktionalität (wie die FLIR Exx- und Txxx-Serie) bieten den Benutzern sogar Sicherheitsanweisungen als Teil ihrer Inspektionspunkte.
  • Infrarot-Prüffenster ermöglichen die sichere Inspektion spannungsführender Systeme, indem eine physische Barriere an Ort und Stelle gehalten wird.
  • Mit der akustischen Bildgebung können Teams Druckluft- oder Gasleckagen aus dem Boden lokalisieren, wodurch Leitern, Hebebühnen oder eine ungeschickte Positionierung überflüssig werden.
  • Test- und Messwerkzeuge zur Überwachung von Hitzebelastung, UV-Index, Temperatur und Feuchtigkeit sowie Feuchtigkeit und Luftstrom sind für die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung von entscheidender Bedeutung.

Diese Tools verbessern sowohl die Sicherheit als auch den Workflow. Wenn Inspektionen aus der Ferne mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden können, gibt es weniger physische Belastung und weniger Druck, zu eilen. Techniker können sich darauf konzentrieren, die Arbeit richtig und sicher zu erledigen. Zuverlässige, benutzerfreundliche Tools erleichtern die Integration von Sicherheit in den täglichen Betrieb, anstatt sie als separate Checkliste zu behandeln.

Software verwandelt Daten in Erkenntnisse

Ex-Pro-Series-Thermal-Studio.jpg

Inspektionstools sind leistungsstark, aber ihr voller Wert wird nur realisiert, wenn die erfassten Daten zu klaren, zeitnahen Entscheidungen führen. Hier macht Software einen Unterschied.

  • Mit Plattformen wie FLIR Ignite können Inspektionsergebnisse in der Cloud gespeichert und sofort an Vorgesetzte, Sicherheitsteams oder externe Partner weitergegeben werden. Dies eliminiert Informationssilos und erleichtert die Zusammenarbeit. Ignite Pro kann auch Temperaturtrenddaten im Laufe der Zeit anzeigen, sodass Nutzer Probleme früher erkennen können, vielleicht bevor sie gefährlich werden.
  • FLIR Thermal Studio hilft bei der Standardisierung von Inspektionen, indem es Techniker durch vordefinierte Routen führt und konsistente Berichte erstellt. Die professionelle Version umfasst Last- und Windkorrektur, die bei der Vorhersage der Komponententemperaturen unter Volllast hilft und kleinere Probleme in kritische Erkenntnisse verwandelt.

Diese Softwarepakete stellen sicher, dass nichts übersehen wird und dass die gesammelten Daten in die Tat umgesetzt werden. Trends können früher erkannt werden. Die Nachbeobachtung wird einfacher. Und Teams verbringen weniger Zeit mit der Verwaltung von Dateien – und mehr Zeit mit der Bewältigung von Risiken.

Durch die Integration von Inspektionssoftware in Ihre Wartungsprozesse können Sie Rohdaten wie Bilder und Temperaturmessungen in klare, umsetzbare Schritte umwandeln, die die Sicherheit in Ihrem gesamten Betrieb verbessern.

Aufrechterhaltung einer Sicherheitskultur

Eine starke Sicherheitskultur basiert nicht allein auf Verfahren. Sie wird von dem geprägt, was Menschen tun, wenn niemand zusieht. Fühlen sich Mitarbeiter ermutigt, Situationen zu melden, in denen etwas fast schief gelaufen ist? Befolgen sie Inspektionsroutinen, auch wenn die Zeit begrenzt ist? Werden sie ermutigt, innezuhalten und neu zu bewerten, wenn sich etwas unsicher anfühlt?

Dies sind die Anzeichen für einen Arbeitsplatz, an dem Sicherheit ernst genommen wird, nicht nur auf Postern, sondern bei alltäglichen Entscheidungen. Führung, Kommunikation und Konsistenz spielen alle eine Rolle. Je mehr Ihr Team durch Schulungen, zuverlässige Tools und klare Prozesse unterstützt wird, desto mehr Sicherheit wird Teil der Art und Weise, wie es arbeitet, und nicht etwas, das es zusätzlich zu seiner Arbeit tut.

Starten Sie in den Sommer der Sicherheit

Schutzausrüstung ist wichtig, aber sie ist nur ein Teil des Bildes. Echte Sicherheit beginnt früher, mit qualifizierten Mitarbeitern, den richtigen Tools und Systemen, die intelligente Entscheidungen unterstützen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Team sicher arbeitet, geben Sie ihm mehr als nur Ausrüstung. Geben Sie ihnen Klarheit, Selbstvertrauen und Kontrolle. Machen wir dies zu einem Sommer der Sicherheit. Lassen Sie uns Menschen – nicht nur Ausrüstung – in den Mittelpunkt des Schutzes stellen.

[1] Eurostat, Unfallstatistik, 2022

[2] OSHA und UK HSE schätzen menschliches Versagen als Faktor bei Vorfällen am Arbeitsplatz

Zugehörige Artikel

Fallstudie

Fallstudie: Umgang mit Druckluftleckagen in der Automobilteilefertigung mit Akustik-Imaging

Read more
Back to top