Auswahl einer Thermofarbpalette

Obwohl Wärmebilder manchmal wie normale Fotos aussehen mögen, stellen ihre lebendigen Farben oder kontrastreichen Graustufendetails einen umfangreichen, detaillierten Datensatz von Temperaturinformationen dar. Wenn Sie wissen, wofür diese Farben und Farbschattierungen stehen, können Sie alles erkennen – von einem Wasserleck bis hin zu einer vermissten Person.

Wie jedes digitale Bild bestehen auch Wärmebilder aus Pixeln. Bei der Wärmebildtechnik stellt jedes einzelne Pixel einen bestimmten Temperaturmesspunkt dar. Diese Datenpunkte werden je nach Wert einer bestimmten Farbe oder Farbschattierung zugeordnet. Das bedeutet, dass der Wärmesensor, wenn er Änderungen der Wärmeenergie erkennt, diese Änderung durch Anpassung der Farbe oder Farbschattierung eines Pixels ausdrückt.

Durch das Wechseln der Farbtöne wird das Erscheinungsbild einer Szene verändert und wichtige Bereiche eines Wärmebildes hervorgehoben, ohne dass Temperaturdaten verändert werden. Farbtöne sind größtenteils eine Frage der Nutzerpräferenz, aber verschiedene Umgebungen oder Situationen können nichtsdestotrotz von einer Farbpalette gegenüber einer anderen profitieren.

Folgende Farbpaletten sind einstellbar:

IRONBOW:

Ironbow ist ein Favorit bei Fachleuten für Thermographie. Es handelt sich dabei um eine Vielzweckpalette, die thermische Anomalien schnell erkennt und farblich kennzeichnet, um die Wärmeverteilung und subtile Einzelheiten anzuzeigen. Heiße Objekte werden in helleren, warmen Farben dargestellt und kältere in dunklen, kühlen Farben.

E95_ironbow.jpg

RAINBOW:

Rainbow ähnelt Ironbow, wobei warme Farben den heißesten Teil des Bildes und kalte Farben die kältesten Teile darstellen, wenngleich mehr Farben hinzugefügt werden. Es ist gut geeignet, um Objekte in Umgebungen mit minimalen Temperaturunterschieden zu lokalisieren.

E95_rainbow.jpg

RAINBOW HC:

Rainbow HC, oder Rainbow High Contrast, macht genau das, was der Name sagt: Es fügt dem Bild mehr Kontrast hinzu. Dadurch können Sie im Vergleich zu anderen Farbpaletten mehr Details erkennen und selbst feine Temperaturunterschiede erkennen.

E95_rainbow_hc.jpg

ARCTIC:

Die Farbpalette „Arctic“, die warme Objekte mit einer goldenen Farbe und kältere Objekte mit Blautönen kennzeichnet, kombiniert die einfache Farbgebung von Ironbow mit der kontrastarmen Leistung von Rainbow HC. Unterschiedliche Farben helfen Wärmequellen schnell zu erkennen, während dunklere Farbtöne leichte Temperaturänderungen markieren.

E95_arctic.jpg

LAVA:

Ähnlich wie Ironbow und Arctic zeigt Lava heiße Objekte in warmen Farben und kältere Objekte in Blau an. Sie ist eine weitere gute Option, um Körperwärme und andere Details in Umgebungen mit geringem Kontrast schnell zu erkennen.

E95_lava.jpg

WHITE HOT:

Die am häufigsten verwendete Palette ist White Hot, die wärmere Objekte in Weiß und kühlere Objekte in Schwarz darstellt. Die Graustufen sind ideal für Szenen mit einer großen Temperaturspanne und erzeugen Bilder mit realistischen Details. Die Vielseitigkeit von White Hot macht es besonders für den Einsatz in sich verändernden Landschaften und städtischen Gebieten attraktiv.

E95_white_hot.jpg

BLACK HOT:

Black Hot ist die umgekehrte Version von White Hot, bei der wärmere Objekte in Schwarz und kühlere Objekte in Weiß dargestellt werden. Black Hot ist besonders bei Polizeibeamten und Jägern sehr beliebt, da es die Körperwärme in einem klaren, lebensechten Bild anzeigt.

Scout-III_Elk_Black-hot.jpg

ISOTHERMEN:

Isothermen sind helle Farben, in der Regel Rot, Gelb oder Blau, die bestimmte Temperaturbereiche in Form eines Graustufenbilds hervorheben. Diese Bereiche können vom Bediener eingestellt oder in der Kamera voreingestellt werden. Industrielle Thermografen verwenden Isothermen, um auf heiße Geräte aufmerksam zu machen, die außerhalb der sicheren Grenzwerte betrieben werden, oder auf kalte Bereiche, die auf ein Wasserleck hinweisen könnten, während Feuerwehrleute sie verwenden, um Brandherde aufzuspüren.

E95_isotherm.jpg

InstAlert aus der Scout-Serie oder die Graded Fire-Palette aus der Scion-Serie sind Beispiele für voreingestellte Isothermen.

Scout-III_Elk_Graded-fire.jpg

Jeder Nutzer sieht und interpretiert Wärmebilder unterschiedlich. Die Einfachheit von White Hot bietet möglicherweise nicht genügend Details für einige Anwendungen, während der hohe Kontrast von Rainbow HC für einige Anwendungsfälle zu überladen sein könnte. Praktische Erfahrung mit jeder verfügbaren Palette ist der beste Weg, um fundierte Entscheidungen vor Ort oder bei der Erstellung eines Berichts zu treffen.

Zugehörige Artikel

Grundlagen

Wie weit können Sie mit einer Wärmebildkamera messen?

Read more
Back to top