Reifenherstellung: Wie Kameras für akustische Bildgebung bei der Erkennung von Druckluftlecks helfen

Die Reifenherstellung ist eine kritische Branche, die ein hohes Maß an Effizienz und Sicherheit verlangt. Druckluft ist ein wichtiger Bestandteil im Reifenherstellungsprozess. Es wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter die Versorgung von pneumatischen Werkzeugen, das Aufpumpen von Reifen und die Reinigung von Maschinen. Druckluftleckagen können jedoch zu erheblichen Ineffizienzen, Sicherheitsrisiken und Qualitätsproblemen bei der Reifenherstellung führen.

Traditionell haben sich Hersteller auf visuelle Inspektionen und Handgeräte verlassen, um Druckluftlecks zu erkennen. Diese Methoden sind oft zeitaufwändig, unzuverlässig und schwer in großem Maßstab durchzuführen. Die jüngsten Entwicklungen in der Technologie der akustischen Bildgebungskameras haben es jedoch einfacher denn je gemacht, Druckluftlecks in der Reifenherstellung zu erkennen. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie wichtig es ist, Druckluftlecks in der Reifenherstellung zu erkennen und wie akustische Bildgebungskameras helfen können.

Inhaltsverzeichnis


Verstehen von Druckluftleckagen in der Reifenherstellung

Druckluftleckagen sind ein häufiges Problem in der Reifenherstellung. Sie können aus verschiedenen Gründen auftreten, einschließlich abgenutzter Dichtungen, beschädigter Rohre und defekter Ventile. Druckluftleckagen können einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz des Reifenherstellungsprozesses haben. Sie können dazu führen, dass Maschinen härter als nötig arbeiten, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer geringeren Produktivität führen kann.

Zusätzlich zu ihren Auswirkungen auf die Effizienz können Druckluftlecks auch Sicherheitsrisiken bei der Reifenherstellung darstellen. Undichte Druckluft kann eine Explosionsgefahr darstellen, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Es ist wichtig, Druckluftlecks so schnell wie möglich zu erkennen, um ihre Auswirkungen auf den Herstellungsprozess zu minimieren und Sicherheitsrisiken zu reduzieren.

 

Die Folgen von Druckluftlecks in der Reifenherstellung

Druckluftleckagen können erhebliche Folgen für Reifenhersteller haben. Zu den bemerkenswertesten Folgen gehören:

  • Reduzierte Effizienz: Druckluftleckagen können dazu führen, dass Maschinen härter arbeiten als nötig, was zu erhöhtem Energieverbrauch und verringerter Produktivität führt.
  • Erhöhte Kosten: Druckluftleckagen können zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, was zu höheren Energierechnungen für Hersteller führen kann.
  • Qualitätsprobleme: Druckluftleckagen können die Qualität der herzustellenden Reifen beeinträchtigen und zu Defekten und potenziellen Rückrufen führen.

 

Herkömmliche Methoden zur Erkennung von Druckluftlecks in der Reifenherstellung

Eine der am häufigsten verwendeten Methoden ist die Verwendung von Lecksuchgeräten, auch bekannt als „Sniffer“. Diese Geräte erkennen das Vorhandensein von Druckluftlecks durch die Erkennung von Druck- und Schalländerungen. Schnüffel werden typischerweise in Verbindung mit visuellen Inspektionen verwendet, um Leckagen in schwer zugänglichen oder schlecht sichtbaren Bereichen zu identifizieren.

Eine weitere gängige Methode zur Erkennung von Druckluftlecks ist die Verwendung von Leckspray. Bei dieser Methode wird eine flüssige Lösung über den zu prüfenden Bereich gesprüht und nach Blasen gesucht. Wenn Blasen auftreten, zeigt dies das Vorhandensein eines Druckluftlecks an. Leckspray wird häufig in Verbindung mit Sichtprüfungen verwendet und kann eine effektive Methode zur Identifizierung von Lecks in Rohren, Ventilen und anderen Geräten sein.

 

Die Einschränkungen herkömmlicher Leckerkennungsmethoden in der Reifenherstellung

Obwohl diese traditionellen Methoden wirksam sein können, haben sie auch mehrere Einschränkungen. Sichtprüfungen können zeitaufwändig sein und Lecks in schwer zugänglichen oder schlecht sichtbaren Bereichen nicht identifizieren. Tragbare Geräte wie Schnüffel können auch durch Außengeräusche beeinträchtigt werden und sind möglicherweise nicht empfindlich genug, um kleine Leckagen zu erkennen. Leckspray kann schmutzig sein und kann bei der Erkennung von Lecks in bestimmten Ausrüstungsarten nicht effektiv sein.


Die Vorteile von Akustik-Bildgebungskameras für die Erkennung von Druckluftleckagen in der Reifenherstellung

Acoustic-Imaging-Camera-in-Tire-Manufacturing-Plant_1200x628.jpg

Druckluftsysteme werden während des gesamten Reifenherstellungsprozesses verwendet und erfordern regelmäßige Inspektionen

Akustische Bildgebungskameras bieten ein zuverlässigeres und effizienteres Verfahren zum Erkennen von Druckluftlecks in der Reifenherstellung. Sie arbeiten, indem sie den Schall der aus einem Leck austretenden Luft erkennen und in ein visuelles Bild umwandeln. Diese Technologie ermöglicht es Herstellern, Leckagen schnell und genau zu erkennen, selbst in schwer zugänglichen Bereichen oder in lauten Umgebungen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bieten akustische Bildgebungskameras mehrere Vorteile:

  • Schnelle und genaue Erkennung: Akustische Bildgebungskameras können Leckagen schnell und präzise erkennen, wodurch Zeit und Aufwand für die Leckageerkennung reduziert werden.
  • Nicht-invasiv: Akustische Bildgebungskameras erfordern keinen physischen Kontakt mit dem Gerät, was sie weniger aufdringlich und benutzerfreundlicher macht.
  • Einfach zu bedienen: Akustische Bildgebungskameras sind einfach zu bedienen und erfordern nur minimales Training, um effektiv eingesetzt zu werden.
  • Echtzeitdaten: Akustische Bildgebungskameras liefern Echtzeitdaten zur Leckageerkennung, sodass Hersteller Leckagen schnell identifizieren und beheben können.

Funktionsweise von Akustikbildkameras

Akustische Bildgebungskameras arbeiten, indem sie eine Reihe von Mikrofonen verwenden, um den Schall der aus einem Leck austretenden Luft zu erkennen. Der Ton wird dann verarbeitet und in ein visuelles Bild umgewandelt, das die Position und Größe des Lecks zeigt. Diese Technologie ermöglicht es Herstellern, Leckagen schnell und genau zu identifizieren, selbst in lauten Umgebungen oder schwer zugänglichen Bereichen.

Die von akustischen Bildgebungskameras erzeugten Bilder können in Echtzeit analysiert werden, sodass Hersteller sofort Maßnahmen ergreifen können, um Leckagen zu beheben. Darüber hinaus können akustische Bildgebungskameras verwendet werden, um Leckagen in einer Vielzahl von Geräten zu erkennen, einschließlich Rohren, Ventilen und pneumatischen Werkzeugen.

Auswahl der richtigen Akustik-Bildgebungskamera für Ihre Bedürfnisse

Acoustic-Imaging-Camera-FLIR-Si124-Composite_1200x628.png

FLIR Si124 Kamera für die akustische Bildgebung

Bei der Auswahl einer akustischen Bildgebungskamera für die Reifenherstellung ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter:

  • Erfassungsbereich: Der Erfassungsbereich der Kamera sollte der Größe des zu überwachenden Geräts entsprechen.
  • Empfindlichkeit: Die Kamera sollte empfindlich genug sein, um auch kleine Leckagen zu erkennen.
  • Geräuschreduzierung: Die Kamera sollte in der Lage sein, externe Geräusche herauszufiltern, um eine genaue Leckerkennung zu gewährleisten.
  • Tragbarkeit: Die Kamera sollte sich leicht bewegen und in verschiedenen Bereichen der Produktionsstätte positionieren lassen.

Für weitere Hinweise zu den Dingen, auf die Sie bei der Auswahl einer akustischen Bildgebungskamera für Ihre Reifenfertigungsanlage achten sollten, erklärt dieser praktische Leitfaden sieben Dinge, auf die Sie in einem akustischen Bildgebungssystem achten sollten.

Lokalisieren von Druckluftlecks in der Reifenherstellung mit einer Akustikbildkamera

Si124_detecting-compressed-air-leak-in-tire-plant_1200x628.jpg

Die Kamera für die akustische Bildgebung FLIR Si124 zur Erkennung von Druckluftlecks

Die akustische Bildgebungskamera FLIR Si124 ist eine fortschrittliche Ultraschalllösung zur Erkennung von Luftleckagen. Es wurde entwickelt, um selbst kleinste Leckagen mühelos und aus der Ferne zu finden, was Inspektionen sicherer und effizienter macht. Ausgestattet mit 124 Mikrofonen ermöglicht der Si124 eine außergewöhnliche Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der Suche nach kleinen Leckagen in lauten Industrieumgebungen wie Reifenherstellungsanlagen.

Die Akustikkamera erzeugt einen präzisen akustischen „Hot Spot“, der in Echtzeit auf einem Digitalkamerabild überlagert wird, sodass Sie die Quelle des Klangs genau lokalisieren können.

Der Si124 ist leicht und tragbar und lässt sich mit nur einer Hand bedienen. Darüber hinaus bietet es Echtzeit-Leckgröße und Kostenschätzungen mithilfe von KI-gesteuerten Analysen, was das Rätselraten bei der Bestimmung der Dringlichkeit von Reparaturmaßnahmen eliminiert.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio-Suite mit dem Plugin für die Si-Serie

Wo sich der Si124 von anderen akustischen Bildgebungskameras unterscheidet, ist die Software. Die Ultraschallkamera zur Erkennung von Luftleckagen bietet den zusätzlichen Vorteil der Desktop-Software FLIR Thermal Studio Suite. Diese intuitive Software kann Reifenherstellern helfen, einen weiteren Vorteil zu erlangen, indem sie thermische und akustische Bildgebung in einem einzigen Bericht integriert. Diese Doppelfunktion erleichtert die Entscheidungsfindung bei der Wartung und macht das Erlernen mehrerer verschiedener Softwareplattformen überflüssig.

Darüber hinaus ermöglicht die kostenlose webbasierte Software FLIR Acoustic Camera Viewer schnelles Hochladen von Bildern über WLAN zur sofortigen Analyse. Dieser Service bietet Nutzern wertvolle Einblicke, wie z. B. die Abmessungen und Energiekosten von Druckluft, sodass Wartungsabteilungen Reparaturen priorisieren können.

Einsparungen bei Druckluftkosten in der Reifenherstellung mit der Akustikbildkamera FLIR Si124

Der FLIR Si124 kann auch Reifenwerke Geld sparen. Um die Energie abzuschätzen, die ein Werk durch die Erkennung und Reparatur von Luftlecks einsparen kann, im Verhältnis zu den Kosten für die Kamera selbst, kann der Si124-LD ROI-Rechner verwendet werden.


Acht Vorteile der Verwendung einer akustischen Bildgebungskamera zur Erkennung von Luftlecks in der Reifenherstellung

  1. Erkennt Leckagen automatisch durch den von ihnen emittierten Ton, selbst in lauter Industrieumgebung.
  2. Ermöglicht dank seiner 124 Mikrofone die Leckerkennung in einem weiten Sichtfeld und aus einem erweiterten Bereich.
  3. Lokalisiert Leckagen bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden.
  4. Analysiert Leckagen in Echtzeit und nutzt die Verarbeitungsleistung der integrierten KI.
  5. Spart bis zu 20–40 % der gesamten für Druckluft verbrauchten Energie.
  6. Spart Inspektionszeit und -kosten.
  7. Bietet eine sichere und einfache Verwendung in industriellen Umgebungen.
  8. Bietet ISO 50001-kompatible Berichterstattung.

Fazit

Akustische Bildgebungskameras für Druckluftleckagen sind der Weg für Reifenhersteller, die die Effizienz steigern und Kosten senken möchten. Die Akustikkamera FLIR Si124 bietet mit ihrer fortschrittlichen Ultraschalltechnologie, Echtzeitanalysen und dem cloudbasierten Berichtssystem eine zuverlässige Lösung für dieses Problem. Mit seiner Fähigkeit, Leckagen schnell und genau zu lokalisieren, kann der FLIR Si124 Reifenherstellern helfen, Geld zu sparen, die Produktivität zu verbessern und die Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Um mehr über die FLIR Si124 Akustikkamera zu erfahren und darüber, wie sie Ihrer Reifenherstellungsanlage zugutekommen kann, besuchen Sie noch heute www.FLIR.com/si124.

APP-HINWEIS HERUNTERLADEN


Häufig gestellte Fragen

Tatsächlich ist die Kamera in der Lage, die Größe eines Lecks zu schätzen. Die Algorithmen zur Schätzung der Leckgröße wurden durch die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, die auf Pneumatik spezialisiert sind, fein abgestimmt.

Darüber hinaus bietet FLIR maßgeschneiderte Leckgrößenlösungen für Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen oder für diejenigen, die ihre eigenen proprietären „Leckgrößenschätzungs“-Algorithmen und -Kurven verwenden möchten. Die FLIR-Technologie ist an eine Vielzahl von Umgebungen anpassbar und gewährleistet maximale Vielseitigkeit für unsere Kunden.

Die Fähigkeit, ein Leck zu erkennen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Umgebung und dem Abstand zum Leck. In typischen Werkseinstellungen sind Leckagen von nur ~< 1 L/min erkennbar.

 

 

 

Zugehörige Artikel

Technische Mitteilung

Sieben Dinge, auf die Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten

Read more
Anwendungsbericht

FLIR Si124 Anwendungsstory: Kann man Luftlecks sichtbar machen?

Read more
Whitepaper

So Beschleunigen Fertigungseinrichtungen üBerprüfungsarbeiten Mit Akustischer Bildgebung

Read more
Back to top