So finden Sie mithilfe einer Ultraschallkamera zur Leckerkennung schnell eine Teilentladung

DIE HERAUSFORDERUNG FÜR DEN KUNDEN

Versorgungsunternehmen führen seit vielen Jahren Teilentladungsmessungen an elektrischen Hochspannungsanlagen durch. Eine Teilentladung ist ein Indikator für eine schadhafte Isolierung, die zu Geräteausfällen oder noch schlimmer zu einem katastrophalen Zwischenfall führen kann. Bei herkömmlichen Ultraschalllösungen sind die Systeme oft groß und unhandlich, und die Inspektionsberichte müssen in der Regel von einem Akustikingenieur analysiert werden. Aus diesen Gründen werden Inspektionen seltener durchgeführt, sodass Anlagen wie Motoren, Generatoren, Schaltanlagen und Transformatoren anfällig für Probleme durch Teilentladungen werden.

LESEN SIE UNTEN WEITER ODER LADEN SIE DAS PDF HERUNTER

JETZT HERUNTERLADEN

Substation_morevibrant_1.jpg

Die Si124 erlaubt schnellere Inspektionen, da mit ihr große Bereiche aus sicherer Entfernung gescannt werden können

LÖSUNG IM BRENNPUNKT

Die akustische Bildgebung, oder die Fähigkeit, Ultraschall sichtbar zu machen, hat sich für Versorgungsunternehmen zu einer wirksamen Methode zur Ortung von Teilentladungen entwickelt. So können Fachleute häufiger vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen, damit elektrische Störungen frühzeitig erkannt werden, bevor sie zum Ausfall kritischer Anlagen führen. Die industrielle Kamera für akustische Bildgebung Si124 von FLIR empfängt Schallwellen, zeigt diese an und zeichnet Schallwellen auf, sodass ein präzises Schallbild entsteht. Das akustische Bild wird in Echtzeit über das Bild einer Digitalkamera gelegt. Dies alles funktioniert mit einer benutzerfreundlichen, ergonomischen und mit einer Hand bedienbaren Kameralösung, die nur etwas mehr als 980 Gramm wiegt.

Si124-Acstc-04.jpg

Teilentladungen in einem Hochspannungssystem schnell und sicher lokalisieren

DIE ERGEBNISSE

Mit der Si124 können Profis Probleme aus bis zu 100 Metern Entfernung sicher erkennen und Entladungsmuster analysieren. Die Kamera unterscheidet zwischen drei Typen von Teilentladungen, darunter Oberflächenentladungen, schwimmende Entladungen und Entladungen in die Luft. Wenn der Benutzer die Art und Schwere der Entladung kennt, kann er Reparaturen mit Priorität durchführen.

Die aufgenommenen Bilder werden über WLAN schnell in den Cloud-Dienst FLIR Acoustic Camera Viewer hochgeladen, damit der Benutzer weitere detaillierte Analysen der vom System erzeugten Teilentladungsmuster vornehmen kann. Der Benutzer kann dann Berichte erstellen und sie einfach an Kollegen weiterleiten.

Si124-Acstc-09.jpg

Das System klassifiziert schnell die Art der Teilentladung und deren Muster, sodass weitere Analysen möglich sind

Mit der Si124 kann der Kunde häufiger Inspektionen durchführen. So können Versorgungsunternehmen die Stromversorgung aufrechterhalten.

Weitere Informationen über die FLIR Si124 finden Sie unter www.FLIR.com/si124. Dort können Sie auch einen Termin für eine Produktdemonstration vereinbaren.

Zugehörige Artikel

Grundlagen

Schall sichtbar machen mit der FLIR Si124: einer Ultraschallkamera zur Erkennung von Lecks

Read more
Technische Mitteilung

Sieben Dinge, auf die Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten

Read more
Anwendungsbericht

FLIR für Überwachung von Umspannwerken

Read more
Back to top