Warum Mikrofonqualität bei Akustikkameras mehr als nur Quantität ist

Nicht alle akustischen Bildgebungskameras sind gleich – und mehr Mikrofone bedeuten nicht immer eine bessere Leistung. Bei der Bewertung von Ultraschallkameras für den industriellen Einsatz ist es leicht, sich in technischen Spezifikationen, insbesondere der Anzahl der MEMS-Sensoren, zu verfangen. Aber hier ist die Realität: Mikrofonqualität, Platzierung und Signalverarbeitung sind viel wichtiger als bloße Quantität.

Wofür werden Akustikbildkameras verwendet?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

Akustische Kameras sind vielseitige Tools, die in vielen Branchen eingesetzt werden, um:

Jede dieser Anwendungen erfordert eine empfindliche akustische Erkennung in Echtzeit – etwas, das mehr von fortschrittlicher Firmware und Signalverarbeitung als von der Mikrofonzählung allein abhängt.

Lassen Sie sich nicht von der Anzahl der Mikrofone irreführen

Wofür auch immer Sie eine Akustikkamera verwenden müssen, die Auswahl der richtigen Kamera ist zu einem Minenfeld geworden! Es gibt viele Produkte, aus denen Sie die besten versprechen, aber auf welche Eigenschaften sollten Sie bei der Auswahl der richtigen Kamera für Ihre Anwendung achten? Eine Sache, die es zu vermeiden gilt, sich auf zu viel zu konzentrieren, ist die Anzahl der MEMS-Sensoren (oder Mikrofone), mit denen die Kamera gebaut wurde. Dies ist zu einem Trick für Kamerahersteller geworden, um Verkäufe zu erzielen, ohne die leistungsstärksten Kameras auf dem Markt zu entwickeln.

Um zu verstehen, warum, ist es wichtig zu wissen, wie MEMS-Mikrofone funktionieren. Diese Miniatursensoren erkennen Schalldruckpegel – aber wenn sie nicht mit optimierter Firmware, intelligenter Signalfilterung und Wärmemanagement gekoppelt sind, erhöhen mehr Sensoren einfach die Kosten und die Komplexität, ohne die Empfindlichkeit zu verbessern.

FLIRs Ansatz: Qualität über Menge

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

Bei der Entwicklung des FLIR Si2-Pro wählten unsere Ingenieure sorgfältig 124 Mikrofone basierend auf ihren Leistungsmerkmalen aus. Anstatt willkürlichen Zahlen nachzujagen, haben wir das gesamte System optimiert:

  • Geometrie der Sensoranordnung

  • Erweiterte Onboard-Filterung

  • Echtzeit-Rauschunterdrückung

  • Hochleistungs-Verarbeitungsalgorithmen

Dieser ganzheitliche Ansatz führte zu einem fein abgestimmten System, bei dem jedes Mikrofon zu umsetzbaren Erkenntnissen beiträgt. In Benchmark-Tests hätte die Verdoppelung der Anzahl der Sensoren eine Verbesserung der Empfindlichkeit um weniger als 3 % bewirkt – ein geringfügiger Gewinn mit erheblichen Kompromissen bei Stromverbrauch, Wärmeerzeugung und Kosten.

Mehr Mikrofone ≠ Bessere Ergebnisse

Die Leistung der Akustikkamera hängt davon ab, wie gut das System Geräusche erfasst, filtert und interpretiert, nicht davon, wie viele Mikrofone auf das Gehäuse geklebt sind. Bei vielen Konkurrenzprodukten haben wir große Mikrofon-Arrays gepaart mit einer schwachen Verarbeitung an Bord gesehen – was zu Folgendem führte:

  • Schlechte minimale erkennbare Leckrate

  • Ungenaue Klanglokalisierung

  • Übermäßige Wärme von übersteuerten Prozessoren

  • Hohe Energieaufnahme mit minimalem Nutzen

Der Vorteil von FLIR liegt in der Präzision weniger, hochwertiger Sensoren in Kombination mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bildgebung und Signalverarbeitung.

MEMS-Sensor-Entwicklung: Intelligenteres Design, besserer ROI

Moderne MEMS-Sensoren haben sich deutlich verbessert. Mit einer besseren Leistung pro Sensor benötigen Sie keine Hunderte von Mikrofonen mehr, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Tatsächlich sind einige neue Geräte eher auf Spezifikationen als auf Leistung ausgelegt, was zu Ineffizienzen und überhöhten Preisen führt.

Durch die enge Zusammenarbeit mit MEMS-Herstellern entwickelt FLIR weiterhin intelligentere Akustikkameras, die mit weniger mehr erreichen und Endbenutzern einen besseren Wert und eine höhere Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen bieten.

Den Unterschied für sich selbst sehen

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

Bevor Sie eine Akustikkamera kaufen, fordern Sie eine Demo an. Konzentrieren Sie sich auf:

  • Minimale erkennbare Leckrate

  • Minimaler Schalldruckpegel (SPL)

  • Reale Leistung in Ihrer Anwendung

  • Signalklarheit in lauten Umgebungen

FLIR bietet stolz nebeneinander Vergleiche mit anderen Marken an. Wir vertrauen auf die Leistung, Stabilität und Effizienz unserer akustischen Bildgebungslösungen.

Das Endergebnis

Wenn es um akustische Bildgebungskameras geht, garantieren mehr Mikrofone keine bessere Leistung. Tatsächlich können hohe Mikrofonzahlen ohne unterstützende Technologie die Zuverlässigkeit beeinträchtigen und zu enttäuschenden Ergebnissen führen.

Entscheiden Sie sich für ein intelligenteres Design statt für einen Hype auf dem Datenblatt. Wählen Sie FLIR.

👉 Entdecken Sie die Akustik-Bildgebungskameras der FLIR Si-Serie
👉 Erfahren Sie mehr über MEMS-Sensoren in unserem Glossar →
👉 Produktdemo anfordern →

 

Demo anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Verbessern Sie die Effizienz der Schienenwartungsfolie mit der FLIR Si2-Pro Akustikkamera

Read more
Anwendungsbericht

Gewährleistung der Verbrauchersicherheit und Betriebseffizienz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Read more
Back to top