Inspektion von Klimadecken mithilfe von Wärmebildkameras

Viele Unternehmen und Büros entwickeln neue und moderne Arbeitsstile, die von Flexibilität und Effizienz geprägt sind. Vor diesem Hintergrund spielt die Qualität des Raumklimas eine große Rolle. Architekten antworten darauf mit Decken, die schnell angepasst werden können. Klimadecken bieten dabei eine unvergleichliche Entscheidungsfreiheit und überraschende Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich Stil, Aussehen, Größe, Funktion und Leistung.

Klimadecken sind vorzüglich für die Integration in Operationssäle und Intensivstationen von Krankenhäusern geeignet, bei denen die Regulation des Raumklimas sehr wichtig ist. Kürzlich hat Inteco B.V., ein Experte auf dem Gebiet der Entwicklung und Implementierung von Klimadecken und Deckeninduktionseinheiten bei öffentlichen Bauprojekten, rund 1.200 m² Klimadecken in einem neuen Gebäude installiert, das bald durch das Bernhoven Hospital in Uden (Niederlande) in Betrieb genommen wird. Um sicherzustellen, dass die Klimadecken richtig funktionieren und ordnungsgemäß installiert wurden, beauftragte der Kunde von Inteco B.V. das Thermografisch & Adviesbureau Uden mit der Inspektion der Installationen als unabhängige dritte Partei.

Klimadecken

Bei den Klimadecken, die im Krankenhaus Bernhoven eingebaut wurden, handelt es sich um das von Inteco entwickelte MeandRo-System. Dabei handelt es sich um ein Deckenstrahlsystem zum Kühlen und Heizen, durch dessen Leitungen sowohl warmes als auch kaltes Wasser fließt. Die einzelnen Deckenplatten bestehen aus Stahl-Lochblech in Sandwichbauweise und werden im Herstellerwerk mit einem MeandRo-Element ausgestattet. Dieses Element besteht aus Kupfermäandern der Stärke 8 x 0,5 mm , die über ihre ganze Länge mit einem Wärmeleitprofil verlötet sind. Sowohl der offene Aufbau als auch die Innenmaße einer Platte können individuell gestaltet und in zahlreichen ansprechenden Designs realisiert werden. Die einzelnen MeandRo-Elemente werden über Schnellverbinder miteinander verbunden – und genau an dieser Stelle kann es bei der Installation zu Fehlern kommen. Eine fachgerechte Inspektion nach der Lieferung ermöglicht jedoch eine schnelle und einfache Korrektur dieser Fehler.

Inspektion mit einer Wärmebildkamera

Sind die Elemente der Klimadecke nicht richtig miteinander verbunden, kann das gewünschte Raumklima nicht erzielt werden. Ein weitere Problem, das bei der Installation auftreten kann, ist eine unzureichende Durchflussmenge von warmem oder kaltem Wasser. Dies führt zu einer fehlerhaften Funktion der Decke. Zur Vermeidung von Problemen mit dem System nach der Inbetriebnahme können diese Mängel schnell aufgedeckt werden.

Für diese Inspektion verwendet Bas Coolen vom Thermografisch & Adviesbureau Uden eine FLIR-T440bx-Wärmebildkamera. „Die Wärmebilder zeigen deutlich, ob ein System richtig installiert wurde.“, erklärt Coolen. „Temperaturunterschiede in der Decke können mit einer Wärmebildkamera schnell erkannt werden, und mit der neuen MSX-Funktion (Multi-Spectral Dynamic-Imaging) auf der FLIR T440bx ist es einfach, sich zu orientieren und genau zu sehen, welche Elemente man gerade untersucht.“

MSX

Diese Funktion gewährleistet eine bessere Struktur, sodass ein äußerst detailliertes Wärmebild geliefert wird. Dank dieser neuen Funktion können mehr Abweichungen erkannt, Analysen genauer durchgeführt und Rückschlüsse unmittelbar gezogen werden.

Schnelle Inspektionen

Das Thermografisch & Adviesbureau Uden ist bereits seit mehr als 16 Jahren im Bereich von Inspektionen unter Verwendung der Wärmebildtechnik aktiv und hat daher die Entwicklungen der Wärmebildkameras aus der Nähe verfolgen können. „Wir verwenden immer noch die FLIR-Wärmebildkameras von vor einigen Jahren, aber wir sind sehr zufrieden mit den verbesserten Modellen und ihren innovativen Funktionen.“, so Ralf Grispen, kaufmännischer Leiter vom Thermografisch & Adviesbureau Uden. „Die Kompatibilität der FLIR T440bx mit Smartphones und Tablet-PC macht es wirklich einfach, die Wärmebilder, die während einer Inspektion erstellt werden, dem Kunden oder Installateur direkt zu zeigen oder an ihn zu senden. Mit der Bildqualität der FLIR T440bx von 320 x 240 Pixeln kann man Temperaturunterschiede sehr deutlich erkennen.“

Wärmebildkamera vs. Punkt-Pyrometer

„Wir sehen es häufig, dass Installateure von Klimadecken auch die Inspektionen selber durchführen. Dies wird dann üblicherweise mit einem Punkt-Pyrometer vorgenommen.“, fährt Coolen fort. „Natürlich ist die Verwendung eines Punkt-Pyrometer nicht unbedingt falsch, aber es handelt sich dabei einfach um eine zeitaufwendige Inspektionsmethode, da ein Punkt-Pyrometer nur an genau einem Punkt eine Messung durchführt. Darüber hinaus gibt es keine visuelle Aufzeichnung der Messung. Dahingegen kann mit einer Wärmebildkamera ein erheblicher Oberflächenbereich von Klimadecken in sehr kurzer Zeit untersucht werden. Die vorliegenden Bilder verhindern lange und unnötige Diskussionen: Es ist dann einfach offensichtlich, ob eine Klimadecke funktioniert oder nicht.“

FLIR-T440bx-Wärmebildkamera

Die äußerst ergonomische FLIR-T440bx-Wärmebildkamera wurde für Benutzer entwickelt, die hohe Leistung zu einem günstigen Preis fordern. Die FLIR-T400bx-Serie vereint perfekte Ergonomie mit qualitativ hochwertigen Bildern mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Die FLIR-T400bx-Serie ist mit einer neigbaren optischen Einheit ausgestattet, welche die Aufnahme von Bildern aus jedem gewünschten Winkel in angenehmer Arbeitshaltung ermöglicht. Für das Baugewerbe verfügt die FLIR T440bx insbesondere über einen eingebauten Kompass. So kann der Prüfer die Richtung, in die er schaut, und die Richtung, in die die Wand ausgerichtet ist, notieren. Dies kann bei der Durchführung von Gebäudeinspektionen von Bedeutung sein. Die Blickrichtung der Kamera wird automatisch zu jedem Bild hinzugefügt.

Interessante Objekte können – sowohl im Wärmebild als auch im visuellen Bild – durch direktes Skizzieren auf dem Touchscreen der FLIR T440bx hervorgehoben werden. Mit der FLIR T440bx ist es möglich, einen „direkten Bericht“ der Inspektion (einschließlich Markierungen oder Kommentaren) zu verfassen. Eine programmierbare Taste bietet Zugriff auf bevorzugte Funktionen.

„Die Wärmebildtechnik hat sich bereits in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen bewährt.“, sagt Coolen. „Die Verwendung von Wärmebildkameras bei der Inspektion von Klimadecken stellt sicher, dass alle Probleme schnell und eindeutig erkannt und dementsprechend auch schnell behoben werden. Dies beugt dem Auftreten von Problemen nach der Inbetriebnahme im Krankenhaus vor, welche den Krankenhausbetrieb verzögern oder sogar zum Stillstand bringen können. Dies könnte zu unerwarteten und ungewollten Kosten führen.“

Back to top