Wie Wärmebildgebung Unternehmen dabei helfen kann, Brände zu verhindern, bevor sie in Massenspeicherzonen entzünden
50 Millionen US-Dollar durch Brände verloren: Warum die Massenlagerung in der Forstwirtschaft so anfällig ist


Die eskalierenden Bedrohungen für den Forstbetrieb können nicht übertrieben werden. In der Forstwirtschaft stellen sehr wenige Umgebungen eine größere Brandgefahr dar als Massenlageranlagen.
Erst im Jahr 2023 verbrannten katastrophale Waldbrände in Süd-Zentralchilen mehr als 430.000 Hektar Land. Allein der Forstriese Arauco schätzte Schäden und Betriebsstörungen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, was ohne Zweifel unterstreicht, wie klimabedingte Brandereignisse den Forstbetrieb weit über den Waldboden hinaus stören.
Dies ist alles andere als ein isolierter Vorfall. Forsthöfe, die Sägemehl, Holzschnitzel oder Rindenmulch lagern, halten große Mengen an brennbarem Material in kompakten Haufen – was Feuer nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich macht.

Versteckte Hotspots können sich durch mikrobielle Zersetzung, Reibung oder schlechte Belüftung bilden, die dann für Tage unter der Oberfläche schwelen können, außerhalb der Reichweite von Sichtprüfungen oder Handsonden.
Das Ergebnis? Ein verheerender Brand, der unglaublich schwer zu unterdrücken ist und nicht nur das gelagerte Material, sondern auch angrenzende Vermögenswerte, Maschinen und Gebäude zerstören kann.
Bei der Wärmebildgebung wird jedoch nicht auf Rauch oder Flammen gewartet, sondern es werden frühzeitig interne Temperaturanomalien erkannt, auch bei großen Pfählen im Freien.
Die Herausforderung für Bediener besteht darin, dass Oberflächenprüfungen oder regelmäßige Temperaturprüfungen nur sehr wenig Schutz bieten, da die interne Wärmeentwicklung für das bloße Auge unsichtbar und sowohl in der Tiefe als auch an der Stelle unberechenbar ist. Hier spielt die Brandfrüherkennung durch Wärmebildgebung eine transformative Rolle.

Standard-Brandunterdrückungssysteme – Sprinkler, Flutsysteme und feuerhemmende Decken – sind von entscheidender Bedeutung, aber sie sind immer nur reaktiv. Sie können nur ausgelöst werden, wenn Rauch, Flamme oder extreme Oberflächenwärme bereits erkannt wurden, oft zu spät, um eine vollständige Entzündung zu verhindern. Infolgedessen sind die Sicherheit, das Produkt und die Ausrüstung der Mitarbeiter gefährdet.
Die fortschrittlichen Wärmebildkameras von FLIR ermöglichen eine frühzeitige Branderkennung durch kontaktlose Überwachung von Biomassestapeln rund um die Uhr und ermöglichen die Echtzeiterkennung von abnormalen Temperaturtrends. Dies ermöglicht es den Bedienern, frühzeitig einzugreifen: Entfernen oder Drehen von Material, Erhöhen der Belüftung oder Aktivieren der lokalen Unterdrückung, bevor Brände greifen können.
Biomasse-Gärten im Freien erfordern Überwachungssysteme, die sowohl robust als auch intelligent sind. Die thermischen Lösungen von FLIR wurden für raue Umgebungen entwickelt und halten Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen stand. Diese Produkte verfügen über:
Von Kameras mit fester Montage wie den FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensoren,
Erweiterte Smart-Sensoren FLIR A500f/A700f
für wirkungsvolle Lösungen wie die automatisierte FLIR Axxx-Serie
Smarter Sensor der FLIR Axxx-Serie
oder die robuste FH-Serie R für raue Außenumgebungen,

Das Portfolio von FLIR ist auf die Erkennung im industriellen Maßstab zugeschnitten.
Brände in Holzlagerplätzen können tagelang schwelen. Sie binden Rettungsdienste an, beschädigen wichtige Geräte, bringen den Betrieb zum Stillstand und stellen – schlimmstenfalls – ernsthafte Gesundheits- und Umweltrisiken dar.
Wärmebildgebung bietet eine Möglichkeit, diese Risiken vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie eskalieren, und schützt Arbeiter, Produkt- und Gewinnmargen sowie die Umgebung. Ob in Bioenergiewerken, Sägewerken oder Holzhandhabungsstandorten, die frühzeitige Branderkennung in Großlagern ist nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme: Es ist eine geschäftliche Notwendigkeit, die sich Standortbesitzer nicht leisten können, zu ignorieren.
Füllen Sie das Formular aus, um sich noch heute mit einem FLIR EFD-Experten in Verbindung zu setzen.