FLIR arbeitet mit Providence Photonics als Partner bei der Gasleckquantifizierung zusammen


FLIR Systems, Inc. freut sich, im Rahmen der Vorstellung einer neuen quantitativen optischen Gasdetektionstechnologie (qOGI), die ausschließlich für den gemeinsamen Einsatz mit FLIR GF-Series-Kameras entwickelt wurde, den Beginn einer Partnerschaft mit Providence Photonics bekannt geben zu können.
Durch den Einsatz des QL320™ von Providence Photonics in Verbindung mit einer FLIR GFx320 oder FLIR GF320 Kamera können die Inspektoren quantitative Messungen massenspezifischer (lb/h oder g/h) oder volumetrischer Leckraten (cm3/min oder l/min) für die meisten Kohlenwasserstoffe ausführen. Der QL320 lässt sich aus vielen verschiedenen Entfernungen nutzen, sodass die Betreiber neben schwer erreichbaren Bereichen und Lagertanks auch massive Lecks aus sicherer Entfernung überwachen und überprüfen können.
Zusätzlich bietet der QL320 ein integriertes Delta-T-Screening-Tool, mit dem der Anwender den Wärmekontrast während einer Leckinspektion einschätzen kann. Diese Technik gewährleistet, dass die Inspektionen mit einem optimalen Temperaturunterschied zwischen dem Gasleck und dem Hintergrund ausgeführt werden und erfüllt dadurch direkt die Anforderungen der aktuellen EPA-Methanvorschrift (OOOOa).
Datenblatt zum QL320 herunterladen
Der QL320 ist kompakt, tragbar und benutzerfreundlich und liefert am Einsatzort innerhalb weniger Sekunden ein aussagekräftiges Ergebnis. Diese Videos zeigen nur einige Beispiele dafür, wie Providence Photonics Lecks quantifiziert – ausgehend von einer spezifischen Gasmasse, die pro Stunde entweicht. Außerdem kann der QL320 ein Archiv mit Messwerten für Berichterstellungs- und Analysezwecke bereitstellen.

Abgasrohr eines LKW – Vergleichsansicht

Förderpumpenkopfventil – Vergleichsansicht

Die quantitative OGI-Technologie markiert einen entscheidenden Fortschritt bei der optischen Gasdetektion, da sie den Einsatz sekundärer Probennahmegeräte zum Quantifizieren von Gasemissionen überflüssig macht. Wie gut das System ein bestimmtes Gas quantifizieren kann, ist eine Funktion der FLIR-Kamera, die auf eine bestimmte Verbindung empfindlicher reagieren kann als auf eine andere. Dies lässt sich mit einem relativen Bezug auf eine Referenzverbindung messen; der daraus resultierende Wert wird Reaktionsfaktor (RF) genannt.
Beispielsweise ergibt sich so für Benzol mit einem relativen Bezug auf Propan ein RF-Wert von 0,75. Das bedeutet, dass die FLIR GF320-Kamera Benzol fast genauso gut erkennt wie Propan – ein von Benzol aufgenommenes Wärmebild besitzt also 75 % der Erkennungsstärke einer Aufnahme von Propan. Ein RF-Wert unter Eins würde zu einem potenziell erkennungsschwächeren Bild führen, während ein RF-Wert über Eins zu einem erkennungsstärkeren Bild führt (so führt beispielsweise ein RF-Wert von 1,75 zu einem 75 % erkennungsstärkeren Bild).
Providence Photonics stellt einen kostenlosen RF-Rechner bereit, mit dem sich ermitteln lässt, wie gut die FLIR OGI-Kameras bestimmte Gase erkennen können. Mit dem RF-Rechner lassen sich bereits entsprechende Berechnungen für die FLIR GF320 ausführen, und demnächst wird dies auch für weitere FLIR GF-Series-Kameras möglich sein.
Testen Sie den RF-Rechner Providence Photonics: Reaktionsfaktoren

Providence Photonics und FLIR stellen auch ein autonomes Fernerkennungssystem bereit, mit dem sich Gaslecks noch einfacher aufspüren lassen. IntelliRed™ verknüpft die optische Gasdetektionskamera FLIR G300a mit einer Technologie, die Gasabluftfahnen in Echtzeit mittels mehrstufiger Leckbestätigungen und -protokolle hervorhebt, die Menschen, Fahrzeuge und andere störende Objekte zuverlässig herausfiltern, die das Bild beeinträchtigen könnten.
Dieses System eignet sich ideal für Ölplattformen, Tanklager, Verladeterminals und alle anderen Orte, an denen Kohlenwasserstoffgase entweichen könnten. Es kann Gase aus bis zu 150 Metern Entfernung erkennen und zur proaktiven Leckerkennung einen Alarm auslösen.
Erfahren Sie mehr über IntelliRed™